Material Handling Equipment

Massive adoption of E-commerce and same-day delivery expectations have disrupted the logistics ecosystem. Material handling equipment OEMs must reinvent themselves to keep up. But meanwhile, they must also secure their daily business by timely delivery of mainstream equipment. The digital twin and digital thread approach by Siemens will help material handling equipment OEMs successfully navigate through this complex transition period, by accelerating the delivery of any material handling equipment type, from mainstream to advanced.

Material Handling Equipment

Massive adoption of E-commerce and same-day delivery expectations have disrupted the logistics ecosystem. Material handling equipment OEMs must reinvent themselves to keep up. But meanwhile, they must also secure their daily business by timely delivery of mainstream equipment. The digital twin and digital thread approach by Siemens will help material handling equipment OEMs successfully navigate through this complex transition period, by accelerating the delivery of any material handling equipment type, from mainstream to advanced.

주요 고객 성공 사례

Haulotte

시뮬레이션을 활용하여 ICE에서 전기 모터로 변환하는 시저 리프트 성능 개선 지원

시뮬레이션을 활용하여 ICE에서 전기 모터로 변환하는 시저 리프트 성능 개선 지원

Haulotte는 Simcenter를 사용하여 Pulseo 리프트의 최대 작업 높이를 25%, 적재 용량을 50% 향상합니다

자세한 내용 보기

Explore and search for material handling solutions in this industry segment.

중장비를 위한 협업식 제조

Siemens의 협업식 제조 솔루션은 글로벌 설계, 엔지니어링, 제조 팀을 하나로 통합해 동일한 요구사항, 모델, 제조 프로세스 계획으로 작업하면 지역별 요구사항을 충족하는 유연성을 제공합니다. 이러한 협력 환경에서 작업을 하면 제조 계획의 향상된 시뮬레이션 및 최적화, 최적화된 설계와 제조 프로세스, 제조 정보와 제품 개발의 연결로 인한 이점을 누릴 수 있습니다.

중장비 업계의 장비 설계 가속화

장비 설계 가속화 솔루션은 OEM이 다양한 설계 사양, 복잡성 심화, 규정 준수, 단절된 워크플로 등 장비 설계 속도를 늦추는 문제들을 해결하는 데 도움이 됩니다.

Multidisciplinary Equipment Design

Drive mechanical design, electrical and electronics systems design and software development in a single collaborative multidisciplinary equipment design environment including simulation and verification management.

중장비를 위한 스마트 제조

스마트 중장비 제조 솔루션은 OEM이 효율적이고 지속 가능한 방식으로 고객이 요구하는 장비를 제작하고 무결점 제조를 실현하여 이윤을 확보함으로써 글로벌 시장에서 성공할 수 있도록 지원합니다

Custom Equipment Design

Master the increasing amount of specific and local requirements for complex custom equipment design by using an approach that allows configure-to-order (CTO), engineer-to-order (ETO), or anything in between.

Compliant Equipment Design

Live up to your customers’ expectations and build a solid reputation in the market by consistently delivering high-quality compliant equipment that meets and exceeds the industry standard.

장비 서비스 라이프사이클 관리 및 분석

중장비 서비스 라이프사이클 관리 및 데이터 분석은 OEM이 단순한 공급업체가 아닌 솔루션 파트너로 성장하여 장비 서비스에서 추가 수익을 확보하고 고유한 제품 지식을 활용하여 장비 서비스 가치 사슬을 강화할 수 있도록 도와줍니다.

중장비용 MBSE(모델 기반 시스템 엔지니어링)

중장비용 MBSE는 공유 시스템 모델 및 인터페이스에서의 모델 간 상호 작용을 기반으로 모든 설계 이해 관계자 간의 동적인 협업을 촉진하여 OEM이 설계 목표 달성 시기를 앞당기고 뒤늦게 문제를 발견할 위험을 낮출 수 있도록 지원합니다.

Displaying of solutions.

ETO (Engineer To Order) 프로세스 자동화

Siemens ETO 프로세스 자동화 솔루션은 산업 분야 전문가들이 ETO 제품을 엔지니어링하고 입찰하는 데 사용되는 규칙과 최상의 방법을 모색해 구성된 제품의 제조 비용을 줄일 수 있는 강력한 규칙 작성 환경 및 리포지토리를 제공합니다.

신뢰성, 기능성 및 시스템 안전성

산업 기계 및 중장비 산업에 대한 신뢰성과 시스템 안전성은 기계 시스템의 신뢰성을 높이고 유지보수 및 물류 공간을 줄여 총 소유 비용을 낮추는 통합된 "지원을 위한 설계" 방식을 활용합니다.

검증 관리

중장비 산업을 위한 Siemens의 검증 관리 솔루션은 제조, 제조 계획 및 실행을 위한 공장 시뮬레이션과 통합 시뮬레이션, 테스트 관리를 위한 고유한 기능을 통합해 완전한 폐루프 요구사항과 추적성을 보장합니다.

파워트레인 메카니컬 설계

중장비 산업을 위한 파워트레인 메카니컬 설계는 고급 시뮬레이션 기능과 동급 최강의 제너러티브 설계 소프트웨어를 결합해 최첨단 모델링 환경을 만들어 파워트레인 설계의 효율성을 신속하게 평가합니다.

소프트웨어 엔지니어링

중장비 산업용 소프트웨어 엔지니어링은 소프트웨어 (임베디드 및 비임베디드 모두) 개발이 다분야 방식의 일환인 통합 제품 개발 전략을 활용한 폐루프 성능 평가를 지원합니다. 완전한 디지털 트윈을 제작할 수 있도록 ALM과 PLM 간 양방향 통합을 제공합니다.

공급망 협업

당사의 솔루션은 공급업체 특히 PLM 환경 밖의 공급업체와도 상호 협력하기 위한 사용이 쉽고 안전한 플랫폼을 제공합니다. 제품 데이터를 중앙 집중식 데이터베이스에 저장하고 여기서 제공함으로써 공급업체 데이터를 포함한 제품 구조에 대한 전체적인 정보를 볼 수 있습니다.

제조 프로세스 및 데이터 관리

중장비 산업을 위한 제조 라이프사이클 관리 솔루션을 사용하면 제품, 프로세스, 생산 리소스, 공장 시설을 정의하는 모든 정보를 단일 출처의 제조 지식으로 관리할 수 있습니다.

인-서비스 데이터 관리

중장비 산업을 위한 인-서비스 데이터 관리 솔루션으로 고객은 컨셉트에서 변형, 설계에서 제조와 서비스에 이르는 제품 구성의 전체 라이프사이클을 관리할 수 있습니다.

서비스 엔지니어링 및 지원

중장비 산업을 위한 서비스 엔지니어링 및 지원 솔루션을 사용하면 설계와 시뮬레이션에서 얻은 기존 제품 지식을 활용하면서 현장 경험과 요구사항을 통합해, 제품 제공에 앞서 개발하고 검증하며 문서화해야 하는 서비스 요구사항과 서비스 계획, 서비스 지침을 결정할 수 있습니다.

중장비를 위한 서비스 운영

중장비 산업을 위한 서비스 운영 솔루션을 사용하면 이전에 정의된 서비스 계획, 자산 상태 또는 서비스 요청에 따라 작업할 수 있으며, 서비스 조직에서 서비스 작업 주문을 생성하고 서비스 이벤트를 예약하며, 서비스 작업을 할당하고 정보와 작업 주문으로 서비스 기술자를 지원하고, 필요한 모든 서비스 작업과 수행한 모든 서비스 작업을 추적해 종료할 수 있습니다.

Cabin 인테리어 설계

종합적인 3D Cab 설계를 통해 품질 향상과 비용 절감으로 더욱 획기적인 혁신을 실현합니다. 설계 팀에서는 폭넓고 심층적인 동급 최고의 기능으로 구성된 Siemens의 직관적인 통합 솔루션을 사용하여 작업자의 기능 조작 편의성 및 안전성은 물론이고, 쾌적성 및 스타일까지 고려하여 최적의 균형을 이룰 수 있습니다. 작업자의 시야 확보를 위한 최적의 솔루션을 파악하면서 고강도 구조적 Cab 외장을 빠르게 식별 및 설계할 수 있습니다. 논리적 배열에서 모든 제어장치와 인터페이스 장치를 찾을 수 있으므로 고객 지정 구성 요소의 여러 구성 및 선택에 따라 작업자의 인체 공학적 요구 사항을 파악할 수 있습니다. 개별 스타일과 브랜드 아이덴티티로 가장 직관적이고 유연한 Cab 구성을 생성합니다.

중장비를 위한 차세대 설계

포괄적 3D 제품 설계를 통해 품질 향상과 비용 절감으로 더욱 획기적인 혁신을 실현합니다. 설계 팀에서는 폭넓고 심층적인, 동급 최고의 기능을 보유한 Siemens의 통합적이고 직관적인 솔루션을 사용해 다양한 기계 또는 메커니즘 솔루션 방식으로 가장 비용 효율적이고 혁신적이며 훌륭한 기능을 발휘하는 제품을 빠르게 구현할 수 있습니다.

가장 포괄적인 3D 설계 제품군을 사용해 혁신적인 건설, 채굴 및 농기계를 신속하게 설계할 수 있습니다. 모든 설계 기능을 포괄하는 더욱 크고 정교한, 포괄적 모델을 구축해 다중 구성 요구사항을 확인해야 하는 과제를 극복할 수 있습니다.

IoT 및 라이프사이클 분석

사물 인터넷을 활용하여 현장, 즉 "물리적 트윈"인 광산 및 건설 현장에서 가동 중인 기계로부터 정보를 수집합니다. 이를 "디지털 트윈" 디지털 혁신 플랫폼에 포함된 엔지니어링 정보와 결합하여 경쟁 우위를 달성하는 데 필요한 통찰력을 얻습니다.

중장비 컴플라이언스 관리

전 세계 중장비 제조사는 경쟁력 확보를 위해 원자재 선정과 조달은 물론이고, 안전과 배출 가스 관리에 대한 지역, 국가 및 글로벌 차원의 정부 요구사항을 준수해야 합니다.

연비 및 에너지 관리

에너지 관리 결정은 연료 소비 및 배출부터 파워트레인 선택, HVAC 및 냉각 시스템과 같은 열 시스템 성능에 이르는 중장비 개발의 여러 요소에 영향을 미칩니다. 바로 이런 이유에서 개념 단계에서 초기에 차량에 대한 올바른 에너지 관리 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 프로세스 후반부에 최종 설계를 균형 있게 조정해 운전자의 열 쾌적성과 연비를 최적화할 수 있습니다. 엔지니어는 1D 및 CFD 솔루션으로 전환해 처음부터 올바른 에너지 관리 선택을 할 수 있는 확장 가능한 시뮬레이션 툴을 제공할 수 있습니다.

중장비를 위한 기계 성능 엔지니어링

중장비 제조사의 새로운 과제는 엔지니어링 프로세스를 개선하는 동시에 증가하는, 대대적인 기계 설계 복잡성을 어떻게 해결할 것인가 하는 점입니다. Siemens 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 엔지니어링 정확성과 개발 생산성을 향상시켜 가장 포괄적인 디지털 트윈을 만들며, 현재 생산되는 가장 복잡한 중장비 제품의 품질 표준을 충족할 수 있도록 지원합니다.

운용성 및 생산성

중장비 운용성과 생산성을 향상시키고 고객이 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 시스템 시뮬레이션 도구, CFD를 포함한 3D 해석 소프트웨어, 테스트 솔루션 및 서비스를 통합한 Siemens의 솔루션은 설계 선택부터 구성요소 최적화, 제어 전략 상세 조정, 최종 제품 프로토타입에 이르는 개발 사이클의 모든 단계에 걸쳐 사용자를 지원합니다.

중장비 성능 엔지니어링

중장비 제조사의 새로운 과제는 엔지니어링 프로세스를 개선면하서 증가하는 대규모 기계 설계 복잡성을 해결하는 방법을 찾는 것입니다. Siemens 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 엔지니어링 정확성과 개발 생산성을 향상시켜 가장 포괄적인 디지털 트윈을 만들고, 현재 생산되고 있는 가장 복잡한 중장비 제품의 품질 표준을 충족할 수 있도록 지원합니다.

중장비를 위한 협업식 제조

Siemens의 협업식 제조 솔루션은 글로벌 설계, 엔지니어링, 제조 팀을 하나로 통합해 동일한 요구사항, 모델, 제조 프로세스 계획으로 작업하면 지역별 요구사항을 충족하는 유연성을 제공합니다. 이러한 협력 환경에서 작업을 하면 제조 계획의 향상된 시뮬레이션 및 최적화, 최적화된 설계와 제조 프로세스, 제조 정보와 제품 개발의 연결로 인한 이점을 누릴 수 있습니다.

구조적 통합 및 내구성

더 많은 하중을 견디고 다운타임을 줄일 수 있는 중장비를 제공해 고객의 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다. Siemens의 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 고품질, 자동 하중 데이터 수집, 목표 설정부터 전체 제품 수준에서의 하중 예측, 구성요소 응력 및 수명 거동 평가에 이르는 완전하고 효과적인 내구성 엔지니어링 프로세스를 제공합니다.

소음 및 진동

소음과 진동 성능을 최적화 해 운전자, 승객, 주변인의 편안함과 안전을 향상시키고 시장 의무 규제를 준수합니다. Siemens Digital Industries Software는 포괄적인 고급 NVH, 음향 시뮬레이션 및 테스트 솔루션을 제공해 엔지니어가 부하 전달을 계산하고 승차감과 차량 실내 소음 편의성을 최적화하며, ISO 인증을 위한 최종 프로토타입을 검증할 수 있도록 지원합니다.

디지털 목업, 가상 및 증강 현실

사용자는 중장비 산업 분야를 위한 디지털 목업 및 가상/증강 현실 솔루션을 활용해 형태, 적합성 및 기능성 연구를 수행하며, 제품 디지털 트윈의 가상 세계에서 적절한 크기로 3D 모델을 보고 해석해 설계를 검토할 수 있습니다.

플릿 유지 관리 및 분석

중장비를 위한 플릿 유지 관리 및 분석은 원격 진단 기능에 기반해 제작됐으며, 통합 분석과 완전히 통합된 데이터 관리 기능으로 플릿 유지 관리에 필요한 것을 예측하고 현장 서비스 팀에 완벽한 자산별 정보를 제공해 예기치 않은 다운타임을 최소화합니다.

디지털 파워트레인

Siemens의 중장비 산업용 디지털 파워트레인 솔루션은 제조사에 차세대 고성능 드라이브 트레인을 위한 툴을 제공합니다.  고급 시뮬레이션 기능을 동급 최고의 제너러티브 설계 소프트웨어 및 전기화와 통합해 다중 도메인 솔루션 관리 시 효율성을 높일 수 있는 고급 기능을 제공합니다.

제품 및 포트폴리오 관리

중장비 산업을 위한 제품 및 포트폴리오 관리는 제품 포트폴리오를 더 효과적으로 계획하고 프로젝트 실행을 더 효과적으로 추진하기 위해 활용할 수 있는 전략적 방향, 프로젝트 정보 및 평가 툴을 한 곳에서 얻을 수 있는 포괄적인 포트폴리오 관리 솔루션을 제공합니다.

전기화

배기가스 및 소음을 줄여야 하는 필요성이 커지는 가운데 전 세계 중장비 시장이 하이브리드, 전기, 심지어 수소 파워트레인으로 전환하면서 공급망 전반에 영향을 미치고 있습니다. 중장비 부문에 새롭게 도입된 이러한 기술은 엔지니어링 프로세스에 큰 영향을 미칩니다. 전기화된 기계 설계를 올바르게 정의하는 것은 복잡하여 이를 위해 엔지니어는 새로운 영역의 전문 지식을 숙지하고 확장해야 합니다. 올바른 설계를 통해 건설, 농업 또는 광산업 분야의 최종 사용자는 일반적인 성능 수준을 충족 또는 초과하는 동시에 기계의 소음 및 온실가스 배출에 대한 더 엄격한 표준을 준수할 수 있습니다.

중장비를 위한 예측 성능 엔지니어링

동급 최고의 실제 시뮬레이션 및 IoT 솔루션으로 차세대 중장비 기계를 제작하십시오. Siemens 예측 성능 엔지니어링으로 다중 물리 설계, 시뮬레이션, 테스트 및 현장 데이터 분석을 공통적이고 연결된 워크플로로 통합하여 더 낮은 비용으로 정확한 결과를 신속하게 도출합니다.

중장비 업계의 장비 설계 가속화

장비 설계 가속화 솔루션은 OEM이 다양한 설계 사양, 복잡성 심화, 규정 준수, 단절된 워크플로 등 장비 설계 속도를 늦추는 문제들을 해결하는 데 도움이 됩니다.

장비 서비스 라이프사이클 관리 및 분석

중장비 서비스 라이프사이클 관리 및 데이터 분석은 OEM이 단순한 공급업체가 아닌 솔루션 파트너로 성장하여 장비 서비스에서 추가 수익을 확보하고 고유한 제품 지식을 활용하여 장비 서비스 가치 사슬을 강화할 수 있도록 도와줍니다.

중장비용 MBSE(모델 기반 시스템 엔지니어링)

중장비용 MBSE는 공유 시스템 모델 및 인터페이스에서의 모델 간 상호 작용을 기반으로 모든 설계 이해 관계자 간의 동적인 협업을 촉진하여 OEM이 설계 목표 달성 시기를 앞당기고 뒤늦게 문제를 발견할 위험을 낮출 수 있도록 지원합니다.

Displaying of solutions.

Learn More

E-commerce and exigent consumers disrupting material handling

From warehouse management to shop-floor operations, to field operations, and more - material handling spans a wide range of activities, all requiring dedicated machinery. That led to a fragmented material handling equipment market, with a lot of niche specialization, and a relatively stable competitive landscape in each subsegment. Today, however, ongoing evolutions are disrupting the status quo. These include accelerated adoption of e-commerce, consumer expectations like same-day delivery, stock-keeping units (SKUs) becoming commonplace, the deployment of warehouse networks, aging workforce, and more. Their common outcome is increased demand for digitalization, automation and integration of services and activities.

Increased material handling digitalization and automation

New applications, based on emerging technologies like automation and artificial intelligence (AI), are rapidly gaining ground, including autonomous mobile robots (AMRs), automated guided vehicles (AGVs) and automated storage-and-retrieval systems (ASRS). Material handling equipment OEMs must embrace such innovations, upgrade their offering, and/or diversify their activities. They must redirect their focus to resolving fundamental questions like how to shorten overall lead times while logistics become increasingly complex. And next, how to achieve this while minimizing total cost of ownership, aiming at longer replacement cycles and lower maintenance, and in a sustainable way, with regulations for safety and emissions becoming ever more stringent?

Faster design and delivery of material handling equipment

Material handling equipment OEMs are at a critical point in their existence, where they need to define their future span of activities. The must investigate what is necessary to deliver the innovative material handling solutions and business models that will make them successful. Meanwhile they need to secure their daily business by timely delivery of mainstream equipment. By accelerating the design and delivery of their material handling equipment, Siemens Digital Industries Software provides OEMs with the necessary bandwidth to explore the feasibility of innovative applications and take the lead in an industry that is in full transformation.

간단히 보기 더 보기