새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
중장비 운용성과 생산성을 향상시키고 고객이 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 시스템 시뮬레이션 도구, CFD를 포함한 3D 해석 소프트웨어, 테스트 솔루션 및 서비스를 통합한 Siemens의 솔루션은 설계 선택부터 구성요소 최적화, 제어 전략 상세 조정, 최종 제품 프로토타입에 이르는 개발 사이클의 모든 단계에 걸쳐 사용자를 지원합니다.
중장비 운용성과 생산성을 향상시키고 고객이 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 시스템 시뮬레이션 도구, CFD를 포함한 3D 해석 소프트웨어, 테스트 솔루션 및 서비스를 통합한 Siemens의 솔루션은 설계 선택부터 구성요소 최적화, 제어 전략 상세 조정, 최종 제품 프로토타입에 이르는 개발 사이클의 모든 단계에 걸쳐 사용자를 지원합니다.
중장비 공급업체는 낮은 운영 비용을 고객 중심의 비즈니스 비전 자산으로 추진합니다. 그러기 위해서는 운용성과 생산성 최적화가 설계 중 가장 중요한 엔지니어링 작업이 돼야 합니다.
여러 아키텍처를 평가하고 최대한 효과적으로 작업 할 수 있는 적절한 아키텍처를 선택하며 최저 비용으로 균형 잡힌 설계를 하는 것은 중장비 업계 설계 엔지니어가 해결해야 하는 과제입니다.
엔지니어는 최대한 효과적으로 작업을 수행하는 올바른 아키텍처를 선택하고 세부적으로 조정해야 합니다. 험준한 지역에서 엄청난 양의 적재물을 처리해야 하는 채굴 장비, 쟁기질, 파종, 분무, 수확 등을 담당하는 농기계, 땅 파기, 건설, 인양 등을 처리하는 건설 장비 등 무엇이든 목표는 동일합니다.
이러한 과제를 해결하기 위해, 중장비 엔지니어는 개발 사이클 초기 단계부터 다양한 시스템 아키텍처를 평가해 기능적 성능을 가늠하고 이후 단계에서 선택한 구성의 동작을 최적화할 수 있는 툴을 필요로 합니다. 처음부터 올바른 선택을 하면 최종 제품을 만드는 데 필요한 물리적 프로토타입 수가 줄어듭니다.
제어되는 전력 네트워크, 에너지 스토리지 시스템, 기계, 전력 변환기와 부하, 공급 간의 상호 작용을 모델링합니다.
매크로 및 마이크로 레벨에서 흐름을 시뮬레이션합니다.
네트워크 및 구성요소를 포함한 유압 시스템을 원활하게 설계합니다.
복잡한 전기 기계 액추에이터의 기능 동작을 시뮬레이션합니다.
유연하고 연결된 메커니즘의 운동학적 및 동적 거동을 해석합니다.
설계 사이클의 모든 단계에서 모든 열 상호 작용을 확인해 시스템 열 관리를 설계 및 최적화하고 성능과 효율성, 안정성을 향상시킵니다. Simcenter Amesim은 자동차, 비행기 또는 실내 공간의 쾌적함을 보장하도록 지원합니다.
현실적인 방식으로 열 전달을 시뮬레이션합니다.
시장 수요와 규제 조직은 오염원 배출, 기계 작업 성능, 총 소유 비용 면에서 성능 향상을 요구합니다. 작업자 작업 환경 및 쾌적성도 그러한 움직임을 주도하는 요인입니다.
Quite a lot has been happening with the Simcenter™ portfolio the past year and you will certainly notice a change or two in this issue, which is de...
Increase machine efficiency in the field by producing more with less while keeping a strict eye on operator safety
Before a buyer invests in electric-powered heavy equipment, it’s critical the makers prove the efficiency of their machines. One option for OEMs is...
두산의 수석 연구 엔지니어이자 Simcenter Amesim을 10년 동안 사용해 온 강병일 엔지니어는 Simcenter 시스템 시뮬레이션을 활용해 굴착기의 에너지 효율을 빠르게 평가하고, 두산이 계속해서 시장을 활성화하고 경쟁력을 유지하는 비법을 소개합니다.