연비 및 에너지 관리

연비 및 에너지 관리

에너지 관리 결정은 연료 소비 및 배출부터 파워트레인 선택, HVAC 및 냉각 시스템과 같은 열 시스템 성능에 이르는 중장비 개발의 여러 요소에 영향을 미칩니다. 바로 이런 이유에서 개념 단계에서 초기에 차량에 대한 올바른 에너지 관리 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 프로세스 후반부에 최종 설계를 균형 있게 조정해 운전자의 열 쾌적성과 연비를 최적화할 수 있습니다. 엔지니어는 1D 및 CFD 솔루션으로 전환해 처음부터 올바른 에너지 관리 선택을 할 수 있는 확장 가능한 시뮬레이션 툴을 제공할 수 있습니다.

에너지 관리 결정은 연료 소비 및 배출부터 파워트레인 선택, HVAC 및 냉각 시스템과 같은 열 시스템 성능에 이르는 중장비 개발의 여러 요소에 영향을 미칩니다. 바로 이런 이유에서 개념 단계에서 초기에 차량에 대한 올바른 에너지 관리 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 프로세스 후반부에 최종 설계를 균형 있게 조정해 운전자의 열 쾌적성과 연비를 최적화할 수 있습니다. 엔지니어는 1D 및 CFD 솔루션으로 전환해 처음부터 올바른 에너지 관리 선택을 할 수 있는 확장 가능한 시뮬레이션 툴을 제공할 수 있습니다.

연비 및 에너지 관리

Learn More

중장비 업계에서 시급하고도 어려운 과제는 연료 소비량, 배출량 감소, 파워트레인 다운사이징, 하이브리드 및 전기적 대안, 전반적인 열 최적화 등의 에너지 관리 문제입니다. 이상적으로는 첫 번째 개념 단계에서 에너지 관리 결정을 내려야 하므로, 예측 엔지니어링 분석, 구체적으로 Siemens PLM 소프트웨어 포트폴리오를 사용해야 합니다. Siemens 시뮬레이션 솔루션은 전체 개념 연구 뿐만 아니라 상세 서브 시스템, 전체 시스템 수준의 성능 검증에도 사용됩니다. Siemens의 1D 솔루션은 하이브리드와 기존 구성 또는 유압 시스템을 비롯한 다양한 파워트레인 옵션이 전체 차량에서 어떻게 작동하는지 살펴보는 데 가장 적합합니다. 한층 상세한 작업에 3D 및 CFD 솔루션을 사용하면 냉각 팬 효율을 비롯한 엔진실 냉각에 대해 알아보고 실내 열 쾌적성을 최적화할 수 있습니다. 더불어 이 두 솔루션을 통합해 공동 시뮬레이션 CFD 및 1D 모델을 만들고, 제어 전략 평가를 포함한 전체 통합 에너지 관리 시스템을 검사하는 것도 가능합니다. 마지막으로, 설계가 배출 규제를 충족하도록 CFD 및 1D 시스템 시뮬레이션 모델을 추가로 개발할 수 있습니다.

연비 및 에너지 관리
주요 고객 성공 사례

Dana

Major automotive supplier employs Simcenter Amesim to design innovative powertrain system for off-highway vehicles

Siemens Digital Industries Software technology helps Dana develop a powertrain system which delivers between 20 to 40 percent fuel savings and reduced operating costs

자세한 내용 보기

온디맨드 웨비나

배출 가스 규제를 준수하면서 오프-로드 엔진 효율 50% 달성

시스템 시뮬레이션으로 엔진 및 후처리 시스템을 향상시키는 방법에 대해 알아보십시오. 초청 연사: Bakir Puran, Liebherr Machines Bulle

웨비나 시청하기

솔루션 기능

Electrification

Driven by the need to lower emissions and noise, the global heavy equipment market is transitioning to hybrid, electric, and even hydrogen powertrains, impacting all parts of the supply chain. These newly deployed technologies in the heavy equipment sector strongly impact the engineering process. Defining the right electrified machine design is complex and requires engineers to learn and increase their expertise in a new domain. The right design should also allow end-users in the construction, agricultural, or mining field to meet or exceed usual performance levels while ensuring the machine complies with stricter standards for noise and gas emissions.

Internal Combustion Engine Design & Controls

제어를 비롯한 전체 내연 기관을 설계 및 최적화하고 연료 분사 서브 시스템, 엔진 열 관리, 전기 장치 및 파워트레인 구성요소와의 통합을 연구합니다. 대체 엔진 아키텍처 및 개념을 조사할 수도 있습니다.

Simcenter Engineering and Consulting

Siemens는 사용자가 직면한 과제를 파악하고 모델 기반 시스템 엔지니어링부터 3D 시뮬레이션, 물리적 테스트에 이르는 제품 개발 주기의 모든 단계를 지원하는 엔지니어링 서비스를 제공합니다.

Thermal Management

전체 차량 열 관리를 최적화합니다.

Thermal Simulation

Simcenter는 제품의 열 특성을 이해하고 이에 따라 최적의 성능을 도출하기 위한 열 관리 솔루션을 맞춤 설계할 수 있는 포괄적인 업계 최고의 열 시뮬레이션 기능을 갖추고 있습니다.

[[global-preference-center-interest-placeholder]]에 관심이 있으십니까?

[[global-preference-center-interest-placeholder]] 최신 소식 구독하기

죄송합니다.

등록 중 오류가 발생했습니다. 다시 시도해 주십시오.

등록해 주셔서 감사합니다! 처음 등록하십니까? 등록 확인을 위해 이메일을 확인하십시오.

필수 입력 올바른 이메일 주소를 기입해 주십시오
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다
필수 입력 올바른 이메일 주소를 기입해 주십시오

고객 성공

Joy Global, MBSE를 구축해 출시 시기 단축 및 개발 위험 최소화