새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
오늘날 에너지 및 유틸리티 산업은 과거의 어느 때 보다 비용 경쟁력이 높아졌으며, 이로써 효율성을 확보해야 상황에 처해 있습니다. 프로세스 및 데이터 관리에 대한 라이프사이클 방식은 이 산업에 대한 귀사의 기여도가 얼마인지에 관계없이 이러한 해결 과제를 충족하는 데 매우 중요합니다.
Siemens의 솔루션은 변경을 관리하고, 작업 프로세스를 실행하고, 품질을 향상하고, 외부 공급업체 및 고객과 연결하는 방식을 개선합니다. 기술 정보를 중앙화하고 이러한 정보를 액세스 가능한 최신 상태로 유지하고자 하는 Siemens의 라이프사이클 관리 방식은 지식 노동자가 더욱 효율적으로 근무하고 더 높은 수준의 성과를 달성할 수 있음을 의미합니다.
오늘날 에너지 및 유틸리티 산업은 과거의 어느 때 보다 비용 경쟁력이 높아졌으며, 이로써 효율성을 확보해야 상황에 처해 있습니다. 프로세스 및 데이터 관리에 대한 라이프사이클 방식은 이 산업에 대한 귀사의 기여도가 얼마인지에 관계없이 이러한 해결 과제를 충족하는 데 매우 중요합니다.
Siemens의 솔루션은 변경을 관리하고, 작업 프로세스를 실행하고, 품질을 향상하고, 외부 공급업체 및 고객과 연결하는 방식을 개선합니다. 기술 정보를 중앙화하고 이러한 정보를 액세스 가능한 최신 상태로 유지하고자 하는 Siemens의 라이프사이클 관리 방식은 지식 노동자가 더욱 효율적으로 근무하고 더 높은 수준의 성과를 달성할 수 있음을 의미합니다.
에너지 회사는 그 어느 때보다 치열한 경쟁을 겪고 있으며 민첩성과 탄력성이 필수적입니다. 회사의 중요한 정보가 서로 분산되어 있고, 제어되지 않는 여러 위치에 저장되어 있고, 호환되지 않는 형식에 기반할 경우 이러한 조건을 갖추기 어렵습니다.
장비 OEM이거나, 주요 자본 프로젝트를 실행하거나, 복잡한 프로세스 시설을 가동하는 조직인 경우와 관계없이, 기술 정보 관리에 대한 라이프사이클 방식은 작업자의 업무 방식을 개선합니다.
Siemens의 라이프사이클 관리 솔루션을 사용하면 기존 시스템의 결과물을 통합하고 연결할 수 있으므로, 작업자는 필요한 자료를 찾기 위한 비생산적인 시간을 줄이면서 더 빠른 시간 내에 작업을 실행할 수 있습니다. 이는 전사적으로 더욱 빠르고 개선된 정보에 입각한 결정으로 이어지고 가치를 생성합니다. Siemens의 솔루션은 액세스 기능이 원활하면서도 안전한 통합 환경에서 기술 정보를 활용하여 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. 변경 관리, 작업 프로세스 실행, 품질 개선 또는 외부 공급업체 및 고객과 연결하는 작업 등을 비롯하여, 모든 작업은 기술 정보를 중앙화하고 이를 최신 상태로 유지하는 라이프사이클 방식에서부터 시작됩니다.
이 솔루션의 주요 영역을 살펴보십시오.
설계 및 준공 플랜트 정보를 최신 상태로 정확하게 유지하여 지식 노동자가 매우 효율적으로 근무할 수 있도록 지원합니다. 모든 이해관계자가 현재의 변경 사항은 무엇이고 이것이 어떤 영향을 미치는지 정확하게 이해할 수 있도록 보장합니다.
The Energy & Utilities industry is challenged with more dynamic markets, evolving technology, and significant changes to public policy and regulatory frameworks
중요한 정보를 통합하고 언제 어디서나 모든 장치에서 이러한 정보를 실행하고 액세스할 수 있도록 함으로써 지식 노동자가 더욱 개선된 뛰어난 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 지원합니다.
유사한 제품, 프로젝트, 플랜트 간의 고유한 변동을 파악하고 관리하는 한편, 제품 및 자산 정보를 통합하여 공통된 구성을 제어합니다.
계약 요구 사항을 포착, 관리, 제어하고 결과물을 조율하여 전체적인 추적 가능성을 유지 관리하는 동시에 프로젝트 성공을 보장합니다.
리소스, 기한 등을 토대로 어떤 작업을 실행할 수 있는지 검증하는 상향식 접근 방식과 더불어, 어떤 작업을 실행해야 하는지 계획하고 결정하는 과정에서 하향식 접근 방식을 지원합니다. PLM 내에서 프로그램 계획을 통해 정확한 요구 사항과 목표에 맞춰 계획을 수립할 수 있습니다. 프로그램 상태가 현재 실행 중인 작업과 항상 연동되고 있는지 확인할 수 있습니다. 실시간 대시보드 뷰에서 현재 상황을 볼 수 있습니다. 프로젝트, 도메인, 라이프사이클 전반에 걸쳐 가시성이 보장됩니다.
제품, 프로젝트, 플랜트 정보에 강력한 웹 기반 검색 및 분석을 적용하여 심층적인 지식과 정보를 도출함으로써 문제를 해결하고, 혁신하고, 데이터의 가치를 극대화합니다.
CAE 및 시스템 시뮬레이션을 효율적으로 관리하고 모든 의사결정권자가 제품 성능을 더 잘 이해할 수 있도록 공유하여 보다 확실하고 빠르게 혁신을 제공합니다.
Digital toolkit for asset performance
Bulky specification documents and long requirements paragraphs do not attribute to clear and concise contractual statements. Address key shortcomin...
계속 변화하는 사용자 요구사항을 충족하기 위한 빠른 애플리케이션 개발
Siemens와 Bentley Systems가 고급 자본 자산 관리 솔루션을 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.
A NEW SIEMENS SOLUTION
Read more about Teamcenter for Capital Asset Lifecycle Management, which helps companies digitalize their capital assets as early in the lifecycle as possible by establishing the enterprise data management and collaboration foundation for the capital asset lifecycle; from concept to operations.