새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
세계 최고의 글로벌 디지털 혁신 플랫폼의 힘과 정교한 제품 비용 관리 툴 하나의 시스템에 통합한 전자 및 반도체용 디지털 엔터프라이즈 산업 솔루션으로 NPDI 비용 관리 프로세스를 최적화하십시오. 구성요소, 재료, 물류, 노동, 기계, 프로세스 및 제품 단위 볼륨을 포함한 제품 비용 동인에 대한 관리와 가시성, 인사이트를 향상시켜 비용을 최적화 할 수 있는 기회를 제공합니다.
세계 최고의 글로벌 디지털 혁신 플랫폼의 힘과 정교한 제품 비용 관리 툴 하나의 시스템에 통합한 전자 및 반도체용 디지털 엔터프라이즈 산업 솔루션으로 NPDI 비용 관리 프로세스를 최적화하십시오. 구성요소, 재료, 물류, 노동, 기계, 프로세스 및 제품 단위 볼륨을 포함한 제품 비용 동인에 대한 관리와 가시성, 인사이트를 향상시켜 비용을 최적화 할 수 있는 기회를 제공합니다.
Accelerating your transition to net-zero while operating profitably
The pressure is growing on manufacturing companies to respond to the threat of global warming. To meet the 2015 Paris Agreement’s global-warming cap, emissions must be reduced to reach net-zero by 2050. Manufacturing companies struggle to make trade-offs between driving down carbon dioxide equivalent (CO2e) emissions, reducing product costs and addressing customer value demands. But how can companies advance their carbon-reduction goals while operating profitably?
반도체 시장은 가격 경쟁이 매우 치열한 영역으로, 대규모 계약에서 단가가 매우 중요한 가격 결정 요소 역할을 합니다. 이에 수익성을 유지하면서 소싱 기회를 확보하려면 비용 분석, 관리 및 가시성을 확보하는 것이 중요합니다.
재료, 툴링, 제조 프로세스 및 가치 사슬 등 여러 비용 요소를 고려하는 정확하고 반복 가능한 비용 모델을 개발할 수 있도록 Siemens Digital Industries Software는 하나의 시스템에 세계 최고의 디지털 엔터프라이즈 플랫폼의 기능을 정교한 제품 비용 관리 툴에 통합한 통합 제품 비용 관리 솔루션을 제공합니다.
Siemens 솔루션은 신제품 도입 시 제품 원가 산정을 제품 원가 예측으로 포함하고 이는 대량 제조시 실제 원가 및 위치로 구체화됩니다. 이를 통해 자재, 물류, 노동, 기계, 프로세스 및 제품 단위 볼륨을 비롯한 제품 비용 동인에 대한 관리와 가시성, 인사이트가 향상됩니다.
전자 및 반도체 산업을 위한 Siemens의 통합 솔루션은 NPDI 프로세스를 가속화 해 제품을 더 빨리 출시하면서 비용을 절감하고 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다. NPDI 비용 및 위험 관리 프로세스를 최적화하면 더 나은 제품을 만들고 시장 점유율을 확보하며 고객 충성도를 얻고 디지털 혁신을 달성할 수 있습니다.
Teamcenter는 조직 전반에 걸쳐 공통 BOM 정보 소스를 제공해 제품을 파악할 수 있도록 지원합니다. 기본적인 BOM 관리가 필요한 경우, 또는 더 높은 유연성과 확장성을 갖춘 첨단 BOM 관리 및 구성이 필요한 경우 등 어느 때나 보다 혁신적이고 다양한 제품에 대한 시장 요구를 충족하고 그 이상의 만족도를 제공할 수 있습니다.
Teamcenter 제품 비용 산출 기능에서 제품의 전체 가격 구조를 표현할 수 있으며, 비용 엔지니어는 개발 변경 관련 가격이 미치는 영향을 상시 확인할 수 있습니다. 개발 프로세스 초기에 비용 동인을 파악하고 대체 솔루션을 제시할 수 있습니다. Teamcenter 제품 비용 산출 기능으로 제조 기술 비교와 같은 비용 시뮬레이션 기회를 활용해 다양한 제조 시나리오를 재현할 수도 있습니다.
경영진은 수익성 계산을 통해 제품 단가와 제품 라이프사이클 전반의 가격을 예측해 제품에 대한 투자를 보호할 수 있습니다. 연간 비용, 수익 및 현금 흐름을 투명하게 분석하고 내부 이익률, 순 현재 가치 및 회수 기간 등의 관련 지표 기준을 제시할 수 있습니다. 현금 흐름 할인 계산법을 사용하면 프로젝트 수익성을 결정하고 프로젝트를 비교해 최적의 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
Teamcenter 제품 원가 관리에 포함된 구매 가격 분석을 사용하면 구매자나 구매 책임자가 여러 상품의 공급업체 부품을 대상으로 신뢰할 수 있는 비용 예측을 실행할 수 있습니다 ("섀도우 계산"). 또한 Teamcenter 제품 원가 관리는 공급업체와의 원가 구조 협상 및 가치 엔지니어링 워크샵에 도움이 됩니다. 이러한 원가 예측에 기반해 신뢰할 수 있는 원가 상세 정보를 기준으로 삼아 미래 목표 가격 및 구매가를 협상할 수 있습니다. 필요한 경우 오픈 북 정책을 수립할 수 있습니다.
Teamcenter 제품 비용 산출 기능은 기업이 더 많은 비즈니스에서 성공할 수 있도록 지원하는 견적 요청 응답이더 빠르고 정확하게 이뤄지도록 지원합니다. "최적화되면서도 포괄적인" 맞춤형 비용 데이터를 사용해 고객과의 협상을 지원합니다. 고객 비용 전문가와 오픈 북 대화 시 이 데이터를 사용해 원하는 가격을 설정할 수 있습니다. 명확한 비용 구조와 납득 가능한 제품 원가 명세서를 제시해 협상에서 우위를 점할 수 있습니다.
비용 엔지니어는 Teamcenter 제품 원가 산출 기능을 사용해 기본 원가 및 목표 원가 산정 초기 단계에서 제품 원가를 결정할 수 있습니다. 복잡한 어셈블리 및 버전을 정확하고 빠르게 계산할 수 있습니다. BOM (Bills of Materials) 및 BOP (Bills of Process)에 기반해 제품 및 파생 제품의 전체 원가 구조를 재현할 수 있습니다. 또한 직접비 및 제조 간접비, 제조 단계 및 공정, 재료 및 공정 매개변수를 파악하고 항목별로 작성할 수 있습니다.
비용 엔지니어는 구매 가격 분석 내 작업을 위해 툴 비용 계산에 Teamcenter 솔루션을 사용해 공급자 계산에 대한 타당성 검사로 그림자 계산을 수행할 수 있습니다. 이들은 기술, 데이터, 부품 설명 또는 3D 데이터와 같은 Teamcenter 툴 비용 산출 정보를 사용해 파라메트릭 방법으로 비용을 산출할 수 있습니다.
툴링 견적 프로세스는 신뢰할 수 있고 경제적이어야 하며, 단기간에 정확한 툴 계산이 이뤄지고 투명한 비용 명세서가 동반돼야 합니다. Teamcenter 비용 산출 기능의 파라메트릭 계산 방법은 정확성과 시간 기반 계산 방법 간 최적의 균형을 제공합니다.
Establishing project profitability in the product development phase, from early concepts to product launch
Reducing tool spending and improving quotation performance
Delivering cost transparency throughout the product lifecycle
Increasing profitability through early product cost transparency