새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
식음료 산업은 통합에 대한 압박, 세계인구의 증가, 식품 안전 규제 증가, 그리고 "밀레니엄 세대" 소비자에 의해 주도되는 새로운 비즈니스 모델 하에서 변화하고 있습니다. Siemens의 디지털 엔터프라이즈 솔루션은 개념화부터 제조 및 유통에 이르기까지 전체 가치 체인에 대한 closed-loop 피드백을 제공합니다.
신제품 이니셔티브는 소비재 기업의 핵심 비즈니스 동력입니다. 이 동력을 추진하려면 프로그램과 프로젝트 관리 우수 사례를 구현하는 적응형 도구가 필요합니다. Siemens 통합 프로그램 라이프사이클 관리 솔루션은 기존 기능에 제품 및 생산 라이프사이클 관리를 결합합니다. 완전한 프로세스 투명성을 제공하며, 이해 관계자들이 신뢰할 수 있는 의사 결정을 내리기 위한 세부 데이터를 생성하고 지식 재산을 쉽게 재사용 할 수 있도록 지원합니다. 이 조합으로 비즈니스 관리의 다음 단계에 대한 직관적인 참여, 쉬운 제어 및 모니터링이 이뤄집니다.
아트웍은 브랜드 품질과 구매를 불러일으키는 데 필요한 중요 정보를 전달하는 주요 수단입니다. 아트웍은 정확하고 규정을 준수해야 하며 제품의 주장하는 바와 이점을 전달해야 합니다. PLM 기반 위에 제작된 아트웍은 민첩성과 품질을 개선하고 리콜 위험을 줄이고 구매력과 충성도를 높이는 창의적인 측면에 초점을 두는 설계자의 능력을 향상시킵니다.
건강을 신경 쓰는 소비자들은 식품을 새로운 시각으로 바라봅니다. 이들은 고품질 식재료를 요구하는데 그치지 않고, 전체 생산 프로세스의 안전성과 규제 준수가 제대로 갖춰지길 바랍니다. 이러한 요구사항을 충족하지 못하면 브랜드 가치가 훼손될 수 있습니다. Siemens 솔루션은 전체 공급망을 포함한 제품 및 생산 정보를 한 눈에 확인하고 규제 준수 관리 및 복잡한 변경 절차를 세세하게 처리합니다.
고객은 건강하고 환경 친화적이며 저렴한 혁신적 제품을 요구합니다. 이와 같은 요구는 제품 개발 시 막대한 부담으로 작용합니다. 출시 시간을 단축하고 유연성과 효율성을 향상시키려면 정교한 배합 설계와 시뮬레이션, 상세 자재 특성 관리 등과 같은 관리 기능, 효율적인 후보 선택 메커니즘, 품질 테스트를 위한 매개변수화가 필요합니다. Siemens의 Digital Formulation Solutions는 완전한 R&D 및 제조 통합과 결합돼 R&D 관련 프로세스를 간소화·최적화하며, 비견할 수 없는 경쟁 우위를 가져다 줍니다.
식음료 산업 분야 솔루션 검색 및 살펴보기
오늘날의 소비재 업계에서는 그 어느 때보다도 가격 경쟁이 격화되면서 제조업체들은 가능한 모든 수단을 동원해 효율성을 높여야 합니다. 이를 위해서는 프로세스 및 데이터 관리에 대한 라이프사이클 접근방식이 매우 중요합니다. 당사의 솔루션은 기술 정보를 중앙에서 관리하고 늘 최신 버전으로 유지하면서 손쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 따라서 효율성이 향상되어 변경을 관리하고, 작업 프로세스를 실행하고, 품질을 향상하고, 외부 공급업체 및 고객과 연결하는 방식이 개선될 것입니다.
제품 라이프사이클 전체를 포괄하는 첨단 분석 기술은 브랜드 제조업체에게 생산 프로세스에 대한 실시간 가시성과 제어 능력을 제공합니다.
당사의 솔루션은 사물인터넷(IoT)에서 사용 가능한 데이터를 제품 라이프사이클 중에 수행되는 분석과 결합하여 소비재 회사가 맞춤형 제품, 에너지 관리, 지속성 및 추적성에 대한 요구를 충족하기 위해 생산 프로세스에서 필요한 민첩성을 제공합니다.
성공적인 소비재는 시장 트렌드와 고객 수요에 대한 신중한 분석으로부터 출발합니다. 설계자는 시장 규제, 비용, 유사 제품의 결과 그리고 효율적이고 비용 효과적인 생산 프로세스를 위한 요구 사항과 같은 요소를 고려해야 합니다. 이 모든 요구 사항을 관리하기란 꽤 도전적인 과제가 될 수 있습니다. Siemens의 요구 사항 관리 솔루션은 안전한 글로벌 플랫폼에서 제품 라이프사이클 전반의 소비자 및 고객 요구 사항을 통합합니다. 요구 사항을 효율적으로 파악하고 관리하며 개발에 관련된 모든 사람에게 전달할 수 있습니다.
치열한 경쟁과 빠듯한 마진으로 인해 소비재 산업에서는 목표 원가를 달성하는 것이 특히 중요합니다. 고객은 Siemens의 통합 제품 원가 관리 솔루션을 사용하여 개발 프로세스의 초기에 제품의 최적 가격을 확인할 수 있으며, 이는 성패를 결정하는 차이를 만들어낼 수 있습니다.
공급업체가 제품을 만드는 데 더 많은 책임을 맡을수록 공급업체 통합에 대해 "단 하나의 범용적인" 접근 방식이 더는 효력을 발휘하지 못하게 됩니다. 지리적으로 분산되어 있고 심지어 귀사의 PLM 환경 외부에 있는 공급업체까지도 포함한 모든 공급업체와 디지털 방식으로 상호 작용할 수 있어야 합니다.
Siemens의 도구와 솔루션은 공급업체 상호 작용 관리에 대한 종합적인 접근 방식을 제공합니다. 이들 도구와 솔루션은 설계 데이터 교환, 원자재 직접 조달 및 공급업체 프로그램 관리와 같은 다양한 케이스를 지원합니다.
<p>소비재 업계에서는 변화하는 시장 수요에 부응하기 위해 더 효율적으로 생산할 수밖에 없습니다. 기업에서는 플랜트 사용을 최적화하고 점점 더 작아지는 생산 로트에 맞춰 빠르게 적응해야 합니다. 이러한 당면 과제는 높은 품질 기준과 늘어나는 규제로 인해 복잡해지고 있습니다. Siemens에서는 고유의 솔루션을 사용하여 프로세스 계획 워크플로를 능률화하고 부가 가치가 없는 계획 작업을 자동화하고 최고의 선박 건조 계획을 검증하기 위한 광범위한 도구를 제공합니다.</p>
새로운 식품이나 화장품을 개발할 때마다 저렴한 개인 맞춤 신제품에 대한 수요가 점점 늘고 있는 시장의 도전 과제에 직면하게 됩니다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는 제품 개발 단계 초기에 생산 프로세스를 평가해야 합니다.
제조 프로세스 및 데이터 관리를 위한 Siemens 솔루션을 통해 고객은 제품 설계와 동시에 제조 플랜트를 공동으로 작성, 검증 및 최적화할 수 있습니다.
Consumer products are produced by systems that are increasingly sophisticated and complex, and consequently, difficult to develop and modify. Automation Engineering and Virtual Commissioning allow manufacturers to start-up and fine-tune production processes on virtual models, saving time and cost, reducing the risk of production downtime and potential work-related accidents.
Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.
소비재 기업에게 신제품 이니셔티브는 핵심 동력입니다. 이 동력을 추진하려면 프로그램과 프로젝트 관리 우수 사례를 구현하는 적응형 도구가 필요합니다. Siemens 통합 프로그램 라이프사이클 관리 솔루션은 기존 기능에 제품 및 생산 라이프사이클 관리를 결합합니다. 완전한 프로세스 투명성을 제공하며, 이해 관계자들이 신뢰할 수 있는 의사 결정을 내리기 위한 세부 데이터를 생성하고 지식 재산을 쉽게 재사용 할 수 있도록 지원합니다. 이 조합으로 비즈니스 관리의 다음 단계에 대한 직관적인 참여, 쉬운 제어 및 모니터링이 이뤄집니다.
아트웍은 브랜드 품질과 구매를 불러일으키는 데 필요한 중요 정보를 전달하는 주요 수단입니다. 아트웍은 정확하고 규정을 준수해야 하며 제품의 주장하는 바와 이점을 전달해야 합니다. PLM 기반 위에 제작된 아트웍은 민첩성과 품질을 개선하고 리콜 위험을 줄이고 구매력과 충성도를 높이는 창의적인 측면에 초점을 두는 설계자의 능력을 향상시킵니다.
제품이 소비자 건강에 미칠 수 있는 영향, 고품질 성분에 대한 요구, 고품질 생산 프로세스 및 지속가능성 등 제품 품질에 대한 고객 관심도가 급격히 증가했습니다. 정부 및 비정부 기관 모두 새로운 규제에 대응해 나가고 있습니다. 연구 프로세스 디지털화는 제품 및 생산 검증과 품질을 보장하고 기업이 새로운 안목을 갖춘 밀레니얼 소비자의 마음을 사로잡을 수 있는 방식으로 신제품 출시를 앞당길 수 있는 능력을 제공합니다.
Our environmental compliance and product sustainability management solutions serve as an effective and rapid response to the global quest to protect our planet and its inhabitants. It is based on a single source of information concept that allows you to trace the material composition of your products and identify green alternatives. Limit use of hazardous substances, reduce the risk of regulatory non-compliance, and satisfy consumer demand for transparency, growing your business with innovative, earth-friendly products.
건강을 신경 쓰는 소비자들은 식품을 새로운 시각으로 바라봅니다. 이들은 고품질 식재료를 요구하는데 그치지 않고, 전체 생산 프로세스의 안전성과 규제 준수가 제대로 갖춰지길 바랍니다. 이러한 요구사항을 충족하지 못하면 브랜드 가치가 훼손될 수 있습니다. Siemens 솔루션은 전체 공급망을 포함한 제품 및 생산 정보를 한 눈에 확인하고 규제 준수 관리 및 복잡한 변경 절차를 세세하게 처리합니다.
패키징은 브랜드가 사용할 수 있는 최고의 마케팅 수단이지만 일상적으로 사용된다는 점을 감안해 이뤄져야 합니다. 설계자는 환경 규제와 소셜 미디어로 인해 빨라진 제품 사이클, 활발한 온라인 거래 사용에 따른 견고한 기계 구성 요구사항 등을 해결해야 합니다. 설계자는 Siemens의 패키지 디자인 및 시각화 기능을 사용해 구조적 통합과 효율적이며 효과적인 제조 환경 보장을 통해 소비자가 선호하는 패키지를 제작할 수 있습니다.
고객은 건강하고 환경 친화적이며 저렴한 혁신적 제품을 요구합니다. 이와 같은 요구는 제품 개발 시 막대한 부담으로 작용합니다. 출시 시간을 단축하고 유연성과 효율성을 향상시키려면 정교한 배합 설계와 시뮬레이션, 상세 자재 특성 관리 등과 같은 관리 기능, 효율적인 후보 선택 메커니즘, 품질 테스트를 위한 매개변수화가 필요합니다. Siemens의 Digital Formulation Solutions는 완전한 R&D 및 제조 통합과 결합돼 R&D 관련 프로세스를 간소화·최적화하며, 비견할 수 없는 경쟁 우위를 가져다 줍니다.
과거에는 제품 출시 전 제품과 패키지 기능성을 검수하기 위해 하나 이상의 실제 목업을 제작하는 방식을 사용했으며, 여기에는 상당히 긴 시간과 많은 비용이 소요됐습니다. 이 방식은 맞춤화, 혁신 및 속도를 중요한 오늘날의 소비자 시장에서 점차 유용성을 잃고 있습니다. Siemens 디지털 목업 및 설계 검토 솔루션을 사용하면 공급망 전반에서 팀이 모델을 조립, 시각화 및 분석하고 제조에 앞서 조기에 문제를 발견할 수 있습니다.
Displaying of solutions.
오늘날의 소비재 업계에서는 그 어느 때보다도 가격 경쟁이 격화되면서 제조업체들은 가능한 모든 수단을 동원해 효율성을 높여야 합니다. 이를 위해서는 프로세스 및 데이터 관리에 대한 라이프사이클 접근방식이 매우 중요합니다. 당사의 솔루션은 기술 정보를 중앙에서 관리하고 늘 최신 버전으로 유지하면서 손쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 따라서 효율성이 향상되어 변경을 관리하고, 작업 프로세스를 실행하고, 품질을 향상하고, 외부 공급업체 및 고객과 연결하는 방식이 개선될 것입니다.
제품 라이프사이클 전체를 포괄하는 첨단 분석 기술은 브랜드 제조업체에게 생산 프로세스에 대한 실시간 가시성과 제어 능력을 제공합니다.
당사의 솔루션은 사물인터넷(IoT)에서 사용 가능한 데이터를 제품 라이프사이클 중에 수행되는 분석과 결합하여 소비재 회사가 맞춤형 제품, 에너지 관리, 지속성 및 추적성에 대한 요구를 충족하기 위해 생산 프로세스에서 필요한 민첩성을 제공합니다.
성공적인 소비재는 시장 트렌드와 고객 수요에 대한 신중한 분석으로부터 출발합니다. 설계자는 시장 규제, 비용, 유사 제품의 결과 그리고 효율적이고 비용 효과적인 생산 프로세스를 위한 요구 사항과 같은 요소를 고려해야 합니다. 이 모든 요구 사항을 관리하기란 꽤 도전적인 과제가 될 수 있습니다. Siemens의 요구 사항 관리 솔루션은 안전한 글로벌 플랫폼에서 제품 라이프사이클 전반의 소비자 및 고객 요구 사항을 통합합니다. 요구 사항을 효율적으로 파악하고 관리하며 개발에 관련된 모든 사람에게 전달할 수 있습니다.
치열한 경쟁과 빠듯한 마진으로 인해 소비재 산업에서는 목표 원가를 달성하는 것이 특히 중요합니다. 고객은 Siemens의 통합 제품 원가 관리 솔루션을 사용하여 개발 프로세스의 초기에 제품의 최적 가격을 확인할 수 있으며, 이는 성패를 결정하는 차이를 만들어낼 수 있습니다.
개인 맞춤 제작과 기술 첨단화의 물결에 따라 기능성 신발 생산이 점점 복잡한 과제가 되어가고 있습니다. 이러한 기능성 신발과 스포츠 유니폼이 이제는 서로 연결되어 선수의 경기력을 측정하는 기기의 역할을 합니다. 관련 제조업체에서는 성능과 안전을 보장하도록 설계하고 검증하는 동시에 16,000킬로미터 이상 멀리 떨어진 공급망에 정확한 제품 사양을 전달해야 합니다. Siemens의 엔지니어링 데이터 관리 솔루션을 사용하면 공급망 전반에 걸쳐 관계를 맺고 있는 모든 파트너를 포함하여 전체 엔지니어링 라이프사이클에 걸쳐 여러 전문 분야를 망라한 종합적인 디자인을 위한 모든 데이터를 원활하게 관리할 수 있습니다.
Siemens PLM Software에서 제공되는 제품 라이프사이클 관리에 대한 종합적인 접근 방식으로 성능과 확장성을 개선합니다. 식품 및 음료 제조업체는 여러 영역과 기능에 걸친 전체적인 엔지니어링 데이터의 지능적 관리, 공유 및 동기화 기능을 사용하여 시설 설계, 제조 프로세스, 라인 및 장비의 관리에 대해 매우 효율적이고 전략적인 접근 방식을 얻습니다.
뷰티, 개인 용품 및 홈 케어 산업은 고객에 만족스런 제품을 제공하고 이들의 구매를 유도하기 위해 미적인 부분과 복잡한 기능이 어우러진 제품 설계를 선보여야 합니다. Siemens 솔루션을 사용하면 전기 및 소프트웨어 설계와 통합된 기계 설계를 구현할 수 있어 완벽한 완제품 설계, 즉 복잡한 제품의 완벽한 디지털 트윈을 생성할 수 있습니다. Siemens 솔루션을 활용해 보다 혁신적인 제품을 한층 효율적으로 설계할 수 있습니다.
포괄적 3D 제품 설계 툴을 사용해 향상된 품질과 절감된 비용으로 더 나은 혁신을 제공합니다. 홈 & 사무용품은 점점 더 설계하기가 복잡해지고 있으나 직관적으로 사용할 수 있어야 합니다. 설계 팀은 동급 최고의 기능으로 이루어진 Siemens의 통합되고 직관적인 솔루션을 사용하여 처음부터 올바른 제품을 적시에 만들 수 있습니다.
패션 및 기능성 신발 산업의 변화의 속도는 어느 산업 분야도 따라갈 수 없습니다. 기업은 주 단위로 새로운 패션을 출시하기 때문에 우리는 계절 감각을 잃었습니다. 소비자의 까다로운 개성에 맞춘 제품이 대부분 아시아에서 제조되고 있으며 라인, 출시 및 공급망의 복잡성이 급격히 증가하고 있습니다. Siemens의 통합 설계 및 제조 솔루션은 고객이 전세계 빠른패션 시장에서 성공할 수 있는 민첩성과 속도를 갖출 수 있도록 지원합니다.
오늘날 소비재 포장 디자이너는 환경 규정 준수에 대한 투명성 보장, 더 빠른 제품 사이클의 유지, 온라인 상거래 및 소비자에게 직접 배송하는 서비스로 인해 발생하는 새로운 차원의 기계적 스트레스 대응과 같은 새로운 문제에 직면하고 있습니다. 우리는 초기 개념 착상부터 고급 디자인 및 시뮬레이션 기능뿐 아니라 제품과 생산 장비 사이의 전체 연관성을 포함한 세부 포장까지, 빠른 포장 개발을 가능하게 해주는 완전 통합형 도구 세트를 제공합니다.
신발 및 의류 회사는 패스트 패션 환경에서 경쟁하고 있으며, 제품 출시는 며칠 단위로 이뤄집니다. 민첩한 아트웍은 필수입니다. 장비 재사용으로 민첩함을 확보할 수 있습니다. 제품 라이프사이클 관리 기반 위에 구축된 아트웍은 데이터 정확도에 대한 신뢰성, 자산 재사용, 그리고 구성을 빠르게 생성하고 개인 맞춤 라벨 또는 모노그램을 즉시 제작하는 기능까지 제공합니다. 신발, 의류 및 액세서리 시장에서 아트웍은 포장과 라벨은 물론 제품 설계에도 매우 중요합니다. 아트웍에서의 민첩성은 개인 맞춤 제품 설계를 짧은 기간 내에 제공하기 위한 최종 과정에서 매우 중요한 역할을 합니다.
공급업체가 제품을 만드는 데 더 많은 책임을 맡을수록 공급업체 통합에 대해 "단 하나의 범용적인" 접근 방식이 더는 효력을 발휘하지 못하게 됩니다. 지리적으로 분산되어 있고 심지어 귀사의 PLM 환경 외부에 있는 공급업체까지도 포함한 모든 공급업체와 디지털 방식으로 상호 작용할 수 있어야 합니다.
Siemens의 도구와 솔루션은 공급업체 상호 작용 관리에 대한 종합적인 접근 방식을 제공합니다. 이들 도구와 솔루션은 설계 데이터 교환, 원자재 직접 조달 및 공급업체 프로그램 관리와 같은 다양한 케이스를 지원합니다.
소비재 업계에서는 변화하는 시장 수요에 부응하기 위해 더 효율적으로 생산할 수밖에 없습니다. 기업에서는 플랜트 사용을 최적화하고 점점 더 작아지는 생산 로트에 맞춰 빠르게 적응해야 합니다. 이러한 당면 과제는 높은 품질 기준과 늘어나는 규제로 인해 복잡해지고 있습니다. Siemens에서는 고유의 솔루션을 사용하여 프로세스 계획 워크플로를 능률화하고 부가 가치가 없는 계획 작업을 자동화하고 최고의 선박 건조 계획을 검증하기 위한 광범위한 도구를 제공합니다.
<p>소비재 업계에서는 변화하는 시장 수요에 부응하기 위해 더 효율적으로 생산할 수밖에 없습니다. 기업에서는 플랜트 사용을 최적화하고 점점 더 작아지는 생산 로트에 맞춰 빠르게 적응해야 합니다. 이러한 당면 과제는 높은 품질 기준과 늘어나는 규제로 인해 복잡해지고 있습니다. Siemens에서는 고유의 솔루션을 사용하여 프로세스 계획 워크플로를 능률화하고 부가 가치가 없는 계획 작업을 자동화하고 최고의 선박 건조 계획을 검증하기 위한 광범위한 도구를 제공합니다.</p>
새로운 식품이나 화장품을 개발할 때마다 저렴한 개인 맞춤 신제품에 대한 수요가 점점 늘고 있는 시장의 도전 과제에 직면하게 됩니다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는 제품 개발 단계 초기에 생산 프로세스를 평가해야 합니다.
제조 프로세스 및 데이터 관리를 위한 Siemens 솔루션을 통해 고객은 제품 설계와 동시에 제조 플랜트를 공동으로 작성, 검증 및 최적화할 수 있습니다.
The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
Consumer products are produced by systems that are increasingly sophisticated and complex, and consequently, difficult to develop and modify. Automation Engineering and Virtual Commissioning allow manufacturers to start-up and fine-tune production processes on virtual models, saving time and cost, reducing the risk of production downtime and potential work-related accidents.
Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.
Manufacturers of home and office products as well as sporting goods and toys face pressures from new trends such as increased product complexity, the trend toward customization, and the Internet of Things (IoT). Our integrated quality management solution is uniquely effective across the entire value chain in its ability to improve quality and reduce costs by optimizing all fabrication steps, and recognizing and acting in time to prevent potential material or process problems.
As the Consumer Goods industry responds to new market demands, the adoption of an efficient Manufacturing Execution System (MES) that is vertically and horizontally integrated into the company structure is crucial. Our system is a sophisticated, highly scalable MES that delivers multiple capabilities and allows you to balance production efficiency with quality and visibility. It will enable you to optimize production, ultimately resulting in higher manufacturing responsiveness.
제품과 함께 제공되는 문서는 정확해야 하며 규정을 준수해야 합니다. 또한, 이러한 문서는 지역이나 고객에 맞게 맞춤화해야 합니다. Siemens 솔루션 제품군은 기술 문서에 제품 변경 사항을 반영하여 최신 상태로 유지하며 엔지니어링 소스 데이터를 직접적으로 사용할 수 있도록 지원합니다. Siemens의 통합 문서 관리 및 게시 솔루션은 PLM 환경에서 문서 개발 및 관리 프로세스를 제품 데이터와 동기화합니다.
건강을 신경 쓰는 소비자들은 식품을 새로운 시각으로 바라봅니다. 이들은 고품질 식재료를 요구하는데 그치지 않고, 전체 생산 프로세스의 안전성과 규제 준수가 제대로 갖춰지길 바랍니다. 이러한 요구사항을 충족하지 못하면 브랜드 가치가 훼손될 수 있습니다. Siemens 솔루션은 전체 공급망을 포함한 제품 및 생산 정보를 한 눈에 확인하고 규제 준수 관리 및 복잡한 변경 절차를 세세하게 처리합니다.
패키징은 브랜드가 사용할 수 있는 최고의 마케팅 수단이지만 일상적으로 사용된다는 점을 감안해 이뤄져야 합니다. 설계자는 환경 규제와 소셜 미디어로 인해 빨라진 제품 사이클, 활발한 온라인 거래 사용에 따른 견고한 기계 구성 요구사항 등을 해결해야 합니다. 설계자는 Siemens의 패키지 디자인 및 시각화 기능을 사용해 구조적 통합과 효율적이며 효과적인 제조 환경 보장을 통해 소비자가 선호하는 패키지를 제작할 수 있습니다.
패키징은 브랜드가 사용할 수 있는 최고의 마케팅 수단이지만 일상적으로 사용된다는 점을 감안해 이뤄져야 합니다. 설계자는 환경 규제와 소셜 미디어로 인해 빨라진 제품 사이클, 활발한 온라인 거래 사용에 따른 견고한 기계 구성 요구사항 등을 해결해야 합니다. 설계자는 Siemens의 패키지 디자인 및 시각화 기능을 사용해 구조적 통합과 효율적이며 효과적인 제조 환경 보장을 통해 소비자가 선호하는 패키지를 제작할 수 있습니다.
고객은 건강하고 환경 친화적이며 저렴한 혁신적 제품을 요구합니다. 이와 같은 요구는 제품 개발 시 막대한 부담으로 작용합니다. 출시 시간을 단축하고 유연성과 효율성을 향상시키려면 정교한 배합 설계와 시뮬레이션, 상세 자재 특성 관리 등과 같은 관리 기능, 효율적인 후보 선택 메커니즘, 품질 테스트를 위한 매개변수화가 필요합니다. Siemens의 Digital Formulation Solutions는 완전한 R&D 및 제조 통합과 결합돼 R&D 관련 프로세스를 간소화·최적화하며, 비견할 수 없는 경쟁 우위를 가져다 줍니다.
고객은 유익하고 환경 친화적이면서 가격이 낮은 혁신적인 제품을 원합니다. 이러한 요구는 제품 개발 시 막대한 부담으로 작용합니다. 시장 출시 시기를 단축하고 유연성과 효율성을 향상하려면 정교한 배합 설계, 시뮬레이션 및 관리 기능(세분화된 재료 특징 관리 포함), 효율적인 후보 선택 메커니즘, 품질 테스트를 위한 매개변수화가 필요합니다. R&D 및 제조와 완전히 통합된 Siemens의 Digital Formulation Solution은 R&D 관련 프로세스를 간소화하고 최적화하여 최고의 경쟁 우위를 실현할 수 있도록 합니다.
아트웍은 브랜드 자산을 전달하는 주요 수단이자 구매 유도에 필요한 중요한 정보입니다. 정확하게 규정을 준수해야 하며 제품이 지향하는 바와 이점을 제대로 전달해야 합니다. PLM 기반을 토대로 구축된 아트웍은 민첩성과 품질을 향상시키고 리콜 발생 위험을 줄이며 설계자가 구매와 브랜드 충성도를 촉진할 수 있는 창의적 측면에 집중할 수 있는 능력을 향상시킵니다.
과거에는 제품 출시 전 제품과 패키지 기능성을 검수하기 위해 하나 이상의 실제 목업을 제작하는 방식을 사용했으며, 여기에는 상당히 긴 시간과 많은 비용이 소요됐습니다. 이 방식은 맞춤화, 혁신 및 속도를 중요한 오늘날의 소비자 시장에서 점차 유용성을 잃고 있습니다. Siemens 디지털 목업 및 설계 검토 솔루션을 사용하면 공급망 전반에서 팀이 모델을 조립, 시각화 및 분석하고 제조에 앞서 조기에 문제를 발견할 수 있습니다.
With today’s Consumer Goods industry more cost-competitive than ever, manufacturers must increase efficiency wherever possible. A lifecycle approach to process and data management is critical for this. Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. This creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers.
In the fashion industry, manufacturing is often done by suppliers, located far from where the products are designed. A lifecycle approach to process and data management is critical for making this practice function effectively.
Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. It creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and manufacturing process definitions and execution.
통합 제조 운영 (Integrated Manufacturing Operations)은 수직 통합에서 시작해 비즈니스와 제조를 연결한 후 적절한 정보를 관련 부서 모두에 전달하는 매끄러운 정보 흐름을 제공합니다.
Displaying of solutions.
What's better than the smell and taste of a fresh cup of coffee in the morning? Perhaps to most consumers, not much, but for consumer products manu...
Integrated program and lifecycle management speeds up innovation in consumer products, offering you a rapid return on investment and help to launch...
Everything has changed and will continue to change. It will be faster every time, challenging you to cope with the unknown. Be ready for the challe...
Around the world, businesses have been struck with uncertainty during the past months. This is especially true for the consumer products and retail...