새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
친환경 차량 개념은 OEM 및 공급업체에게 전략적으로 필요한 것이지만, 운전자는 여전히 운전하는 즐거움을 기대합니다. 에너지 효율 최적화를 위한 조치는 소음, 주행 가능성 또는 승차감과 같은 핵심 성능에 일절 지장을 주지 않아야 합니다. 설계 및 엔지니어링 프로세스 초기에 시스템 아키텍처 선택이 전체 에너지 밸런스와 주요 속성의 성능에 미치는 영향을 평가할 수 있으면 설계 관련 결정을 미리 내리고 출시 일정을 준수할 수 있습니다.
Siemens Digital Industries Software는 엔지니어링 서비스와 더불어 시스템, 3D 및 CFD 시뮬레이션 툴을 고유의 방식으로 통합해 실제 프로토타입이 나오기 전에 적절한 밸런스를 찾을 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 다양한 차량 서브시스템 이면의 물리적 특성과 제어 시스템을 디지털 방식으로 탐색해 완벽한 차량 에너지 밸런스와 최적화를 보장할 수 있습니다.
친환경 차량 개념은 OEM 및 공급업체에게 전략적으로 필요한 것이지만, 운전자는 여전히 운전하는 즐거움을 기대합니다. 에너지 효율 최적화를 위한 조치는 소음, 주행 가능성 또는 승차감과 같은 핵심 성능에 일절 지장을 주지 않아야 합니다. 설계 및 엔지니어링 프로세스 초기에 시스템 아키텍처 선택이 전체 에너지 밸런스와 주요 속성의 성능에 미치는 영향을 평가할 수 있으면 설계 관련 결정을 미리 내리고 출시 일정을 준수할 수 있습니다.
Siemens Digital Industries Software는 엔지니어링 서비스와 더불어 시스템, 3D 및 CFD 시뮬레이션 툴을 고유의 방식으로 통합해 실제 프로토타입이 나오기 전에 적절한 밸런스를 찾을 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 다양한 차량 서브시스템 이면의 물리적 특성과 제어 시스템을 디지털 방식으로 탐색해 완벽한 차량 에너지 밸런스와 최적화를 보장할 수 있습니다.
한층 강화된 설계 제약, 시스템 복잡성 증가, 한층 엄격한 에너지 효율성 규제는 차량 에너지 관리가 점점 더 어렵게 만들지만, 이는 여전히 필수 엔지니어링 영역이기도 합니다. 차량이 엄격한 규제 기준과 고객 요구사항을 충족해야 하는 경우, 이처럼 고도로 복잡하고 서로 얽힌 문제는 전체 설계 사이클 상에서 해결해야 합니다. 이러한 목표를 달성하면서 비용도 절감하려면 시뮬레이션 기반 개발을 활용하는 새로운 방식이 필요합니다. 이러한 개발 방법을 사용하면 프로토타입이 나오기 전에 다양한 아키텍처와 구성을 디지털 방식으로 탐색해 다양한 성능 속성 간 최선의 절충점을 찾아 여러 서브시스템의 물리적 특성과 제어 시스템을 모두 평가할 수 있습니다.
Siemens Digital Industries Software는 시스템 시뮬레이션, 3D CAE 및 CFD 시뮬레이션 툴의 고유한 조합 뿐만 아니라 경험이 풍부한 엔지니어링 서비스를 제공해 에너지 관리를 위한 벤치마크 및 목표 설정부터 아키텍처 크기 조정 및 통제 전략, 설계 탐색에 이르는 다양한 기능을 제공합니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
차량의 열 특성을 파악한 후 3D 시뮬레이션을 사용해 최적의 성능을 도출하기 위해 열 관리 전략을 맞춤화합니다.
전기 자동차의 엔지니어링 복잡성을 마스터하고 모든 중요한 서브시스템을 시뮬레이션해 아키텍처 생성부터 상세 설계를 포함한 통합에 이르는 전체 차량 성능을 평가합니다.
엔지니어링에서 컨설팅 서비스에 이르는 확장형 지원을 통해 제품 개발을 가속화하고 가장 어려운 문제를 해결합니다.
모든 관련 물리적 특성과 더불어 액체 또는 기체의 유동(또는 둘의 조합)과 관련된 거의 모든 엔지니어링 문제를 시뮬레이션합니다.
공조 루프의 설계를 최적화하고 실내 냉방 또는 난방 프로세스를 평가하며 실외 조건 및 기술적 선택의 영향을 파악하고 사람이 느끼는 쾌적한 온도 조건을 평가합니다.
설계 사이클의 여느 단계 및 다양한 작동 조건 하에서 다양한 차량과 파워트레인 아키텍처를 평가해 연비, 주행 가능성, 안정성, 편의성 및 NVH를 최적화합니다.
열 교환기, 펌프 및 서모스탯을 최적화 해 엔진이 올바르게 냉각되도록 하고 예열 단계, 제어 전략 및 HVAC 시스템과의 통합을 최적화 합니다.
차량 열 관리 아키텍처 최적화를 위한 Simcenter 시스템 시뮬레이션 솔루션에 대해 알아보십시오
Using virtual prototyping to accelerate innovation.
객관적인 제품 결함 감지를 위한 관문 역할을 하는 자동 진동-음향 측정
Find better designs faster and earlier in the design process using computational fluid dynamics (CFD)