새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
차량 전동화는 자동차 산업의 지속적인 발전을 주도하는 힘입니다. 전기 자동차를 신속하고 수익성 높은 방식으로 생산하는 동시에, 소비자가 원하는 수준으로 제조하는 것은 매우 어려운 과제입니다. Siemens는 전기 자동차를 위한 정밀하고 통합된 디지털 트윈을 제공하여 모든 자동차 분야의 난제를 해결합니다. Siemens의 동급 최고 솔루션은 자동차 제조사와 차량 전동화 공급망이 개발 시간을 단축하고 프로세스의 모든 단계에서 변경 사항에 쉽게 적응할 수 있는 고품질 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
차량 전동화는 자동차 산업의 지속적인 발전을 주도하는 힘입니다. 전기 자동차를 신속하고 수익성 높은 방식으로 생산하는 동시에, 소비자가 원하는 수준으로 제조하는 것은 매우 어려운 과제입니다. Siemens는 전기 자동차를 위한 정밀하고 통합된 디지털 트윈을 제공하여 모든 자동차 분야의 난제를 해결합니다. Siemens의 동급 최고 솔루션은 자동차 제조사와 차량 전동화 공급망이 개발 시간을 단축하고 프로세스의 모든 단계에서 변경 사항에 쉽게 적응할 수 있는 고품질 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
전기 자동차를 신속하고 수익성 높은 방식으로 혁신하고 생산합니다.
최신 운송 체계에서 일어나는 변화는 가장 중요한 비즈니스 중 하나이자 우리가 경험하고 있는 사회적 변화입니다. 도시화, 글로벌 환경 영향, 정부 규제로 인해 하이브리드 및 전기 자동차의 수요가 가속화되고 있습니다. 적절한 주행 거리, 빠른 충전 기능, 각 차량 범주의 여러 가지 설계 파생 모델에 맞게 전기 자동차를 개발하는 일은 상당한 난제입니다. 기존 차량과 동일한 (또는 더 낮은) 소유 비용으로 이 모든 것을 달성하려면 안전, 신뢰성 및 품질에 대한 위험 없이 자동차 산업에 전례없는 혁신과 엔지니어링 효율성을 가져와야 합니다.
Siemens PLM Software는 전동화의 모든 측면을 포괄하는 시뮬레이션 및 테스트 솔루션을 제공합니다. Siemens는 전기 파워트레인에서 전기/전자 시스템 아키텍처, 차량 엔지니어링, 제어 및 임베디드 소프트웨어에 이르는 전기 자동차 엔지니어링의 모든 측면에 대한 문제를 해결하는 완전하고 통합된, 정확한 디지털 트윈을 제공하는 유일한 솔루션 제공업체입니다. 이는 기업이 전기차 개발 시 상당한 경쟁 우위와 ROI, 운영 성능 이점을 얻을 수 있도록 지원할 뿐만 아니라 이들이 새로운 모빌리티 시대에 적응하고 진화해 나갈 수 있는 역량을 제공합니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
3D CFD 시뮬레이션을 사용해 차량 효율성, 쾌적성 및 안전성을 향상시키고 핸들링을 개선하며 소음을 줄일 수 있도록 공기 흐름 및 공기 역학에 대한 더 나은 인사이트를 확보합니다.
메카트로닉 시스템을 성공적으로 개발하고 기계, 전자 및 소프트웨어를 하나의 통합 시스템으로 동시에 최적화합니다.
Accelerate the design and engineering of electric motors by virtually exploring design variants and assessing multi-level performance.
Effectively design, test and deploy on-board software in a common environment for system and software engineers that supports SysML, AUTOSAR and AADL.
Accelerate EV development by bringing together multi-domain product development – mechanical, electrical, and software -- along with considerations like cost, reliability, and manufacturability.
조용한 하이브리드 또는 전기 파워트레인이 제공하는 향상된 승차감으로 최적의 주행 감각을 경험하십시오. Simcenter 툴 및 서비스를 사용해 파워트레인 또는 차량의 NVH 및 음향 거동을 최적화합니다.
Understand the behavior of power electronics and power modules using power cycling, structure functions, and calibration methods to improve global reliability and reduce costs.
주행 거리, 주행 가능성 및 성능 기대 수준을 충족시키는 데 중요한 xEV 구성 요소와 서브시스템 뿐만 아니라 통합 중 이들의 성능도 가상으로 탐색하고 물리적으로 검증합니다.
효율적인 트랙션 모터를 위한 엄격한 설계 요구사항을 충족하다
Satoshi Watanabe, Model-Based Development for Powertrain NVH Honda R&D Co., Ltd - Thanks to our collaboration with Simcenter Engineering, our devel...
Vehicle electrification is on. Automakers feel the pressure to innovate while aiming at producing mass-market vehicles. The fierce competition requ...
With the influx of different hybrid and electric vehicle configurations, automotive manufacturers and suppliers are faced with increased complexity...
밴쿠버에 본사를 둔 Electra Meccanica는 젊은 엔지니어로 구성된 소규모 팀과 Siemens 소프트웨어 솔루션을 사용해 새로운 삼륜 1인승 SOLO 전기 자동차를 설계하고 시뮬레이션하며 제조합니다.
Karma는 NVH 성능 목표를 충족하고 최첨단 NVH 테스트 및 시뮬레이션 프로세스를 구현하기 위해 Simcenter 엔지니어링 및 컨설팅 서비스와 전략적 파트너십을 체결했습니다.