새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
차세대 차량 개발은 통합 설계 세트와 검증 툴을 사용해 혁신을 방해하는 문제를 제거하는 차세대 설계 솔루션을 필요로 합니다. Siemens 솔루션은 차세대 차량을 제조하는 데 필요한 모든 툴을 제공합니다.
차세대 차량 개발은 통합 설계 세트와 검증 툴을 사용해 혁신을 방해하는 문제를 제거하는 차세대 설계 솔루션을 필요로 합니다. Siemens 솔루션은 차세대 차량을 제조하는 데 필요한 모든 툴을 제공합니다.
30일 무료 체험판. 몇 분 안에 설계를 시작합니다.
NX Cloud Connected Products의 무료 체험판으로 설계를 시작하고 강력한 NX CAD 기능을 사용해 세계적 수준의 제품을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오. NX Cloud Connected Products는 제품 설계를 위한 선도적 솔루션인 NX의 고성능 설계 기능을 제공합니다. 무료 온라인 체험판을 사용하면 구입 전 NX Cloud Connected Products를 사용할 수 있습니다. 별도 설치 없음; 몇 분 안에 설계를 시작합니다.
운송 산업은 자율주행, 전동화 및 기타 대체 파워트레인의 성장과 함께 빠르게 변화하고 있습니다. 규제 압력과 고객 선호도로 인해 향상된 연결성을 갖춘 차세대 경량 차량 제조 움직임이 활발해졌습니다. 전기 자동차는 화석 연료 사용 및 배출 감축 필요성을 충족시키지만, 한편으로는 새로운 NVH 및 패키징 문제를 제기하고 전기-기계 복잡성을 증가시킵니다. 강력한 인터페이스 설계 및 인프라 시너지 효과를 제공할 수 있는기업은 상당한 경쟁 우위를 얻을 수 있습니다.
경차는 에너지 소모가 적어 고객 및 정부 요구사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 안전 표준을 충족하고 고객이 원하는 기능까지 갖춘 경량 설계를 위해서는 새로운 재료, 제조 기술 및 최적화된 설계가 필요합니다. 이러한 다양한 과제를 해결하려면 단일 패키지의 모든 영역을 다루는 통합 설계 솔루션이 필요합니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
관리 환경에서 통합 자동차 차체 시스템 설계, 시뮬레이션 및 제조 솔루션을 활용해 변화하는 시장 요구에 신속히 대응할 수 있습니다.
Siemens는 섀시 설계, 엔지니어링 시뮬레이션 및 섀시 부품의 제조 검증을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. Siemens 솔루션은 섀시 시스템의 고성능 설계, 시뮬레이션, 문서화, 툴링 및 제조를 지원합니다.
Siemens의 컨셉트 설계, 리버스 엔지니어링 및 고급 렌더링 툴은 사용자가 올인원 시스템에 창의성을 집약시킬 수 있는 역량과 자유를 부여합니다.
포괄적인 내외부 트림 설계 툴셋을 활용해 경쟁력에서 앞서 나갈 수 있습니다. 전체 차량 또는 서브시스템을 고려해 고품질 몰드 컴포넌트와 멋진 패널을 제조할 수 있습니다.
적층 제조가 산업에 널리 사용되고 있습니다. NX를 사용하면 변경 관리 및 요구사항 추적을 통해 단일 시스템 내에서 시제품 제작부터 대량 생산으로 확장할 수 있습니다.
엔지니어링 라이프사이클 관리를 위한 통합 시스템은 요구사항 관리, 안전한 공급업체 협업 및 단일 협업 환경에 기계, 전기, 소프트웨어 및 시뮬레이션 데이터를 결합한 엔지니어링 관리 플랫폼을 활용합니다.
A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.
컨셉트 설계부터 설계 완성, 제조에 이르는 과정에서 차량의 상황을 고려해 작업을 진행하고 전기 및 기계적 라우팅을 수행하며, ECAD 솔루션과의 원활한 협업을 통해 전자 시스템을 통합하고 지속적으로 고객 요구사항과 규제 요구사항을 검증할 수 있습니다.
토폴로지 최적화, 특징 형상 파라미터 최적화 및 컨버젼트 모델링 (Convergent Modeling)을 포함하는 NX 제너러티브 설계는 새로운 설계 가능성을 열어줍니다. 통합 모델링 및 시뮬레이션 플랫폼은 다중 도메인 시스템 해석을 지원합니다.
A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.
변화하는 자동차 산업을 위한 Siemens의 차세대 설계 툴에 대해 알아보십시오.
CIMdata의 최신 e-book은 NX가 제너러티브 기술을 선도하는 방법을 소개합니다 본 e-book을 통해 다음 내용에 대해서도 알아보실 수 있습니다: 토폴로지 최적화 및 컨버전트 모델링 등과 같은 새로운 설계 방식 제너러티브 설계의 모든 것 반복 사이클 제너...
복잡성 해소를 위한 차세대 설계 솔루션
세계는 지속가능성을 높이기 위해 기술적으로 발전하고 있으며, 목적 중심 설계의 핵심은 지속 가능한 제조 프로세스를 구현하는 것입니다. Siemens는 완전한 적층 제조 라이프사이클 워크를로를 개발해 아이디어를 빠르게 실현하고 무한한 설계 가능성을 창출하는 데 필요...