새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
와이어 하네스 제조사는 새로운 자동차 기술 트렌드의 영향을 많이 받습니다. 전기 컨텐츠와 복잡성과 새로운 프로세스 요구사항, 엔지니어링 변경사항이 증가하면서 Tier-1 하네스 공급업체는 기존의 비즈니스 방식을 조정해야 합니다. 제품 및 제조 프로세스의 디지털 트윈 컨셉트는 기업이 한층 성공할 수 있도록 지원합니다.
와이어 하네스 제조사는 새로운 자동차 기술 트렌드의 영향을 많이 받습니다. 전기 컨텐츠와 복잡성과 새로운 프로세스 요구사항, 엔지니어링 변경사항이 증가하면서 Tier-1 하네스 공급업체는 기존의 비즈니스 방식을 조정해야 합니다. 제품 및 제조 프로세스의 디지털 트윈 컨셉트는 기업이 한층 성공할 수 있도록 지원합니다.
E/E 기능이 증가하면서 최신 차량에 들어가는 다양한 시스템에 전원을 공급하고 연결하는 와이어 하니스의 중요성이 더욱 커졌습니다. 차량용 전기 컨텐츠 수요가 증가하면서 와이어 하네스 제조 산업이 성장하고 있습니다. 성장은 업계에 새로운 도전과 압박을 가져다 줍니다. 제조사는 전기 시스템 수와 복잡성을 지원하기 위해 수 천만에 달하는 와이어 하네스 변형을 고려해야 합니다. 기업은 촉박한 일정과 까다로운 품질 요구사항을 준수해야하며, 디지털화를 통해 비즈니스의 모든 영역을 점진적으로 혁신해야 합니다. Siemens의 솔루션을 사용하면 진정한 디지털 기업으로 거듭날 수 있습니다.
데이터를 관리하고 프로세스를 제어하며 통합을 사용해 포괄적 개발 흐름을 제공합니다. 제품 개발 프로세스 내에서 모든 주요 MCAD 및 PLM 툴을 사용해 도메인 간 변경 및 구성을 관리합니다.
상호작용식 논리 시스템 및 배선 설계, 자동화된 제너러티브 엔지니어링을 사용해 배전 시스템을 설계하고 시뮬레이션합니다. 전기 시스템 구현을 통합하고 확인합니다. 전기 복잡성을 최적화하고 라이브 메트릭 및 고급 설계 규칙 검사를 사용해 전기 시스템을 해석합니다.
제조용 전기 장치를 설계하고 엔지니어링하며 검증합니다. 성능, 처리량 및 수익성을 높이기 위해 하네스 원가 계산, 제조 및 조립 프로세스를 최적화합니다. 효율성을 높이기 위해 정확하고 최적화된 하네스 제조 문서를 개발합니다.
Harness manufacturing: Maintain profitability under pressure
Wire harness manufacturers are burdened with constant change in a dynamic environment, which impacts every step in the design to the manufacturing ...
중장비 및 비포장 도로용 E/E 아키텍처의 구현
The automotive industry faces multiple challenges due to the demand for advanced electronic features, advanced driver assistance systems (ADAS), au...