공기 역학

엄격한 연비 및 배출 가스 규제는 효율적인 공기 역학적 설계의 중요성을 강화시킵니다. 프로세스 초기에 올바른 설계를 확보하는 것은 전체 패키징 뿐만 아니라 브랜드 이미지에도 영향을 미칩니다. 외부 공기 역학 부품 개발 프로세스의 효율성을 높이기 위해 공기 역학적 성능을 평가하고 파악하는 툴로 CFD를 사용하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

Siemens Digital Industries Software는 한층 까다로워지는 성능 목표를 추진할 때 설계 변경의 공기 역학적 영향을 파악하는 데 도움이 되는 동급 최강의 3D CFD 기능을 제공합니다.

엄격한 연비 및 배출 가스 규제는 효율적인 공기 역학적 설계의 중요성을 강화시킵니다. 프로세스 초기에 올바른 설계를 확보하는 것은 전체 패키징 뿐만 아니라 브랜드 이미지에도 영향을 미칩니다. 외부 공기 역학 부품 개발 프로세스의 효율성을 높이기 위해 공기 역학적 성능을 평가하고 파악하는 툴로 CFD를 사용하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

Siemens Digital Industries Software는 한층 까다로워지는 성능 목표를 추진할 때 설계 변경의 공기 역학적 영향을 파악하는 데 도움이 되는 동급 최강의 3D CFD 기능을 제공합니다.

Learn More

설계 프로세스 초기부터 차량의 공기 역학적 성능을 최적화해 공기 역학적 저항을 극복하는 데 필요한 연료량을 최소화하고 탑승객과 보행자에 미치는 음향 신호의 영향을 줄일 수 있습니다. 동급 최강의 CFD 툴을 사용하면 초기에 더 많은 설계 반복을 할 수 있어 풍동 검증을 진행하기 전에 공기 역학적 성능을 향상시킬 수 있습니다.

Siemens Digital Industries Software 솔루션에는 내부 냉각 요구사항 및 외부 항력 등의 절충안을 결정할 때 지능적인 설계 결정을 내릴 수 있도록 안내하는 자동 형상 최적화 기능이 갖춰져 있으며, 다중 물리 기능을 통해 동일한 소프트웨어 내에서 물 관리 및 오염 해석을 할 수 있습니다.

온디맨드 웨비나 | 25 분

차량용 end-of-line 테스트: NVH 기반 품질 검수를 수행하는 방법

End-of-line 테스트 - 자동차 생산 라인

객관적인 제품 결함 감지를 위한 관문 역할을 하는 자동 진동-음향 측정

웨비나 시청하기

솔루션 기능

이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.

Aero-acoustic Modeling

Flow induced noise is a significant component of the acoustic signature of a vehicle (or other product). Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including: steady state models, direct models (DES/LES), propagation models and acoustic perturbation equations (APE) solver. 

Simcenter supports hybrid aero-acoustic methods in which at first, a CFD simulation is used for capturing flow turbulences, which are translated into aero-acoustic sources to be plugged into a second acoustic (FEM) simulation model. The latter then predicts the acoustic propagation of these sources, including reflections and absorption in the environment. As such, for instance the cooling noise of electronic equipment of the HVAC noise in a car can be predicted.

Fluid Dynamics Simulation

관련된 모든 물리적 특성과 더불어 액체 또는 기체의 유동 (또는 두 가지의 조합)과 연관된 거의 모든 엔지니어링 문제를 시뮬레이션합니다.

Multiphase Flow

다양한 유체 및 고체 상태의 물리적 거동을 정확히 표현하고 제품의 실제 성능을 포착합니다.

Particle Flows

응집체, 식품 입자, 금속 분말, 정제 및 캡슐, 밀 또는 풀의 입상 흐름 등 상호 작용하는 많은 개별 물체 (입자)의 움직임을 시뮬레이션합니다.

Reacting Flow

여러 작동 조건에 대한 성능과 배출량 간 조화를 향상시키기 위해 난류 유동장과 반응 흐름의 기본 화학 간 상호 작용에 대한 인사이트를 확보합니다.