차세대 설계 및 개발 도구로 자율주행, 전기, 공유 모빌리티 및 커넥티비티와 관련된 교통 혁명을 선도합니다.
차세대 설계 및 개발 도구로 자율주행, 전기, 공유 모빌리티 및 커넥티비티와 관련된 교통 혁명을 선도합니다.
Uniti is developing an electric car that offers drivers the same seamless digital experience they enjoy with their smartphones. Says CEO Lewis Horne, “We don’t focus so much on your vehicle identification number as your digital identity.” The company used Siemens engineering, manufacturing and production software to take their vehicle from concept to reality in four months.
자율 주행 차량은 자동차의 발명 이래로 어떠한 변화와도 비교할 수 없는 운송 산업에 일대 변혁을 가져올 것입니다. 이러한 차량을 제조하려면 통합된 데이터 흐름을 활용한 애자일 모델 기반 개발이 필요하며, 소프트웨어 기반 시뮬레이션 기능에 대한 의존도가 매우 높습니다. Siemens PLM Software는 칩 설계에서 전체 차량 검증에 이르기까지 모든 핵심 기술 영역을 위한 전체적인 자율 주행 차량 솔루션을 제공합니다.
차량 전동화는 자동차 산업의 지속적인 발전을 야기하는 원동력입니다. 전기 자동차를 신속하고 수익성 높은 방식으로 생산하는 동시에, 소비자가 원하는 수준으로 제조하는 것은 매우 어려운 과제입니다. Siemens는 전기 자동차를 위한 정밀하고 통합된 디지털 트윈을 제공하여 모든 자동차 분야의 난제를 해결합니다. Siemens의 동급 최고 솔루션은 프로세스의 모든 단계에서 변경 사항에 손쉽게 적응할 수 있는 기능을 통해 자동차 제조업체 및 차량 전동화 공급망이 개발 시간을 단축하고 고품질 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
연비 및 에너지 효율과 성능의 밸런싱과 같이, 오늘날의 차량 설계 당면 과제를 성공적으로 다루려면 디지털 방식으로 탐색이 이루어지고 물리적으로 확인되는 혁신적인 설계가 필요합니다.
Siemens PLM Software는 엔지니어링 서비스뿐 아니라 폭넓은 시뮬레이션과 테스트 솔루션을 제공함으로써 어려운 설계 결정 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다. 성능 엔지니어링 및 메카트로닉 시스템 검증을 지원하기 위한 테스트와 시뮬레이션을 함께 활용하여 디지털 트윈이라는 개념을 만들었는데, 이는 처음부터 성능 엔지니어링 및 설계를 올바로 수행하기 위한 솔루션 제공에 핵심적인 역할을 하는 것으로, 동급 최고의 모델링, 동급 최고의 테스트 또는 그 조합입니다.
Siemens PLM Software solution enables Applus IDIADA to deliver excellent aerodynamics in shape-shifting CRONUZ concept vehicle
See all Success StoriesExplore and search for solutions in this industry.
Today’s Automotive & Transportation industry has never been more cost-competitive, and efficiencies need to be gained wherever possible as vehicles are getting more complex. A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges. Our solutions address how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information and keeping it up to date and accessible means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.
미래형 자동차 및 운송 시스템을 제공하려면 시장과 고객 역학을 제대로 이해해야 합니다. 요구 사항을 제품 개발 라이프사이클의 밖에서 유지 관리하거나 문서와 스프레드시트를 통해 제공할 경우, 협업을 저해하며 제품을 효율적으로 납품할 수 없습니다. 요구 사항에 대해 협업을 수행하는 것은 성공적인 제품 실현과 혁신의 중요한 요소입니다. Siemens 솔루션을 사용하면 요구 사항을 포착하고, 지속적인 동향을 파악하고, 전체 엔터프라이즈에 전달할 수 있습니다.
Designing and simulating the Automobile and Transportation systems of the future that are more complex and sophisticated requires a sophisticated program management tool. Siemens Digital Industries Software provides a systems approach to project planning integrating cost, schedule and technical requirements in a fully planned, resourced and budgeted program management solution to accelerate vehicle product development to design, engineer, reproduce and optimize vehicle platforms.
더 복잡하고 정교한 미래의 자동차 및 운송 시스템을 설계하고 시뮬레이션하기 위해서는 정교한 프로그램 관리 도구가 필요합니다. Siemens PLM 소프트웨어는 차량 제품 개발을 가속화하기 위해 비용 내에서 완전히 계획되고 리소스가 확보된 프로그램 관리 솔루션과 비용, 일정 및 기술적 요구 사항을 통합하는 시스템 접근방식을 프로젝트 계획에 제공함으로써 차량 플랫폼을 설계, 엔지니어링, 시뮬레이션 및 최적화합니다.
Designing and simulating automobile and transportation systems of the future requires a sophisticated program management tool. Our solutions bring a systems approach to project planning, resulting in accelerated vehicle product development.
IP 관리를 위한 통합 솔루션으로 제품 출시 역량을 최적화하고 IP 포트폴리오를 완벽하게 활용하며 재사용을 극대화합니다. 이 입증된 솔루션을 통해 주기 시간을 단축하고 비용을 절감하며 규정 준수 및 소송에 관련된 위험 요소를 제거할 수 있습니다. 또한 사용하기 쉬운 검색 기능으로 분산된 설계 팀이 동급 최강의 IP에 안전하게 액세스하고 재사용할 수 있습니다. Siemens의 플랫폼은 가시성 및 데이터 공유를 개선하고 액세스 제어 및 기록을 통해 여러분의 IP를 보호합니다.
The Verification Management solution enables companies to achieve faster time to certification by providing a single integrated environment. This ensures that all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence. Our solutions provide full traceability by linking individual tests and analyses to the necessary resources.
차량 관리 솔루션은 기업이 단일 통합 환경을 제공함으로써 더 빠른 시간 내에 인증을 받을 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 시뮬레이션 모델링 및 분석이든 물리적 테스트든 상관없이 모든 제품 검증 이벤트가 요구 사항을 중심으로 이루어지고 올바른 순서대로 계획 및 실행되도록 보장합니다. Siemens의 솔루션은 개별 테스트와 분석을 필요한 리소스에 연결함으로써 완벽한 추적성을 제공합니다.
Stricter fuel economy and emissions regulations are driving automakers and suppliers to develop more efficient powertrains and vehicles. Vehicle teams must collaborate with powertrain engineers to reduce vehicle energy demands.
Our solution provides a modeling environment to quickly create design studies to evaluate powertrains using digital mockups of the vehicle compartment, subsystems and components.
Automotive embedded software is increasingly displacing mechanical engineering as the differentiator in the creation of brand experiences. Automotive OEMs are facing tremendous pressure to deliver differentiating mobility experiences or risk being left behind. The differentiation will not be in the traditional vehicle hardware anymore but in the user experience, autonomous, electric, safety and connectivity capabilities powered by software and electronics. In-vehicle embedded software development is increasingly displacing mechanical engineering as the differentiator in the creation of brand experiences. Automotive embedded software is critical for creating the mobility experience of the future.
개발 과정 전체에서 차량의 다속성 성능 엔지니어링 및 메카트로닉 시스템 혁신을 최우선으로 배치할 수 있는 Siemens 시뮬레이션 및 테스트 솔루션을 탐구해 보십시오.
Discover how Simcenter simulation and testing solutions enable to balance powertrain fuel economy, drivability, energy management, NVH and acoustics.
The power of additive manufacturing is the ability to generate new designs that could not be developed by traditional manufacturing processes. This capability allows us to create organic shapes that normally are impossible to manufacture. Additive manufacturing permits exploration of multiple design alternatives to find optimal designs quickly. Our solutions for additive manufacturing enable you to re-imagine products, retool manufacturing and rethink business models.
대부분의 자동차 OEM은 더 이상은 자율적 법인으로서 단독으로 경쟁하지 못합니다. 통합된 공급망의 참가자로서도 경쟁하기 때문입니다. 따라서 OEM과 공급업체 간의 프로세스 동기화와 데이터에 관한 협업이 중요합니다. Siemens PLM Software는 특히 PLM 환경 밖의 공급업체와도 협업하기 위한 사용이 쉽고 안전한 플랫폼을 제공합니다. Siemens 솔루션은 설계 데이터 교환, 원자재 직접 조달 및 공급업체 프로그램 관리를 포함한 다양한 케이스를 지원합니다.
자율주행차, 전기자동차 및 하이브리드 자동차를 생산하기 위해 규모를 확장 중인 자동차 제조업체의 경우, 훨씬 더 복잡한 차량을 생산하면서도 마진을 높이고 제품을 더 빠르게 출시하기 위해서는 고도로 통합된 제조 프로세스가 필요합니다. Siemens의 솔루션은 자동차 차체 엔지니어링 및 제조에 시스템 중심 접근 방식을 적용하여 엔드 투 엔드 디지털 스레드에서 차량 설계의 모든 측면을 설계, 시뮬레이션 및 제조 애플리케이션과 연결합니다. OEM과 공급업체는 이 솔루션을 통해 미래의 자동차 및 운송 시스템을 구축할 수 있습니다.
오늘날, 제조업체에서는 단일한 어셈블리 라인 내에서 연관된 트림 수준에 따라 다양한 자동차 모델을 제작하고 있습니다. 더욱 복잡한 차량을 제조해야 하는 상황이므로 이처럼 복잡한 혼합 모델 생산 프로세스의 관리는 자동차 제조업체로서는 엄청난 도전입니다. Siemens의 디지털 제조 솔루션을 사용하면 조기에 사이클 시간을 평가하고 예산을 예측하며 어셈블리 비용을 해석할 수 있습니다. Siemens의 솔루션은 라인 밸런싱, 엔터프라이즈 프로세스 계획, 처리량 해석 및 리소스 계획 같은 다양한 기능을 제공합니다. 이러한 도구를 활용하여 ECO(엔지니어링 변경 지시)를 줄이고 최종 어셈블리 생산성을 높일 수 있습니다.
자동차 도장 공장은 가혹한 생산 환경에서 최대의 가용성, 에너지 효율, 하루 24시간 생산 체제 및 작업을 위한 최고 수준의 요구에 부응해야 합니다. Siemens PLM 소프트웨어 도구를 사용하여 툴링 및 주변장치를 포함한 도장 프로세스의 로봇 작업을 개발하고 시뮬레이션할 수 있습니다. 제조 분야 사이의 통신과 조율을 강화함으로써 더 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
자동차 제조업체는 파워트레인 생산을 위한 Siemens의 솔루션을 사용하여 전체 파워트레인 제조 작업을 손쉽게 계획할 수 있습니다. 오퍼레이션의 특정 단계에 대한 CNC 공구 경로를 정의하고, 가공 사이클 시간을 계산할 수 있습니다. 통합 G 코드 기반 기계 공구 시뮬레이션을 사용하여 파트, 기계 또는 설비 간의 잠재적인 충돌을 파악하고 방지할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 CNC 작업 패키지를 해당 기계에 직접 제공할 수 있습니다. 이러한 간소화된 프로세스망은 파워트레인 제조 설정 시간을 줄이고 제품 품질을 높이는 데 도움이 됩니다.
Suppliers need to maximize profitability in automotive part manufacturing by improving collaboration with OEMs. Our digital manufacturing solutions help automotive part suppliers maximize business performance by improving manufacturing planning collaboration, defining and optimizing proposed manufacturing processes, designing and manufacturing high-performance tooling, supporting effective communication with production and shop floor systems, and monitoring and controlling quality.
설계, 제조 및 현장 지원에서 생성된 정보의 디지털 스레드를 통해 사람, 시스템 그리고 기계를 연결함으로써 스마트 제조 시스템의 통합이 가능합니다. 따라서 기업들이 제품 설계 및 프로세스 계획 기능 전반에 걸쳐 즉각적이고 안전하게 협업할 수 있습니다. 계획을 생산 과정에 일관되고 정확하게 연결하여, 정확한 제조 데이터가 제조 현장에 제공되고 이를 현장에서 액세스할 수 있도록 보장합니다.
Automotive stamping dies and press lines are high-cost, long lead-time investments. To maximize return on investment (ROI), it’s important to streamline development and commissioning of new lines, while flexibly adapting existing lines to new designs. Our automotive stamping solutions are used by leading companies to optimize operational efficiency and reduce time, cost and errors in design, planning and production of sheet metal parts and dies. Performance improvement include: reduction of try-out time by 70 percent, reduction of tooling design costs by 20 percent, reduction of stamping die design errors by 90 percent, and increase of stroke rate by 10 percent.
Easily plan complete powertrain manufacturing operations to reduce powertrain manufacturing setup times and increase product quality.
더욱 경쟁력 있고 비용 효과적이며 효율적인 프로세스를 위해 디지털화 기술을 받아들여 자동차 제조를 혁신합니다. Siemens의 솔루션은 부품 설계, 공구 어셈블리 레이아웃, 세부적인 툴링 설계 및 검증 등 전체 공구 개발 프로세스를 간소화합니다. Siemens 솔루션의 고급 기능, 단계별 안내 및 연관성을 부품 설계에 활용함으로써 가장 까다로운 툴링 및 설비 설계도 처리할 수 있습니다.
Automotive and Transportation systems are exponentially adopting sophisticated electronics, sensors, and internet of things (IoT) devices. Electronics manufacturers are using digitalization technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions provide a suite of digitalization technologies used by electronics manufacturers to design and manufacture electronic systems to help achieve this new level of innovation and efficiency.
공장은 미래형 스마트 팩토리를 조성하기 위해 디지털화된 프로세스를 통해 가상으로 설계 및 시뮬레이션되고 있습니다. 레이아웃 및 최적화 도구를 활용하여 가상 공장을 3D로 만들면 공장 환경을 설계, 레이아웃, 구성하고 공장 작업을 최적화할 수 있습니다. 또한 시설 계획 및 라인 설계 팀이 가상 시설에서 계획의 결과를 가상으로 확인할 수 있어 문제가 발견될 때 발생하는 많은 비용 지출과 리소스 낭비를 방지할 수 있습니다.
When systems and machines are connected in a digital thread, they are easy to simulate. Automation equipment that is controlled by programmable logic controller (PLC) programs can be virtually tested to meet performance requirements, resulting in reduced system startup time. With our solutions, you can debug PLC codes in a virtual environment before integrating them into real systems and machines.
The smart factory of the future will connect people, systems, and machines through a digital thread from design, manufacturing, and field support. Synchronization of production planning and scheduling is pivotal to maintain a digital thread within the enterprise. Siemens PLM Software Advanced Planning and Scheduling is a solution for constraint-based production planning and shop floor scheduling.
오늘날의 경쟁 환경에서 비용과 일정에 맞춰 모든 기술적 요구 사항과 성능 요구 사항을 충족하는 제품을 제공하는 것은 하나의 도전 과제입니다. Siemens의 품질 관리 솔루션은 전체 제품 라이프사이클에서 품질을 개선하고 비용을 절감할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 솔루션은 모든 관련 표준에 대한 정보를 고객에게 제공하고 이를 충족시켜 규제 준수, 품질 및 운영 효율성 면에서 업계 최고의 기업이 될 수 있도록 고객을 지원합니다.
Market demands are forcing automotive companies to adopt new materials and production methods to improve strength, durability, and NVH. Today, chassis design involves adding more electronically-controlled systems while continuing to look for new ways to reduce weight. Siemens Digital Industries Software provides an integrated platform for chassis design, engineering simulation, and manufacturing validation of chassis parts. Our solution helps you achieve high-performance design, simulation, documentation, tooling, and manufacturing of chassis systems.
뛰어난 피팅감, 마감 및 미학적 특성을 가진 자동차 트림 컴포넌트는 설계 의도를 전달하고 브랜드를 각인시키는 데 있어서 매우 중요합니다. 트림 소재의 무게, 내구성 및 환경적인 측면은 조심스럽게 평가해야 할 중요 설계 고려 사항입니다. Siemens 솔루션은 경쟁에 앞서 가기 위해 필요한 포괄적인 인테리어 및 익스테리어 트림 설계 툴셋을 제공합니다. 따라서 전체 차량 또는 하위 시스템을 고려하여 고품질 몰드 부품 및 멋진 패널을 제작할 수 있습니다.
In automotive styling, creativity, productivity and the ability to rapidly iterate different design concepts are critical for success. Our tools for concept design, reverse engineering and high-end rendering give you the power and freedom to push your creativity, all in one system. For exterior and interior Class A surfaces, we provide pole manipulation and surface alignment tools while giving you full control and real-time analysis of surface quality.
Changing consumer preferences and regulatory pressures are forcing automotive companies to find new ways to improve vehicle aerodynamics, enhance visual appeal, and increase interior space. Today, automotive companies rely on a systems-driven approach for automotive body engineering and manufacturing to realize body systems innovations. Our solutions provide an integrated automotive body systems design, simulation, and manufacturing solution in a managed environment to help you respond quickly to changing market demands.
Address the driving dynamics performance of your vehicle, chassis or suspension with Simcenter tools and services to ensure your vehicle has precisely the desired driving characteristics.
Explore our simulation and testing solutions to optimize safety and performance linked to ADAS by validating resulting behavior when integrating active and passive safety systems.
Get better insights on airflows and aerodynamics to increase vehicle efficiency, comfort and safety, improve handling and reduce noise using 3D CFD simulation.
물 및 오염물질과의 차량 상호작용을 분석하고 열악한 조건에서 차량의 동작을 예측함으로써 운전자의 안전과 차량의 신뢰성을 개선하십시오.
운전 용이성, 열 쾌적성 및 성능을 개선하면서 혁신적이고 친환경적인 개념의 전체 에너지 관리를 최적화합니다.
Successfully develop mechatronics systems and optimize mechanics, electronics and software simultaneously as an integrated system.
조용한 하이브리드 또는 전기 파워트레인의 높아진 승차감으로 최적의 주행 감각을 경험하십시오. Simcenter 도구와 서비스를 사용하여 파워트레인 또는 차량의 NVH 및 음향 거동을 최적화합니다.
설계 주기에서 조기에 엔진 및 파워트레인 시스템 성능에 대해 심층적으로 이해함으로써 연비, 매연 배출, 운전 용이성을 충족하십시오.
우리가 사는 물리적 세계는 실제 제품을 만들기 전에 디지털화된 프로세스를 통해 디지털 트윈의 형태로 가상으로 설계되고 시뮬레이션됩니다. 이 작업은 3D 시각화 및 디지털 목업 기능을 사용하여 이루어집니다. 가상 현실(VR)은 실제 환경을 컴퓨터로 생성한 시뮬레이션이며, 사용자가 시뮬레이션된 현실을 직접 체험할 수 있도록 몰입시킵니다. 증강 현실(AR)은 컴퓨터로 생성한 그래픽을 현실 위에 병합하여 우리에게 보이는 것을 디지털로 증강시킵니다.
우리가 사는 물리적 세계는 실제 제품을 만들기 전에 디지털화된 프로세스를 통해 디지털 트윈의 형태로 가상으로 설계되고 시뮬레이션됩니다. 이 작업은 3D 시각화 및 디지털 목업 기능을 사용하여 이루어집니다. 가상 현실(VR)은 실제 환경을 컴퓨터로 생성한 시뮬레이션이며, 사용자가 시뮬레이션된 현실을 직접 체험할 수 있도록 몰입시킵니다. 증강 현실(AR)은 컴퓨터로 생성한 그래픽을 현실 위에 병합하여 우리에게 보이는 것을 디지털로 증강시킵니다.
Strength and durability solutions for automotive performance engineering.
자율 주행 차량은 자동차의 발명 이래로 어떠한 변화와도 비교할 수 없는 운송 산업에 일대 변혁을 가져올 것입니다. 이러한 차량을 제조하려면 통합된 데이터 흐름을 활용한 애자일 모델 기반 개발이 필요하며, 소프트웨어 기반 시뮬레이션 기능에 대한 의존도가 매우 높습니다. Siemens PLM Software는 칩 설계에서 전체 차량 검증에 이르기까지 모든 핵심 기술 영역을 위한 전체적인 자율 주행 차량 솔루션을 제공합니다.
차세대 차량 개발에는 통합된 설계 셋과 검증 툴을 통해 혁신을 방해하는 문제들을 제거하는 차세대 설계 솔루션이 필요합니다. Siemens의 솔루션은 차세대 차량을 제작하는 데 필요한 모든 툴을 제공합니다.
ADAS와 자율주행 시스템의 효율적인 설계 탐색, 검증 및 확인을 차량 수준에서 구현합니다.
친환경 제조 방법은 파워트레인의 NVH 및 음향 성능에 영향을 미칩니다. Simcenter는 파워트레인 NVH 문제의 진단, 분석 및 해결에 도움이 됩니다.
주행 거리, 주행성 및 성능 기대 수준을 충족시키기 위해 중요한 xEV 구성 요소와 서브시스템뿐 아니라 통합 도중 이들의 성능도 가상으로 탐색하고 물리적으로 검증합니다.
차량 전동화는 자동차 산업의 지속적인 발전을 야기하는 원동력입니다. 전기 자동차를 신속하고 수익성 높은 방식으로 생산하는 동시에, 소비자가 원하는 수준으로 제조하는 것은 매우 어려운 과제입니다. Siemens는 전기 자동차를 위한 정밀하고 통합된 디지털 트윈을 제공하여 모든 자동차 분야의 난제를 해결합니다. Siemens의 동급 최고 솔루션은 프로세스의 모든 단계에서 변경 사항에 손쉽게 적응할 수 있는 기능을 통해 자동차 제조업체 및 차량 전동화 공급망이 개발 시간을 단축하고 고품질 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
Unlock your digital potential!
Find out how the Tech-Clarity’s digital maturity assessment framework enables companies to increase product innovation and achieve or sustain market leadership. Take the test to get your digital score and find out how your company compares to top performers!