새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
연료 효율 개선, 추진력, 배기가스 제어, 대폭 개선된 열 관리, 시장 출시 시기 및 시간당 출력(power-by-the-hour) 서비스 계약은 모두 항공우주 및 방위 엔진 제조사의 중요한 요구 사항입니다. Siemens 솔루션은 항공기 엔진의 까다로운 서비스 도입 요구 사항을 해결합니다. Siemens는 최고의 설계 솔루션을 제공하므로 항공기 엔진 OEM은 고객의 기대치를 넘으면서도 더욱 빠르게 적합한 엔진을 출시할 수 있습니다.
연료 효율 개선, 추진력, 배기가스 제어, 대폭 개선된 열 관리, 시장 출시 시기 및 시간당 출력(power-by-the-hour) 서비스 계약은 모두 항공우주 및 방위 엔진 제조사의 중요한 요구 사항입니다. Siemens 솔루션은 항공기 엔진의 까다로운 서비스 도입 요구 사항을 해결합니다. Siemens는 최고의 설계 솔루션을 제공하므로 항공기 엔진 OEM은 고객의 기대치를 넘으면서도 더욱 빠르게 적합한 엔진을 출시할 수 있습니다.
새로운 항공기 엔진 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계, 특히 아시아 지역의 경제가 성장하면서 항공 여행이 증가하고 이에 따른 상용 항공기 주문이 늘어남과 동시에 세계 정세의 불안으로 인해 군용 항공기 주문도 늘어나고 있는 추세입니다. 수요 증가 외에도 항공기 엔진 제조업체에 영향을 미치는 또 다른 요인은 시간당 출력(power-by-the-hour) 서비스 계약으로, 이는 OEM과 항공사 간에 일반화되고 있으며 양측 모두에게 유리한 상황을 조성하고 있습니다.
각각의 신형 엔진은 수천 가지 규정과 계약 요건에 대한 인증이 필요합니다. 이 문제와 더불어, 엔지니어링 팀은 분산된 설계 파트너 공급망 내에서 복잡한 설계 문제를 해결해야 합니다. 이러한 해결 과제로 인해 IoT(사물 인터넷)를 활용하는 디지털 스레드인 전체 디지털 트윈을 구현해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.
Siemens의 종합적인 솔루션 포트폴리오는 항공기 엔진 개발 프로세스(구조, 기계, 시스템 엔지니어링, 테스트 및 검증)를 해결하므로, 개발 프로세스를 개선하는 동시에 혁신적인 엔진 및 컴포넌트를 만들기 위한 전체 디지털 트윈 방식을 구현할 수 있습니다. 항공기 엔진 제조업체는 Siemens의 솔루션을 사용하여 높은 성능 수준의 더욱 효율적인 엔진을 개발하고, 이러한 엔진의 출시 시기를 단축할 수 있습니다.
통합된 공유 3D 시뮬레이션 플랫폼으로 파트 및 프로세스 성능을 예측합니다. 항공우주 및 방위 제품 엔지니어링 팀을 위해 제품 성능을 정확하게 예측하고 시뮬레이션 프로세스를 가속화합니다.
복합소재 설계, 솔버 및 포괄적인 포스트 프로세싱과의 원활한 연결을 통해 적층 복합소재 재료의 시뮬레이션 프로세스 속도를 단축합니다. 복합소재 재료를 사용하여 더욱 가벼우면서도 강력한 제품을 만듭니다.
자유로운 설계를 실현합니다. Convergent Modeling™ 기술, 제너레이티브 설계 및 토폴로지 최적화 기술은 적층 제조 같은 새로운 기술을 사용해서만 제조할 수 있는 더욱 강력하고 가벼운 설계를 추구합니다.
MCAD 및 ECAD 같은 다양한 설계 도구 간의 협업 및 상호 운용성을 지원하여 조정 여부를 확인하고 재작업을 방지할 수 있도록 합니다.
실시간 디지털 목업 도구를 사용하여 간섭 및 접근성 같은 설계 문제를 해결합니다. 제품 라이프사이클의 초기 단계에서 제품의 디지털 트윈을 사용하여 모션 스터디를 수행합니다.
단순한 CAD 구조에서 복잡한 제품 정의에 이르는 엔지니어링 BOM 정의를 관리합니다. 설계, 개발, 제조, 서비스 등에서 선행 계획 및 마스터 제품 정의를 지원합니다.
설계 및 프로세스 지식의 재사용을 통해 항공기 엔진 파생 설계 생산성을 향상하고 비용을 절감합니다.
3D 모델 내에서 제품의 완전한 디지털 정의 기반의 생산이 가능하므로, 기존 도면을 대체할 수 있습니다.
보다 낮은 비용으로 보다 큰 혁신과 더 높은 품질을 제공합니다. Siemens 솔루션은 설계 프로세스를 뛰어넘어 제품 개발의 모든 단계에 기능, 효율성 및 비용 절감을 제공합니다.
단일 정보원
항공우주 기업의 제품 혁신을 지원하는 새로운 기술에 대해 알아보십시오.
In this webinar, hear how Siemens Energy uses Simcenter to perform hot to cold conversion in a single analysis step. Learn more on their validation...
항공우주 산업의 혁신 장벽을 없애고 제품 개발 프로세스를 가속화하는 방법