우주 항공 및 방위 기관을 위한 디지털화

방위 기관은 무기 시스템, 플랫폼, 지원 인프라를 구매하고 유지하는 과정에서 예산 변동이 심한 시기의 높은 투자 비용, 글로벌 소싱, 엄격한 계약 규제, 노후화된 작업 인력 같은 문제를 효과적으로 해결해야 합니다. 적절한 계약 방법에서 공급망 관리, 품질 이니셔티브에 이르기까지 전체 무기 프로그램을 포괄하는 IDE(통합 디지털 환경)는 이러한 문제를 성공적으로 해결하기 위한 열쇠입니다.

우주 항공 및 방위 기관을 위한 디지털화

방위 기관은 무기 시스템, 플랫폼, 지원 인프라를 구매하고 유지하는 과정에서 예산 변동이 심한 시기의 높은 투자 비용, 글로벌 소싱, 엄격한 계약 규제, 노후화된 작업 인력 같은 문제를 효과적으로 해결해야 합니다. 적절한 계약 방법에서 공급망 관리, 품질 이니셔티브에 이르기까지 전체 무기 프로그램을 포괄하는 IDE(통합 디지털 환경)는 이러한 문제를 성공적으로 해결하기 위한 열쇠입니다.

Digital Transformation in Aerospace and Defense

Aerospace companies are tasked with designing and creating products for conditions that may not exist inside a lab or even on the planet. They must use real innovation, which requires digitalization, to remain competitive amid increasingly complicated demands, tighter deadlines and higher stakes.

주요 고객 성공 사례

SAACC

Simcenter supports civil aircraft verification and airworthiness certification

Siemens PLM Software solution enables development and deployment of the first airworthiness certification in China

자세한 내용 보기

Browse and explore solutions in this industry segment.

Reporting and Analytics

Siemens 솔루션의 맞춤형 대시보드는 항공우주 및 방위 산업에 조직 전반에 걸친 높은 가시성과 오류 발생을 줄이는 추적가능성, 보다 빨리 문제를 발견하는 능력을 제공합니다. 현장 자산 ("물리적 트윈")에서 수집한 사물 인터넷 (IoT) 데이터와 엔지니어링 인사이트 ("디지털 트윈")를 결합한 고급 분석으로 제품 가용성과 성능을 향상시킵니다.

요구 사항 관리

Siemens 솔루션을 사용하여 기업은 요구 사항을 포착하고, 지속적인 동향을 파악하고, 제품 개발 프로세스에 관련된 모든 사람에게 전달할 수 있으므로 올바른 의사결정을 통해 올바른 제품을 제작할 수 있습니다.

지적재산(IP) 보호 및 수출통제(Export Control)

항공 우주 및 방위 산업 등과 같이 규제가 심한 산업 분야에서 직면하는 주요 당면 과제 중 하나는 글로벌 IP 및 수출 통제(ITAR) 규제 환경을 헤쳐나가면서 프로그램 목표를 달성하기 어렵다는 것입니다. 또 다른 과제는 글로벌 협업 및 혁신을 지원하는 것입니다. 각각의 경우, 핵심 요구 사항은 공급업체, 파트너, 하청업체, 고객, 계열사 및 합작 투자 회사 등의 모든 당사자들이 안전하고 협력적인 환경에서 민감한 정보와 제품 데이터를 공유할 수 있도록 하는 것입니다.

Engineering Data Management

오늘날의 항공우주 및 방위 기업은 적절한 비용과 시점에 기술, 규제 및 성능 요구사항을 모두 충족하는 프로그램을 제공해야 하며, 그와 동시에 설계 및 제조 방식을 문서화하고 추적할 수 있어야 합니다. Siemens의 다분야 플랫폼은 요구사항 관리, 안전한 공급업체 협업, 엔지니어링 관리를 기계, 전자, 소프트웨어 및 시뮬레이션 데이터용 단일 저장소에 통합해 항공우주 및 방위 분야 고객사가 시대적 요구사항에 부응할 수 있도록 지원합니다.

항공 우주 및 방위 산업 관련 부품 공급업체를 위한 제품 설계

항공 우주 및 방위 프로그램에 참여하는 회사의 수, 여러 분야가 관련된 프로젝트의 특징, 효율적인 정보 교환의 필요성을 고려했을 때 기업은 다양한 CAD 형식으로 작업할 수 있어야 합니다. Siemens에서 제공하는 광범위한 데이터 교환 도구는 시스템 간 데이터의 정확한 이동을 위해 업체 중립적 표준 교환 형식, 데이터 변환기 및 CAD 파일 변환 도구를 지원합니다.

Software Management

As customers demand more sophisticated functionality, the increasing amount of software required to provide it presents unique challenges in the delivery of aerospace and defense systems. Challenges include producing code faster and with better quality, as well as compliance with all regulations to minimize risk and ensure safety. Our unified collaborative solution framework enables all software development processes to be managed in one place, accelerating development and minimizing risk.

적층 설계 및 제조

적층 제조를 위한 Siemens의 통합 소프트웨어 애플리케이션은 제품을 재구상하고 제조 설비를 교체하고 절감된 비용에서 최적의 성능을 제공하도록 비즈니스 모델을 다시 생각할 수 있습니다.

항공우주 및 방위 산업을 위한 공급업체 협업과 관리

A&D(항공우주 및 방위) 기업은 여러 파트너 및 공급업체와 협력하여 제품을 개발하고 위험과 보상을 모두 공유합니다. 그러나 제품 복잡성과 통합 요구가 계속 증가하면서 타사에 의존하게 되면, 이를 통해 해결하는 것보다 더 많은 문제가 발생할 수 있습니다. 공급업체 협업 및 관리 디지털 스레드가 지원하는 디지털화된 안전한 협업 환경에서는 실시간 가시성과 커뮤니케이션을 통해 OEM-공급업체 파트너십이 강화될 수 있습니다.

Technical Publishing

항공우주 및 방위 시스템을 위한 지원 기술 문서를 작성하려면 다양한 기업과 팀이 제공하는 정보 및 이들의 협력이 필요합니다. Siemens 솔루션을 사용하면 문서화 프로세스를 PLM 환경으로 전환해 시장, 언어 또는 제품에 맞게 문서를 쉽게 변경할 수 있습니다.

Assembly Manufacturing Engineering

Aerospace and defense programs are becoming more complex and the need for greater program performance has never been so critical. To win business in today's highly competitive environment, companies must submit attractive bids that include the demonstrated ability to deliver on program targets, requirements and production schedules. Our solutions digitalize the manufacturing process so you can maximize productivity, increase profitability and execute more efficiently than your competition to drive business growth in today’s tough markets.

제조 데이터 관리

제조 기술에서의 엄청난 발전과 Industry 4.0으로의 전환으로 항공 우주 시스템을 만드는 방식이 바뀌고 있습니다. 기업이 OEM 요구 사항을 해결하는 방법을 모색하면서 이로 인해 공급망 전반에서 여러 가지 과제가 나타나고 있습니다. Siemens 솔루션을 사용하여 제조 회사는 전체 가치 사슬을 통합하고 디지털화함으로써 제조 프로세스를 더욱 민첩하고 유연하며 효율적으로 만들어 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

제품 실현을 위한 첨단 제조(Advanced Manufacturing)

항공 우주 및 방위 업체는 전례 없는 경쟁 압력과 더불어 프로그램 성능에서의 높은 책임성을 모색하는 까다로운 고객에 직면하고 있습니다. 성공적으로 경쟁 우위를 차지하고 탁월한 프로그램을 완성하기 위해서는 제조를 프로그램 개발 프로세스의 핵심 부분으로 만들어야 합니다. 통합된 협업 환경을 통해 모델 기반 프로세스를 CAD/CAM에서 CNC 기계가공 및 품질 검사로 확장하여 새로운 수준의 생산성을 제공할 수 있습니다.

Electronics Manufacturing Planning for Aerospace & Defense

The future of the aerospace and defense industry is exciting. Next-generation aircraft – powered by advanced electronics, sensors and Internet of Things (IoT) – will differ significantly from what we are seeing today. Aerospace and defense electronics and avionics manufacturers must rely on digital technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions enable electronic manufacturers to cope with the demanding needs of the industry today.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Aerospace & Defense

Without the ability to optimize factory operations based on data obtained during manufacturing engineering, inefficiency can ripple throughout a company’s production systems. Our advanced software for factory layout and optimization lets you create 3D virtual models of production systems to ensure that factors such as line efficiency, line rate, manpower limitations, learning curve, clearance, energy, noise and safety are considered before starting production. Use our solution to digitalize the entire manufacturing process and achieve aerospace and defense program performance goals.

Production Planning & Scheduling for Aerospace & Defense

Production planning for long, medium and short-term scheduling is critical to the success of facilities and field operations. Planners must analyze complex situations, taking into account a range of constraints and business rules, then generate and evaluate multiple scenarios to react quickly and intelligently to change. Our production planning suite for aerospace and defense OEMs and suppliers can be tightly integrated with other enterprise systems to help increase the efficiency, accuracy, and agility of manufacturing operations.

Integrated Quality Management for Aerospace & Defense

Whether it’s a commercial program or a government contract, the challenge for aerospace and defense companies today is to deliver a product that meets all technical and performance requirements at cost and on schedule. Our quality management solution delivers the ability to improve quality and reduce costs along the entire product lifecycle (ideation, realization and utilization). It can be used as a comprehensive system, or with single modules or combinations of modules.

In-service Data Management

항공우주 및 방위 관련 제품은 매우 복잡하고 극한 환경에서 작동돼야 하며, 안전성과 신뢰성 면에서 가장 높은 표준을 유지해야 하고 라이프사이클이 매우 긴 특징을 갖고 있습니다. Siemens의 인-서비스 라이프사이클 관리 솔루션은 부품 제거/설치/검사 상태 특성 및 이력을 활용해 유지보수를 지원할 수 있도록 실제 장비 구성을 관리합니다. 또한 Siemens는 보안, 워크플로, 변경 및 문서 관리 등 핵심 PLM 기능을 활용해 자산 BOM과 지식을 물리적 자산 구조와 연결해 서비스 품질을 향상시키는 방법을 사용합니다.

Maintenance Planning

Keeping equipment operational by minimizing maintenance-related downtime is critical in the aerospace and defense industry. By using product knowledge taken from design and simulation to determine service requirements, service plans and instructions can be developed, validated, and documented prior to equipment delivery. Our maintenance planning solution, which is based on allowable product configurations, analysis (RAM and FMEA) and simulation (product and service), lets you reduce the impact of service on aerospace products in the field.

Maintenance, Repair & Overhaul

Highly engineered aerospace and defense products with long useful lives are valuable to both the companies that buy them and the companies that service and support them. Getting the most from these products means maximizing their availability and reliability. Our solution enables service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.

통합 프로그램 계획 및 실행

일관된 프로그램 계획 및 실행 우수성은 새로운 비즈니스를 성공시키는데 필수적입니다. Siemens 솔루션은 완벽한 계획, 재원 조달 및 예산 편성으로 구현한 프로그램 관리 시스템에서 비용과 일정, 기술 요구사항을 통합해 프로그램을 계획하고 실행하는 시스템 방식을 제공합니다. 이 솔루션은 관리하기 쉬우며, 확장성이 뛰어나 어느 규모의 상용 및 관용 프로그램에나 사용 가능합니다. 모든 프로그램 아티팩트를 관리하는 통합 시스템을 사용해 비용과 일정에 맞게 실행할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.

모델 기반 제품 정의

복잡한 항공우주 및 방위 산업 제품은 각 회사가 다양한 형식의 제품 데이터를 만들고 사용하는 글로벌 공급망을 사용하여 생산됩니다. 상호 운용성이 부족할 경우 협업 및 재사용을 저해하며, 이는 결과적으로 비용과 일정에 맞게 납품할 수 있는 역량에 영향을 미칩니다. Siemens의 모델 기반 제품 정의 솔루션을 사용하면 모든 애플리케이션에 대한 단일 데이터 소스 역할을 하는 3D 모델 내에서 완전한 디지털 제품 정의를 생성할 수 있습니다.

3D 대형 모델 시각화

오늘날의 항공 우주 및 방위 관련 프로그램은 전 세계에 분산된 공급업체와 파트너를 활용하면서 비용과 일정 면에서 모든 기술 및 성능 요구 사항을 준수하는 제품을 제공해야 합니다. 이러한 공급업체와 파트너는 다양한 엔지니어링 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. Siemens 솔루션은 누구나 설계 및 프로세스 데이터에 액세스하여 협업함으로써 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 다중 CAD 어셈블리의 디지털 목업과 시각화를 제공합니다.

Product Engineering & Design

Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.

Product Service Planning & Management

Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.

Product Realization

Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.

Electrical Compliance

전기 모델 기반 개발 환경 (MBE)은 컴플라이언스를 위해 구성 제어된 전기 디지털 트윈을 빠르고 정확하게 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.

E/E Systems Development

Siemens의 E/E 시스템 개발 솔루션은 플랫폼의 전기 시스템 정의부터 설계, 인증 및 제조를 거쳐 이후 수명 주기 활용 지원에 이르는 전체 전기 가치 사슬에 걸쳐 디지털 데이터 연속성을 사용하는 모델 기반 방식을 제공합니다.

Model Based Systems Engineering

Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.

Aircraft certification for aerospace & defense

Airworthiness is everything in aerospace and defense. It touches all aspects of aircraft development, everywhere in the supply chain. From type certification to production certification and continued airworthiness, future success depends on a digital approach to reducing challenges and uncertainty.

Maximize the chances of getting to market faster with a well-designed, certifiable aircraft. When you incorporate certification requirements into your plans from the beginning, airworthiness certification and compliance requirements are efficiently understood, distributed and verified during every step of development within all functional areas.

Displaying of solutions.

Part Manufacturing

It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.

CAM, Tooling & Fixtures

Aerospace and defense tooling is complex and demanding, and plays a critical role in the finished product, affecting quality and manufacturing repeatability. Tooling design requires a deep understanding of the conditions faced during production. Our integrated design and manufacturing solution offer a comprehensive set of fully integrated tools for the entire tool and fixture design and manufacturing process, including design, simulation, CNC, CMM inspection and 3D printing.

재료 및 규정 준수 관리

재료 데이터를 관리하고 제품 라이프사이클과 통합하는 것은 복잡하고 혁신적인 제품 개발에 매우 중요합니다. Siemens 솔루션은 성공적이고 혁신적이며 규정을 준수하는 제품을 제공하는 데 결정적인 제품 BOM(Bill of Materials) 및 항공 우주 관련 제품에서 사용하는 제품 간의 긴밀한 통합을 유지 관리합니다.

Aircraft Engine Performance Engineering

Achieving performance requirements for emissions, noise, energy efficiency, safety, reliability in complex aircraft engine systems requires a platform that provides an integrated view of a large set of disciplines. By uniquely combining robust design space exploration, scalable multi-physics, dynamics and CFD capabilities, industry-leading physical testing and experienced engineering services, Siemens Digital Industry Software portfolio delivers engineering insight on all levels.

Aerodynamic Performance Engineering

Aerodynamic performance engineering affects not just the airframe but a multitude of other aircraft systems. The design and performance of systems including propulsion, environmental controls, landing gears, ice protection, and avionics depend on optimal aerodynamic performance. Simcenter solutions offer accurate, multi-disciplinary simulations, testing, and automated design space exploration, helping engineers discover better aerodynamic designs, faster.

Thermal Management

Engineering the thermal balance of a modern aircraft is challenging. Electrification, innovative designs and lighter materials warrant increased heat rejection while ensuring system safety and passenger comfort. Our solution portfolio offers a cohesive virtual thermal management analysis by optimizing thermal loading and passenger comfort, front-loading system and equipment integration and enabling thermal trade-off analysis early in the design. This combined systems engineering, modeling and simulation, test and verification is the key to engineering aircraft thermal innovation.

Structural Performance Engineering

The structural complexity of modern aircraft has increased the structural analysis demand and the need to improve traceability and global analysis workflow which can have a major impact on reducing non-recurring program costs from structural design.

Systems Performance Engineering

Boost the performance of aircraft systems. Avoid costly troubleshooting by addressing the complexity of aircraft systems and assessing system interactions during early design phases.

To help you reduce development costs and increase overall program delivery efficiency, we offer you a powerful suite of system simulation and CAE solutions that enable you to build scalable digital twins of aircraft systems.

3D 대형 모델 시각화

오늘날의 항공 우주 및 방위 관련 프로그램은 전 세계에 분산된 공급업체와 파트너를 활용하면서 비용과 일정 면에서 모든 기술 및 성능 요구 사항을 준수하는 제품을 제공해야 합니다. 이러한 공급업체와 파트너는 다양한 엔지니어링 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. Siemens 솔루션은 누구나 설계 및 프로세스 데이터에 액세스하여 협업함으로써 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 다중 CAD 어셈블리의 디지털 목업과 시각화를 제공합니다.

Product Engineering & Design

Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.

Product Service Planning & Management

Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.

Product Realization

Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.

Electrical Compliance

전기 모델 기반 개발 환경 (MBE)은 컴플라이언스를 위해 구성 제어된 전기 디지털 트윈을 빠르고 정확하게 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.

E/E Systems Development

Siemens의 E/E 시스템 개발 솔루션은 플랫폼의 전기 시스템 정의부터 설계, 인증 및 제조를 거쳐 이후 수명 주기 활용 지원에 이르는 전체 전기 가치 사슬에 걸쳐 디지털 데이터 연속성을 사용하는 모델 기반 방식을 제공합니다.

Model Based Systems Engineering

Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.

Design, optimize and validate with convergent modeling and topology optimization software

Motivated by performance and sustainability demands, aerospace and defense companies are exploring new designs, composite materials, and alternative production methods. While new approaches lead to more innovative products in the marketplace, speed could suffer without the right tools and processes. By adding convergent modeling and topology optimization software to the process, development teams can rapidly generate designs and explore alternatives to bolster strength, reduce weight, or incorporate new materials and manufacturing methods.

Aircraft certification for aerospace & defense

Airworthiness is everything in aerospace and defense. It touches all aspects of aircraft development, everywhere in the supply chain. From type certification to production certification and continued airworthiness, future success depends on a digital approach to reducing challenges and uncertainty.

Maximize the chances of getting to market faster with a well-designed, certifiable aircraft. When you incorporate certification requirements into your plans from the beginning, airworthiness certification and compliance requirements are efficiently understood, distributed and verified during every step of development within all functional areas.

Displaying of solutions.