革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore Industryスマート移動ロボットの開発
スマート移動ロボットの開発
自律走行搬送ロボット (AMR) / 無人搬送車 (AGV) メーカーが見逃せない6つの柱
無人搬送車 (AGV) / 自律走行搬送ロボット (AMR) は、柔軟性、生産性、操作性、安全性を約束すると同時に、業界、倉庫、フルフィルメントセンター、および民生用 / 家庭用アプリケーションのオペレーションコストを最小限に抑えます。
一方、さまざまな環境や運転スペースのニーズに合わせてカスタマイズできるAGVの開発は、コストのかかる複雑なプロセスとなっています。AGV / AMRの相手先ブランド供給 (OEM) は、自律システムの複雑な性質と、物理ハードウェア / 制御アルゴリズムの緊密な統合により生ずる、複数のエンジニアリング課題に直面しています。柔軟性と拡張性に優れたAGV / AMRを実現するには、設計時に自動化、エネルギー管理、環境、センサー、オペレーションに関する知識を緊密に統合する必要があります。
システムエンジニアリングに関するこのウェビナーを視聴して、AGV / AMRの成功に欠かせない6つの柱について確認しましょう。
学べる内容:
無人搬送車や自律走行搬送ロボットなどの最新の移動ロボットは、バッテリーで動作する電動車両です。安定したスループットを維持するには、車両の自律性の効率的な管理と充電戦略が重要です。
大手AGV / AMRメーカーは、システム・シミュレーション・ソフトウェアを活用し、作業サイクル中に実際の車両の負荷と速度を使用してバッテリーの性能を予測しています。このウェビナーを視聴して、どのパラメーターがロボットの自律性と放電に影響を及ぼすのかを学びましょう。
AGV / AMRの速度を上げると、車両の安定性や操作制御に直接の影響が及びます。システム・シミュレーション・ソフトウェアを使用すると、プロトタイプを作成する前に、複数のシナリオ (軌道の形、速度などの変更) を評価することができます。このウェビナーを視聴し、シミュレーションで得た知見を活用してAGV / AMRの安定性、速度、制御を最適化する方法を学びましょう。
AGV / AMRのデジタル・モックアップを使ったバーチャル・コミッショニングにより、リスクのない環境で制御戦略を構築することができます。デジタル・モデルに実際のセンサーから入力したデータを組み合わせることでAGVを監視できるため、予知保全も可能になります。
バーチャル・コミッショニングの技術を使用すると、高価で時間のかかる実機テストに頼ることなく、設計の初期段階から制御を仮想で検証できるため、機械、ソフトウェア、E/E、ハードウェアの同時設計が実現します。このウェビナーに登録して、バーチャル・コミッショニング技術の詳細をご確認ください。
ユーザー (実際にウェブサイトを開くとユーザーのお名前に置き換わる) 様
お客様の以下の情報についてお知らせください。
ページの送信でエラーが発生しました。もう一度やり直してください。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのメールに初めて登録された方は、登録直後に送られる自動メールの中にある「電子メール・アドレスの確認」ボタンをクリックしてください。
ユーザー (実際にウェブサイトを開くとユーザーのお名前に置き換わる) 様
このウェビナーには、90日間アクセスできます。視聴するには、以下をクリックしてください。
自律走行搬送ロボット (AMR) / 無人搬送車 (AGV) メーカーが見逃せない6つの柱
無人搬送車 (AGV) / 自律走行搬送ロボット (AMR) は、柔軟性、生産性、操作性、安全性を約束すると同時に、業界、倉庫、フルフィルメントセンター、および民生用 / 家庭用アプリケーションのオペレーションコストを最小限に抑えます。
一方、さまざまな環境や運転スペースのニーズに合わせてカスタマイズできるAGVの開発は、コストのかかる複雑なプロセスとなっています。AGV / AMRの相手先ブランド供給 (OEM) は、自律システムの複雑な性質と、物理ハードウェア / 制御アルゴリズムの緊密な統合により生ずる、複数のエンジニアリング課題に直面しています。柔軟性と拡張性に優れたAGV / AMRを実現するには、設計時に自動化、エネルギー管理、環境、センサー、オペレーションに関する知識を緊密に統合する必要があります。
システムエンジニアリングに関するこのウェビナーを視聴して、AGV / AMRの成功に欠かせない6つの柱について確認しましょう。
学べる内容:
無人搬送車や自律走行搬送ロボットなどの最新の移動ロボットは、バッテリーで動作する電動車両です。安定したスループットを維持するには、車両の自律性の効率的な管理と充電戦略が重要です。
大手AGV / AMRメーカーは、システム・シミュレーション・ソフトウェアを活用し、作業サイクル中に実際の車両の負荷と速度を使用してバッテリーの性能を予測しています。このウェビナーを視聴して、どのパラメーターがロボットの自律性と放電に影響を及ぼすのかを学びましょう。
AGV / AMRの速度を上げると、車両の安定性や操作制御に直接の影響が及びます。システム・シミュレーション・ソフトウェアを使用すると、プロトタイプを作成する前に、複数のシナリオ (軌道の形、速度などの変更) を評価することができます。このウェビナーを視聴し、シミュレーションで得た知見を活用してAGV / AMRの安定性、速度、制御を最適化する方法を学びましょう。
AGV / AMRのデジタル・モックアップを使ったバーチャル・コミッショニングにより、リスクのない環境で制御戦略を構築することができます。デジタル・モデルに実際のセンサーから入力したデータを組み合わせることでAGVを監視できるため、予知保全も可能になります。
バーチャル・コミッショニングの技術を使用すると、高価で時間のかかる実機テストに頼ることなく、設計の初期段階から制御を仮想で検証できるため、機械、ソフトウェア、E/E、ハードウェアの同時設計が実現します。このウェビナーに登録して、バーチャル・コミッショニング技術の詳細をご確認ください。
User event | Registration now open!
Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.