革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
革新的で改良された新しい製品を実現するには、わずかな変更を何度も積み重ねて設計を刷新していく必要があります。エンジニアは、意図した変更が実際の性能にどのように影響するか (好影響をもたらすか悪影響をもたらすか) を予測できなければなりません。
コンピューター支援エンジニアリングのシミュレーションにより、未来を見通し、設計変更の結果を製品の実際の性能に基づいて予測することが可能になります。エンジニアリング・シミュレーションを効果的に利用すると、繰り返しを重ねることで設計を改善していくことができ、設計の早い段階から量産やその先に至るあらゆる段階で設計に役立つデータを利用できます。
この製品には、あらゆる産業用コンピューター支援エンジニアリング (CAE) ツールの中で最も包括的な物理モデルのセットを備えた、クラス最高のシミュレーションツールが含まれています。物理モデリングに対する妥協のないアプローチを採用しているため、すべての動作範囲にわたって、高い信頼性で製品の実際の挙動と一致するシミュレーションを提供できます。
革新的で改良された新しい製品を実現するには、わずかな変更を何度も積み重ねて設計を刷新していく必要があります。エンジニアは、意図した変更が実際の性能にどのように影響するか (好影響をもたらすか悪影響をもたらすか) を予測できなければなりません。
コンピューター支援エンジニアリングのシミュレーションにより、未来を見通し、設計変更の結果を製品の実際の性能に基づいて予測することが可能になります。エンジニアリング・シミュレーションを効果的に利用すると、繰り返しを重ねることで設計を改善していくことができ、設計の早い段階から量産やその先に至るあらゆる段階で設計に役立つデータを利用できます。
この製品には、あらゆる産業用コンピューター支援エンジニアリング (CAE) ツールの中で最も包括的な物理モデルのセットを備えた、クラス最高のシミュレーションツールが含まれています。物理モデリングに対する妥協のないアプローチを採用しているため、すべての動作範囲にわたって、高い信頼性で製品の実際の挙動と一致するシミュレーションを提供できます。
Simcenter provides industry leading computational chemistry software for fast and accurate prediction of physico-chemical properties of complex mixtures. With its unique architecture, engineers have the ability to model systems from the quantum to the mesoscale in one solution, offering a fast and accurate digital representation of their systems' material formulations.
重量を減らし、強度を高め、効率を向上させるために、先端材料の採用を考える企業が増加しています。Simcenterは、材料がいつ、どこで、なぜ損傷するのかを特定するシミュレーションソフトウェアを提供します。
コピー機、スライド式サンルーフ、ウィングフラップなど、複雑な機械システムの動作環境を理解することは、困難な場合があります。 動的シミュレーションでは、機械システムの反力、トルク、速度、加速度などを計算できます。 CADジオメトリやアセンブリー制約を正確な機構モデルに直接変換したり、独自の機構モデルを一から作成したりして、内蔵の機構ソルバーとロバストなポスト処理機能により、さまざまな製品の動作を調べることができます。
さまざまな技法と実証済みの衝突ダミーおよび人体モデルのデータベースをセットにした統合ソリューションを使って、乗員と歩行者の安全性を効率よく正確にシミュレーションします。
設計段階にシミュレーションを実行できるようにすることで、開発プロセスをより一層、前倒しします。 設計環境にシミュレーション機能を直接組み込み、真のシミュレーション駆動設計を実現します。
産業機械の複雑な課題を解決するには、さまざまな物理現象に対応できるソリューションが必要です。こうした問題は、複数のエンジニアリング領域を網羅できるシミュレーション技術でしか解決できません。
コンポーネントや製品アセンブリが応力や振動にどのように反応するかを理解することは、どの業界でも非常に重要です。複雑な製品や材料を扱うエンジニアは単なる線形静解析以上のツールを必要としています。Simcenterは、構造解析のさまざまな問題を解決するソリューションを単一のユーザー環境として提供します。
業界をリードするSimcenterのCFD (数値流体力学) ソフトウェアを使用すると、液体や気体 (または両方の混合物) の流れに関わるほぼすべての技術問題を、関連する物理特性とともにシミュレーションすることができます。
Simcenterには、業界トップクラスの包括的な熱シミュレーション機能が実装されており、ユーザーは開発中の製品の熱特性を理解し、それに合わせて熱管理ソリューションをカスタマイズして、性能を最適化できます。
すべての動作範囲にわたってバッテリー設計を大幅に改善することは難しい作業です。多くのパラメーターを同時に最適化する必要があります。Simcenterは、個々の電池の電気化学系と詳細な形状を解析、設計することができる総合的なシミュレーション環境です。
Simcenterは、各領域固有の要件に対応した低周波および高周波電磁界シミュレーション機能を備えています。電磁界シミュレーションを通じて、電気機械部品の性能、エネルギー変換、アンテナの設計と配置、電磁両立性 (EMC)、電磁干渉 (EMI) を深く知ることができます。
Simcenterは内部および外部音響解析を統合ソリューション内に提供することで、情報に基づく意思決定を設計の初期段階でサポートし、製品の音響性能の最適化を可能にします。拡張性の高い統合モデリング環境と効率的なソルバー、わかりやすい可視化機能により、製品の音響性能を素早く把握できます。
Efficiently mesh your models using extensive modeling functions for automatic and manual mesh generation of 1D, 2D and 3D elements in addition to numerous techniques for the application of loads and boundary conditions. User-defined geometry edits, mesh and boundary conditions are all associated to the base design, which means when the base design geometry changes, you can rapidly update your model. This approach greatly reduces downstream modeling time, which results in huge time savings across a project’s many design-analysis iterations.
シミュレーションに対する依存度が高まるにつれて、企業は、解析プロセスを迅速化させ、シミュレーションの生産性を向上させる方法を模索し始めました。シミュレーションの生産性を向上させる1つの方法は、繰り返されるCAEプロセスを収集し、それらを標準化および自動化することです。Simcenterを使用することで、ベテラン解析エンジニアの持つ専門知識を取り込み、それらをウィザードやテンプレートなどの形式にすることで、ほかの解析エンジニアに展開できます。
製品のパフォーマンスと品質を改善しつつ市場投入期間も短縮しなければならないというプレッシャーが高まるにつれて、製品ライフサイクルにおけるシミュレーションの利用が増えています。しかし、何らかのシミュレーションデータ管理機能がないと、シミュレーション自体がプロセスのボトルネックになってしまいます。シミュレーション管理機能があれば、シミュレーションのデータとプロセスを管理することで、古いデータを使ってしてしまう、シミュレーション結果をうまく可視化できない、結果を迅速に取得できないため設計の方向付けを進められない、といったよくある問題を回避できます。複雑な製品シミュレーションの管理や共有を効率化し、あらゆる製品設計に関する意思決定に役立てることができます。
解析モデルの準備時間が短縮し、結果の評価により多くの時間を費やすことができます。CAEジオメトリ編集、包括的なメッシュ作成、FEアセンブリ管理、マルチCAEソルバー環境、高速シミュレーション結果のポスト処理、レポート作成の独自ツールを活用して、複数のCADのジオメトリデータを解析用の完全モデルへと迅速に変換します。
性能目標を達成しながらコンポーネントの材料を削減またはプロパティを変更するにはどうすれば良いでしょうか? この問いに答えるため、Simcenterは特定の条件を満たした最適な設計案を体系的に探すというエンジニアリング最適化手法を提供しています。トポロジ、ジオメトリ、パラメーターを包括的に最適化する機能により、コンポーネントの軽量化と製品性能の向上を両立するパラメータの組み合わせを発見できます。
ThermoLift、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのサービスとソリューションを活用して、自動設計最適化の機能を統合し、シミュレーション主導の設計プロセスを推進
See all Success StoriesYou’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Learn how to implement a model-based design approach and capture the complexity of aircraft systems from the component level to the aircraft system...
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.