本文へ移動

29 September 2010

Irkut社、MC-21新型ジェット旅客機の開発に、シーメンスPLMソフトウェアのソリューションを採用

~MC-21、今後10年間で大きな需要増が見込まれる新しい中型ジェット旅客機のニーズに対応~

【2010年9月29日 モスクワ 発 】  

シーメンス産業オートメーション事業部のビジネスユニットであり、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダである、 シーメンスPLMソフトウェア は本日、ロシアの大手航空機メーカーであるIrkut社がMC-21中型ジェット旅客機の設計と開発を行うために、 NX™ とTeamcenter® を追加導入することを発表しました。MC-21は、ロシア連邦民間航空エンジニアリング推進プログラムの枠組みにおいて開発されます。

「今回のシーメンスPLMソフトウェアとの提携強化は、過去10年間続いている戦略的パートナーシップをさらに大きく進めるものです。シーメンスPLMソフトウェアが提供する高度なテクノロジは、その効率性において、これまで数え切れないほど実証されています。MC-21開発プロジェクトのスタートにあたり、シーメンスPLMソフトウェアのNXとTeamcenterの追加導入は当然の結果です。この高度なPLMソフトウェア・テクノロジを活用することで、プロジェクト品質の大幅な向上、開発期間と製造プランニング期間の短縮、サプライヤ管理の促進を実現し、最終的にはプロジェクト全体のコストを削減することができます。これらのイノベーティブなソリューションを活用すれば、MC-21をクラス最高の航空機にすることができると確信しています」と、Irkut社IT部門担当ディレクタのN. A. Volkov氏は述べています。

Irkut社では、2010年中に、MC-21の設計・開発のプランニング活動を大幅に拡張する予定です。新しい開発段階に入れば、機体とアビオニクス・システムの開発に向けて、設計者を増員することになります。

Irkut社では、世界で最も広く利用されているPLMソリューションのTeamcenterを、製品と製造の両データリポジトリを同期、統合する製品データ管理のプラットフォームとして、活用します。また、業界随一の統合設計・製造・解析ソリューション(CAD/CAM/CAE)であるNXを製品の3Dモデリング、構造強度解析、NCプログラミングなどに使用して、世界で最も洗練された製品を設計・開発していきます。

「Irkut社がMC-21の開発プロジェクトに当社のテクノロジをさらに広範に活用していくという決定は、当社のソリューションと専門性が業界でトップであることを改めて示すものです。シーメンスPLMソフトウェアは、航空宇宙・防衛業界におけるリーディング・ソフトウェア・ベンダーであり、お客様が毎日直面している問題や解決すべき課題を把握しています。当社の目的は、お客様の厳しいニーズにも応えできるイノベーティブなソリューションとリソースを提供することです」と、シーメンスPLMソフトウェアの中央・東ヨーロッパ担当バイスプレジデント兼マネージング・ディレクタのSteffen Buchwaldは述べています。

MC-21中型ジェット旅客機開発プログラムでは、150席、180席、210席の3モデルの開発が予定されています。気象状況、気候帯、昼夜を問わず、航続距離5,500 km、飛行速度850 km/h、最高海抜3,000 mの飛行場からの飛行が可能になるよう設計されています。

燃費に優れた新しい中型商用旅客機の需要は世界的に増大しており、アナリストによれば、ロシア市場だけでも800機を超える需要が見込まれています。

シーメンスPLMソフトウェアについて

シーメンスPLMソフトウェアは、シーメンス産業オートメーション事業部のビジネスユニットで、PLM(製品ライフサイクル管理)ソフトウェアおよび関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダです。これまで世界6万3,000社のお客さまにサービスを提供し、約670万ライセンスにおよぶソフトウェア販売実績を上げています。米国テキサス州プラノを本拠地として、数多くの企業と協働して、豊富なアイデアを価値ある製品に変えるオープンなソリューションを提供しています。シーメンスPLMソフトウェアの製品やサービスに関する詳細はwww.siemens.com/plmにてご覧いただけます。

シーメンス産業オートメーション事業部について

シーメンスインダストリーセクターに属するシーメンス産業オートメーション事業部(ドイツ・ニュルンベルク)は、オートメーション・システム、工業用制御機器、産業用ソフトウェアの分野で世界をリードしています。製造・加工業界向けの標準製品から、自動車生産設備や化学工場全体の自動化を含む全産業、全システムに向けたソリューションまで、その取り扱い品目は多岐にわたっています。産業オートメーション事業部は業界屈指のソフトウェア・サプライヤとして、製品の設計、開発、製造、販売、各種保守サービスに至るまで、製造企業のバリューチェーン全体を最適化します。シーメンス産業オートメーション事業部は全世界で約39,000人の従業員を擁し(2009年9月30日現在)、2009年度の総売上高は70億ユーロを達成しています。詳細はwww.siemens.com/industryautomationをご覧ください。


注意:SiemensおよびSiemensのロゴは、Siemens AGの登録商標です。NXとTeamcenterは、米国およびその他の国におけるSiemens Product Lifecycle Management Software Inc.またはその子会社の商標または登録商標です。その他の商標、登録商標、サービス・マークはそれぞれ各所有者に帰属します。

【お客様からのお問い合わせ先】
シーメンスPLMソフトウェア お問い合わせ窓口
Tel:03-5354-6700
E-Mail:jp_marcom.plm@siemens.com
URL:http://www.siemens.com/plm
Twitter:http://twitter.com/SiemensPLM_JP