18 February 2004

UGS PLM Solutions、Solid Edge CADコンテスト優勝者を発表

2004年2月18日、米国PLANO発

EDSの製品ライフサイクル管理(PLM)ビジネス分野における子会社の米国UGS PLM SolutionsはSolid Edge® CADコンテストの2003年第4四半期の優勝者を発表いたしました。アメリカではデザイン性に優れた電動車椅子、アジアでは超高速のコンピュータ・チップ・ボンディング装置、ヨーロッパでは寸法調節が可能な、折りたたみ式の画期的な船舶用トレーラが優勝しました。

本コンテストは、全世界で150,000シート以上が使用されているSolid Edgeのユーザを対象としており、Solid Edgeの3次元のモデリング技術を利用されている設計者の方々による、優秀な機械設計の事例を皆様にご紹介しています。

コンシューマにアピールするメカニカル技術

アメリカではHoveround社(フロリダ州Sarasota)のMPV4電動車椅子が一位を獲得しています。同社のBill Mewhinney氏、Cliff Merlina氏、Kevin Tucker氏がSolid Edgeを使用し、この電動車椅子を設計しました。Hoveroundは電動式移動器具の設計/パフォーマンス/製造/サービスにおいて革新的技術を有しています。Hoveroundはスクータのような単純な製品から、リハビリ用の電動車椅子のような最も高性能な製品まで、幅広く電動式器具を提供しています。詳細はこちらでご覧いただけます。 www.hoveround.com

審査員はHoveroundがデザイン性に優れた消費者志向の設計と、車椅子としての機能面での要求を融合させた点を評価しました。

高速精密機

アジアではASM Assembly Automation社(香港)の高速オート式ダイ(チップ)ボンダが優勝しました。ASMはグローバルな超小型電子技術業界における、統合システム/材料供給の大手企業で、アセンブリやパッケージ化を必要としている企業に、包括的な工場自動化ソリューションを提供しています。詳細はこちらでご覧いただけます。 www.asmpacific.com

審査員は複雑な機械に、正確さとスピードをもたらした点を評価しました。大規模アセンブリ設計における複雑で多岐にわたる優れたメカニカル・モーション機能にも言及しました。

ユーザのさまざまなニーズに対応する多目的トレーラ

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域における優勝者はMatocean社(フランスTourny)のMichel Bernard氏でした。同氏はSolid Edgeを使用し、画期的な折りたたみ式多目的トレーラを設計しました。同企業はジェットスキーやボート、オートバイ、一般貨物用のトレーラを設計/製造しています。詳細はこちらでご覧いただけます。 www.matocean.fr

審査員は、トレーラの所有者が抱えている倉庫問題を解決する画期的な取り組みを評価しました。また、トレーラの長さや幅を調整することが可能で、多機能な点も評価されました。同じフレームに異なったベアリングを組み合わせることで、即座に別の用途に使用することが可能です。

「今回、優勝者によって紹介された画期的な製品と同様に、Solid Edgeユーザ・コミュニティにおいても画期的な製品が開発されており、タイミング良く景気も徐々に回復しています。」と、Solid Edgeのマーケティング/ビジネス・ストラテジ担当バイスプレジデントであるBruce Boesは述べております。「このような製品開発によって、今回の優勝者を含むSolid Edgeユーザの方はマーケット・シェアや収益、採算性を向上させることが可能です。」

優勝者にはSolid Edgeボイジャ・プログラムメンバーであるLogitech社3Dconnexionのモーション・コントローラーCadMan3Dが贈られます。コンテストの詳細(英語)は http://www.solidedge.com/gallery/designs/contest.htmにてご覧いただけます。

今回のソリューションについて

高性能な3次元CADソフトウェアであるEDS PLM SolutionsのSolid Edgeによって、製造企業はInsightを利用した設計、市場投入までの期間短縮、品質向上、低コストを実現することが可能です。CADシステムに設計管理機能を直接組み込んだSolid Edge Insight 技術により、設計意図を組織全体で共有させ、連携を高めることができます。Solid Edgeの卓越した基本モデリングやプロセス・ワークフローとともに、このInsightによって設計変更(ECO)やそれに関連する作業のやり直しを50パーセント以上削減することができます。アルコア、日本電気エンジニアリング、ボルボを含む何千もの企業Solid Edgeは使用されています。また、Solid Edge ボイジャ・プログラムには200種の統合されたエンジニアリング・ソフトウェアや、コンピュータ・ハードウェア・ソリューションが含まれています。

UGS PLM Solutionsについて

UGS PLM Solutionsは41,000社の顧客数と販売ライセンス数260万本以上を誇る、製品データ管理やコラボレーション・ソフトウェア、製品設計ソフトウェア、その関連サービスにおけるリーディング・カンパニーです。また同社は、EDSの製品ライフサイクル管理(PLM)ビジネス分野における子会社です。同社は顧客との密接なコラボレーションを行うことにより、プロセス改革を可能にするさまざまなソリューションの提供を行っており、数多くのお客様がPLMの有効性を認識し始めています。Structural Dynamics Research Corporation社(SDRC)やEngineering Animation社(EAI)、UGS社との統合により、UGS PLM Solutionsは最終的にPLM業界を支えることになる、数々の強力な製品設計技術を開発し、同社は30年間にわたりPLM業界においてパイオニアであり続けています。UGS PLM Solutionsの製品やサービスに関する詳細は www.ugsplmsolutions.com/index.html又は www.eds.comでご覧いただけます。

EDSについて

EDSは、世界をリードするサービス会社としてデジタル・エコノミーにおける高度なビジネスおよび技術的問題を取り扱うユーザを対象に、戦略、インプリメンテーション、ビジネス革新およびオペレーション・ソリューションを提供しています。EDSは世界最高水準の技術を駆使して、ユーザにとって成果が求められる重要課題の解決に貢献しています。ユーザが業務の境界を乗り越え、新しい手法でコラボレーションを実施し、顧客の信用を獲得し、継続的な業務改善を達成するための支援を行っています。EDSは、その経営コンサルティング部門の子会社、A.T.Kearney社と提携し、世界60ヶ国の有力企業や政府機関にサービスを提供しています。2002年の収益は215億ドル。ニューヨーク株式市場(NYSE;EDS)とロンドン株式市場に上場。詳細は eds.comでご覧いただけます。

Solid EdgeはUGS PLM Solutionsまたは米国及びその他の国におけるUGS PLM Solutions子会社の登録商標です。その他の全てのブランドや製品名は、それぞれ各所有者の商標、登録商標またはサービスマークです。