本文へ移動

01 April 2004

UGS PLM Solutions、業界をリードする幾何形状モデリング・ソフトウェア、Parasolid®のMac対応版を発表

2004年4月1日、米国アリゾナ州SCOTTDALE、COFES 2004発

製品ライフサイクル管理(PLM)ビジネス分野におけるEDSの子会社、米国UGS PLM Solutionsは、世界をリードする3次元幾何形状モデリング・コンポーネント・ソフトウェア、ParasolidをMac OS X上に移植したことを発表いたしました。今回の発表は、本日米国アリゾナ州Scottdaleで開幕したCongress On the Future of Engineering Software(COFES)2004に合わせてて行われました。

Parasolidは世界トップレベルのCAD/CAM/CAEアプリケーションの多くに幾何形状モデリング基盤として利用されています。UGS PLM SolutionsはParasolidを開発し、同社の製品開発アプリケーションの基盤として利用すると共に、独立系ソフトベンダー(ISV)やエンドユーザにもライセンス供与しています。また、UGS PLM Solutionsでは「平等な競争」という方針に基づいて、ライセンス契約を結んでいる全ての企業が平等にParasolidのバージョンアップや機能強化を行うことができるように努めています。

「Mac OS X用3次元アプリケーションに対する需要が増えている折、Parasolidでこうしたお客様の声に応えることができ光栄です。」と、UGS PLM SolutionsのPLM Open製品担当バイスプレジデントであるBruce Feldtは述べています。「今日、製造企業にとってオープンな改革の推進は戦略上不可欠となっておりますが、Parasolidに代表されるオープン・ソリューションがそうした改革を可能にしてまいります。世界の3次元CADデータのうち、40%以上がParasolidのオープンなデータフォーマットを採用していると言われております。そして、今後はMacユーザの方やMac向けアプリケーション・ソフトウェアの開発に携わる方もこのParasolidの一大グループの一員として、このメリットを享受いただけます。」

100万人以上のエンドユーザが製品ライフサイクル全体にわたってParasolidベースのモデリング・アプリケーションを採用しており、Macプラットフォーム上の革新的な設計/製造アプリケーションのモデリング基盤としてもParasolidの利用は拡大しております。

従来からMacは、創造性と柔軟性の高いコンピューティング環境を求めるグラフィックスの専門家やデザイナーのためのプラットフォームとして選択されておりました。また、アップル社のPower Mac G5も、科学分野やハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)分野で大きな成功を収めており、Virginia Tech G5スーパーコンピュータなどで採用されています。同スーパーコンピュータは1,100台のPower Mac G5で構築されており、世界第3位の速度を誇ります。

UGS PLM Solutionsは、Mac環境にParasolidを提供することにより製品群を拡充し、これまで製品を投入していなかった業界で新たな市場とビジネスチャンスを開拓いたします。Mac OS Xを採用する世界の製造企業に豊富な3次元Parasolidアプリケーションがもたらされることは、アップル社にとっても有益です。

「安定性と高いパフォーマンス、使い易さを誇るMac OS Xと独創的な製品であるPower Mac G5は、3次元エンジニアリング・アプリケーションの開発に最適なソリューションです。」と、アップル社のワールドワイド・デベロッパ・リレーションズ担当副社長であるRon Okamoto氏は述べております。「Parasolidによって、Macの開発者はPower Mac G5の超高速性能を引き出す堅牢な3次元アプリケーションを開発できるようになるため、製造業界からさらに熱い視線がMacに注がれることになるでしょう。」

Mac OS Xのサポートは今月末の出荷を予定しているParasolid V16.0から開始されます。

UGS PLM Solutionsについて

UGS PLM Solutionsは42,000社の顧客数と販売ライセンス数280万本以上を誇る、製品データ管理やコラボレーション・ソフトウェア、製品設計ソフトウェア、その関連サービスにおけるリーディング・カンパニーです。また同社は、製品ライフサイクル管理(PLM)ビジネス分野におけるEDSの子会社です。同社は顧客との密接なコラボレーションを行うことにより、プロセス改革を可能にするさまざまなソリューションの提供を行っており、数多くのお客様がPLMの有効性を認識し始めています。Structural Dynamics Research Corporation社(SDRC)やEngineering Animation社(EAI)、Unigraphics Solutions社との統合により、UGS PLM Solutionsは数々の強力な製品設計技術を開発し、同社は30年間にわたりPLM業界においてパイオニアであり続けています。UGS PLM Solutionsの製品やサービスに関する詳細はhttp://www/ugsplm.jphttp://www.ugsplmsolutions.com/index.htmlwww.eds.comでご覧いただけます。