本文へ移動

03 May 2004

Link-Belt、移動式クレーンの設計にUGS PLM SolutionsのSolid Edgeを採用

2004年5月3日、米国テキサス州PLANO発

製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスおいて世界をリードするPLMプロバイダ、UGS PLM Solutionsは本日、同社のCADソフトウェアであるSolid Edgeを、伸縮ブーム型クレーンやラチスブーム式クレーンの設計、製造、販売の大手企業であるLink-Belt Construction Equipment Co. が、採用したことを発表いたしました。

Link-Beltは、様々なCADシステムを詳細に検討した結果、Solid Edgeを選択し、40ライセンスを購入しました。同社は、コスト削減により競争力を維持しつつ、革新的な製品を開発し、業界をリードし続ける目的で、現行のCADシステムからの置換えを決定しました。Link-BeltのCADソフトウェア評価チームは、Solid Edgeの使い易さや、設計管理技術Insightが搭載されていること、既存データを変換して利用できること、オープン・アーキテクチャであること、既存の有限要素解析プログラムとの統合が可能であること、UGS PLM Solutionsの優れたテクニカル・サポート等が、採用の決め手となったと述べております。

「Solid Edgeの導入は、画期的な機能を持つクレーンを求めるお客様の要望に、応えるためのものです。3次元仮想試作により、開発中の製品の設計にお客様の声を生かしたいと考えています。」と、Link-Beltのエンジニアリング担当バイスプレジデント、Bruce White氏は述べております。「Solid Edgeへの転換により、維持費を50%削減できる等、ソフトウェアの所有経費を大幅に削減できると期待しています。このような間接費の削減により、競争力も高まっていくことでしょう。」

Link-Beltでは、Solid Edgeのオープン・アーキテクチャと内蔵されたデータ管理機能を活用し、エンジニアリングや製造、マーケティングのデータベース、および各種インターネット・データベースとの通信の合理化を推進する予定です。

「Solid EdgeのInsightを活用することで、CADデータをMRPシステムに直接取り込むことが可能になり、設計者は煩雑な事務作業から解放され、設計に専念できるようになるでしょう。」とWhite氏は述べております。

今回のソリューションについて

高性能な3次元CADソフトウェアであるUGS PLM SolutionsのSolid Edgeによって、製造企業はInsightを利用した設計、市場投入までの期間短縮、品質向上、低コストを実現することが可能です。CADシステムに設計管理機能を直接組み込んだSolid Edge Insight 技術により、設計意図を組織全体で共有させ、連携を高めることができます。Solid Edgeの卓越した基本モデリングやプロセス・ワークフローとともに、このInsightによって設計変更(ECO)やそれに関連する作業のやり直しを50パーセント以上削減することができます。Amana、Philips Broadcasting Systems、Pella Windows、アルコアや日本電気エンジニアリング、ボルボ、エール大学を含む何千もの企業や大学の設計者によってSolid Edgeコミュニティは構成されています。また、Solid Edge ボイジャ・プログラムには200種の統合されたエンジニアリング・ソフトウェアや、コンピュータ・ハードウェア・ソリューションが含まれています。

Link-Beltについて

Link-Belt Construction Equipment社は、伸縮ブーム型クレーンやラチスブーム型クレーンの設計、製造、販売の大手で、本社は米国ケンタッキー州Lexingtonにあります。製品の改良や、従業員の能力開発に精力的に取り組んだ結果、この10年間に急成長し、クレーンの設計や製品品質で市場をリードする企業となりました。生産拠点および本社としてケンタッキー州Lexingtonに50万平方フィートの工場を有し、世界に製品を輸出しています。継続的な向上をモットーに、過去10年間、拡張を続けてきた結果、この工場は現在、北米随一の近代的性を誇っています。詳細は、 www.linkbelt.comをご覧ください。

UGS PLM Solutionsについて

UGS PLM Solutionsは、世界全体で280万本以上の販売ライセンス数を誇り、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスおいて世界をリードするPLMプロバイダです。同社は、技術の公開や標準化を推進するとともに、42,000社の顧客との密接なコラボレーションを行うことにより、プロセス改革を可能にするさまざまなソリューションの提供を行っており、数多くのお客様がPLMの有効性を認識し始めています。UGS PLM Solutionsの先進的な製品データ管理、コラボレーション、製品設計技術は、PLM業界の技術的基盤としての役割を果たしています。UGS PLM Solutionsは、30年にわたり業界リーダーとしての地位を堅持しつつ、常にPLM業界のパイオニアであり続けています。UGS PLM Solutionsの製品やサービスに関する詳細はhttp://www.ugsplm.jphttp://www.ugsplm.comにてご覧いただけます。