本文へ移動

12 August 2004

UGS、NX Nastran SDKを発表

2004年8月12日、米国テキサス州PLANO発

製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダUGSは本日、同社のPLM Components製品群に新たに加わったソフトウェア開発キット、NX Nastran SDKを発売したと発表いたしました。

NX Nastran SDKを使用することで、様々なパートナーや顧客企業はオープン・スタンダードや相互運用性を通じてアプリケーションを拡張し、幅広い産業で利用できるようになります。このソフトウェア開発キットは、幅広いNastranの機能を更に拡張するアプリケーション開発において、NX Nastranを中核コンポーネントとして利用しその作業を合理化する開発ツールとユーティリティを提供します。また、顧客や他の企業は、Nastranの開発投資を活用することができます。NX Nastran SDKは、NX Nastran (エンタープライズ版)とNX Nastran Desktopを補完し、世界規模で展開する複雑な製品の高度な解析を可能にする製品ポートフォリオを形成します。

「弊社は業界先進のCAEソリューションを提供することに尽力しています。」と、UGSのPLM製品担当エグゼクティブ・バイスプレジデント、Chuck Grindstaffは述べております。「NX Nastranポートフォリオで提供されている他の製品と同じ技術を採用して開発されたNX Nastran SDKにより、開発作業に弾みがつき、Nastranを新たな分野で利用できるようになります。この結果、NX Nastranの威力と機能を様々な企業環境で役立てることが可能です。NX Nastran SDKは、パートナーや顧客がNastranの開発にあてられた数千人年分の作業を無駄にすることなく、様々なアドオン製品とのシームレスな相互運用性を実現できるようにします。」

NX Nastranは、極めて高度な計算能力を備えたエンタープライズ・シミュレーション機能で知られています。NX Nastran(エンタープライズ版)とNX Nastran SDKは、新製品の機能性能をデジタルに解析、評価、最適化するために、航空宇宙、自動車、エレクトロニクス、重機、医療等の主要業界で利用されています。また、UGSが提供するプレプロセッサ/ポストプロセッサに統合されたNX Nastran Desktopは、NXポートフォリオの重要な構成要素であり、製品性能の総合的なシミュレーションを行うと同時に、NXファミリのコンピュータ支援エンジニアリング(CAE)製品が提供する他の先進的デジタル・シミュレーション・ソリューションやプロトタイピング・ソリューションを補完します。

2003年9月に発売されて以来、NX NastranはATK Thiokol、DaimlerChrysler、EADS、Honeywell Aerospace、Hyundai Heavy Industries、Liebherr、Lockheed Martin Missiles & Electronic Systems、Lockheed Martin Space Systems、Nissan Technical Center North America、Northrop Grumman Corporation(宇宙電子部門)、Orbital Sciences Corporation、Raytheon Space and Airborne Systems、Tata Steel Textron/Cessna Aircraft、米空軍研究所(ライトパターソン空軍基地)等、世界をリードする製造企業・機関に採用されています。詳細については、「UGS(EDS PLM Solutions)のNX Nastranの売上本数、8週間で5,000シートを達成 http://www.ugs.jp/news/2003/03_11_03.html」および「UGS(UGS PLM Solutions)、NX Nastranの新たな顧客名を発表 http://www.ugs.jp/news/2004/04_03_18.html」をご覧ください。

PLM Componentsは、オープンな技術革新とコラボレーションを促進すると同時に、PLMアプリケーション間でシームレスな相互運用性を実現するためにアプリケーション開発コミュニティによって使用されているコンポーネント・ソフトウェア製品製品群です。UGSは、業務遂行および技術開発のためのオープンなアプローチである同社の革新的なPLM Open戦略の一環としてPLM Components製品を販売する一方、全ての顧客に平等かつ公正なアクセスを提供するフィールド・ビジネスモデルとして独自の基準を採用し続けています。詳細については、 www.ugs.com/products/open/をご覧ください。

UGSについて

UGSは、世界全体で300万本以上の販売ライセンス数と42,000社の顧客数を誇り、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスおいて世界をリードするPLMプロバイダです。米国テキサス州PLANOに本社を置く同社は、技術の公開や標準化を推進するとともに、顧客との密接なコラボレーションを行うことにより、プロセス改革を可能にするさまざまなソリューションの提供を行っており、数多くのお客様がPLMの有効性を認識し始めています。UGS製品やサービスに関する詳細はhttp://www.ugs.jphttp://www.ugs.comにてご覧いただけます。

ご質問はありますか?