本文へ移動

14 September 2004

UGS、NX™3で次世代の インダストリアルデザイン/スタイリング・ソリューションを提供

2004年9月14日、米国テキサス州PLANO発

製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダUGSは本日、NXデジタル製品開発プラットフォームに高度なインダストリアルデザイン/スタイリング機能が搭載されることを発表いたしました。これにより、業界で実績のあるUGSのNX Shape StudioやImagewareの設計・スタイリング機能が、完全に統合された単一のソリューションに取り込まれます。

9月15日のNX 3リリースと共に提供開始されるこのソリューションは、インダストリアルデザイン/スタイリングの卓越した機能と拡張性を提供するとともに、それら機能のNX内での完全な統合を実現することで、個々のフィーチャや機能を超えた全設計ワークフローの向上を目指したものです。開発プロセスへのスタイリングの統合により、企業は生産性の大幅な向上と製品品質の向上を実現できます。

「製品の美的デザインは多くの企業にとって主要な差別化要素です。」と、UGSのPLM製品担当エグゼクティブ・バイスプレジデント、Chuck Grindstaffは述べております。「当然のことながら、市場における成功は、設計機能と品質、コストのバランスを取るトータルな顧客経験によって決まります。NX 3に組み込まれた世界レベルのスタイリング・ツールが、クリエイティブなプロセスとエンジニアリングを結び付け、デザイン案の迅速な生成、評価、選択を可能にします。それにより、製品開発のあらゆる面がシームレスに統合し、データ転送が不要となり、設計効率が向上するので、厳しい製品開発期間への要求に対応しつつ、より外観が美しく、高品質な製品を提供できるようになります。」

NXのインダストリアルデザイン/スタイリング

「スタイリング・ツールをデジタル製品開発システムに直接統合することで、我が社の生産性は大幅に向上すると期待しています。」と、B/E Aerospace社のインダストリアルデザイン担当マネージャ、Glenn Johnson氏は述べております。「これにより、変換エラーや設計 意図の喪失につながっていたデータ変換の必要性がなくなります。さらに、特定の製品要件に関してエンジニアリング部門や製造部門とより効果的なコラボレーションが可能になると共に、構想設計から生産まで、設計者が常にコントロールすることができます。」

新機能および拡張機能は次の通りです。
  • 使い勝手がよく、非常にカスタマイズしやすいユーザ・インターフェースを介して、2次元のスケッチや物理モデル、あるいは他の情報源から迅速に、アイデアを具現化し、設計 意図を捕捉できるようになります。これによりツールやワークフローではなく、設計 業務そのものに集中することができます。

  • インダストリアルデザイナーや自動車スタイリストの皆様に、サーフェス・モデルを作成するための完全なツールセットを提供します。さらに、従来のエンジニアリング・ツールや、ナレッジ駆動型の自動化・シミュレーション・検証ツールなども利用できます。

  • 複数の設計アプローチから「ベスト・アプローチ」を選択できます。従来のシステムではカーブベース 、サーフェスベース 、スイープなど 単一のモデリング・アプローチしかサポートしていなかったため、創造面の自由度が制限されていましたが、NX 3のスタイリング・ツールを使用すると特定の業務に最も効果的なアプローチを選択可能です。

  • スキャニング装置から読み込んだ大型のポリゴン・データセットを迅速にマージ、フィルタリング、スムージング、デシメーション する高度な手法を提供します。

  • 美的デザインを考慮したコーナ部の設計 や、「クレイ」スイープ、フランジやギャップの設計 といった、最も要求の厳しい設計作業のワークフロー全体を捕捉するユニークなツールを提供します。全てにわたり連想性が維持され、変更のあった場合は更新されます。

  • リアルタイム・シャドウ・キャスティング とマテリアル表示の向上により、リアルタイムなレンダリングが大幅に向上し、設計 レビュー・評価の最初のステップとして、また、ハイエンドなフォトリアリスティック・イメージの生成にも使用できます。

  • NX Managed Development Environment内で設計が管理され、構想設計から製造までを設計者が常に完全にコントロールできます。アートワークから生産まで全てのデータが管理され、アクセスしやすいことから、チームやプロセスは確実に常時に同期化されます。

UGSについて

UGSは、世界全体で310万本以上の販売ライセンス数と42,000社の顧客数を誇り、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスおいて世界をリードするPLMプロバイダです。同社は、技術の公開や標準化を推進するとともに、顧客との密接なコラボレーションを行うことにより、プロセス改革を可能にするさまざまなソリューションの提供を行っており、数多くのお客様がPLMの有効性を認識し始めています。UGS製品やサービスに関する詳細はhttp://www.ugs.jphttp://www.ugs.comにてご覧いただけます。