本文へ移動

20 September 2004

Solid Edge®ボイジャー・プログラムに2004年上半期15社が新たにパートナーとして参加、パートナー製品数は222以上に

2004年9月20日、米国テキサス州PLANO発

製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダUGSは本日、Solid Edgeボイジャー・プログラムに新たなパートナー15社が2004年上半期に加わり、これにより、サードパーティの統合ソフトウェア/ハードウェア・アプリケーション数が220を上回ったと発表しました。

Solid Edgeボイジャー・プログラムは、クラス最高のCAD/CAM/CAEソリューションを提供する世界有数のパートナーのソフトウェア/ハードウェア・アプリケーションをSolid Edgeユーザに提供するためのプログラムです。2004年上半期に新規に加わったパートナーが提供するアプリケーションは、製造、ラピッド・プロトタイピング、板金製造、レンダリング、ビューイング、マークアップ、コラボレーション、標準部品、電気機械設計など、多種多様なソリューションに及んでいます。

「Solid Edgeボイジャー・プログラムのおかげで、サードパーティのエンジニアリング・ソフトウェアが豊富になり、Solid Edgeの付加価値販売代理店(VAR)も質的・量的に世界的に拡大し、それにより、市場におけるSolid Edgeの評価も順調に高まっています。」と、Solid Edgeボイジャー・プログラム担当マネージャ、Mark Daviesは述べております。「2004年上半期に新たに15社のパートナーが加わったことで、合計206社になりました。この2年間で30%も拡大したことになります。これらのパートナーが提供する広範な製品がSolid Edgeと統合したことによって、ユーザは個々のニーズを満たすクラス最高のアプリケーションを適切に選択できるようになりました。」

2004年上半期にSolid Edgeボイジャー・プログラムに新たに加わったパートナーは次のとおりです。

有限要素解析(FEA)

CFDRC (米国アラバマ州Huntsville) (http://www.cfdrc.com) - 製品名: CFD-CADalyzer

設計ツール

Metagraphics (イタリアBanchette) (http://www.mgraphics.it) - 製品名: PrinterEdge

製造関連

Advanced Tubular Technologies, Inc. (米国ミシガン州Waterford) - 製品名: Benderlink
Camtek Limited (英国Worcestershire) (http://www.peps.com) - 製品名: PEPS SolidCut
Design Power, Inc. (米国カリフォルニア州Cupertino) (http://www.dp.com) - 製品名: Design++
IMAO Corporation (日本、岐阜) (http://www.imao.co.jp) - 製品名: IMAO CAD/CAF
Wittlock Engineering LLC. (米国アラバマ州Cullman, Ala.) (http://www.wittlockeng.com) - 製品名: WE-CIM

製品データ管理

AP Automation + Productivity AG (ドイツKarlsruhe) (http://www.ap-ag.com) - 製品名: P2plus
ARC Solutions Ltd. (英国Chemnitz) (http://www.arcsolutions.com) - 製品名: REMARC
Product Sight Corporation (米国ワシントン州Bellevue) (http://www.productsight.com) - 製品名: FindView
SOLID Applications Limited (英国West Midlands) (http://www.solidapps.co.uk) - 製品名:Drawing ManEdger

ラピッド・プロトタイピング

Visual Solutions (米国マサチューセッツ州Westford) (http://www.vissim.com) - 製品名:VisSim

リバース・エンジニアリング

HighRES, Inc. (米国カリフォルニア州La Jolla) (http://www.reverse-it.com) - 製品名: HighRES

板金製造

InterMedia Research & Consulting (日本、葉山) (http://www.forming.com) - 製品名: FASTBLANK

ビューイング/レンダリング・ツール

Lumiscaphe (フランスCestas) (http://www.lumiscaphe.com) -製品名: Patchwork 3D

これらの新規パートナーの詳細については、それぞれのホームページを参照してください。また、200社を超える最強のSolid Edgeボイジャー・プログラムの詳細については、http://www.solidedge.com/voyagers/default.htmを参照してください。

Solid Edgeについて

高性能な3次元CADソフトウェアであるUGSのSolid Edgeによって、製造企業はInsightを利用した設計、市場投入までの期間短縮、品質向上、低コストを実現することが可能です。CADシステムに設計管理機能を直接組み込んだSolid Edge Insight技術により、設計意図を組織全体で共有させ、連携を高めることができます。Solid Edgeの卓越した基本モデリングやプロセス・ワークフローとともに、このInsightによって設計変更(ECO)やそれに関連する作業のやり直しを50%以上削減することができます。Amana、日本電気エンジニアリング、ボルボなど何千もの企業によってSolid Edgeコミュニティは構成されています。また、Solid Edgeボイジャー・プログラムには222にのぼる統合されたエンジニアリング・ソフトウェアや、コンピュータ・ハードウェア・ソリューションが含まれています。

UGSについて

UGSは、世界全体で310万本以上の販売ライセンス数と42,000社の顧客数を誇り、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスおいて世界をリードするPLMプロバイダです。同社は、技術の公開や標準化を推進するとともに、顧客との密接なコラボレーションを行うことにより、プロセス改革を可能にするさまざまなソリューションの提供を行っており、数多くのお客様がPLMの有効性を認識し始めています。UGS製品やサービスに関する詳細はhttp://www.ugs.jphttp://www.ugs.comにてご覧いただけます。

ご質問はありますか?