本文へ移動

08 June 2005

UGS、業界をリードする幾何形状モデリング・ソフトウェアParasolidの最新バージョン17.0をリリース

【2005年6月8日 米国テキサス州PLANO発】

製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスにおいて業界をリードするPLMプロバイダUGS(本社:米国テキサス州プラノ、会長、社長兼CEO:Tony Affuso)は、業界をリードする幾何形状モデリング・コンポーネント、Parasolidソフトウェアの最新版である 「Parasolid® バージョン17.0(V17.0)」 を発表いたしました。Parasolid V17.0では、製品設計とDFM(製造性を考慮した設計)に役立つ新機能の追加とともに、モデリング自動化機能の強化とエンドユーザの生産性の向上を図っています。

消費者の嗜好の多様化により、製造業の多くは、洗練されたデザイン性の高い製品の開発を求められております。また、航空・運輸といった分野においては、より精密な機器の製品設計が必要不可欠となっております。

今回、UGSは、従来のParasolidに搭載されている幾何形状モデリング・コンポーネントに、より生産性を向上させる新機能を複数追加することで、エンドユーザの製品設計およびDFMを支援いたします。

生産性を向上させる機能拡充

Parasolid V17.0では、エンドユーザの生産性を高めるために、数多くの重要な領域における機能強化と使い勝手の向上を実現しています。
  • スイープ、ロフト、カーブ、サーフェスの再構成に新技術を採用し、自由形状の設計・表現機能がさらに強化。
  • ブレンドの作成、適用、制限、オーバーラップに新しく使いやすい機能を採用したことで、多彩な構成でフィレット機能の広範な利用が可能。
  • ブレンド・フィーチャーのパターニングとインプリントの完成を自動化し、複雑なブール演算処理を高速化。
  • テーパー、エンボス、オフセット、シックニング、フェース編集などの操作のコントロール性を高め、エンドユーザのモデリングの生産性を向上。

この進化した新バージョンにより、Parasolidユーザは、モデリングの自動化と信頼性をますます推し進めることができ、今日の最も先進的なアプリケーションを存分に活用することができます。

今回の発表に関して、関係者から以下のコメントを頂いております

「この最新バージョンで、Parasolidベースのソフトウェアのユーザ数は150万人を突破しました。このことはUGSのオープンなビジネスモデルの成功を裏付けています。Parasolidは、業界をリードする各種製品ライフサイクル・アプリケーションに使用される幾何学エンジンであり、世界中でますます高い信頼を獲得しています。ParasolidのXTフォーマットは、Parasolidベースのアプリケーションを利用している広範なユーザ層を通して、今や、精密幾何学形状のためのスタンダードとして認知されています。」

UGS社
PLM製品担当エグゼクティブ・バイスプレジデント
Chuck Grindstaff

「Parasolidのユーザは世界中に多数存在し、大きな影響力を持っています。UGSには、3次元モデリングのあらゆるシナリオに対応できる性能、柔軟性、使いやすさを、Parasolidベースのアプリケーションのユーザすべてに提供するという使命があります。Parasolidは既に、その信頼性と堅牢性、また使い勝手において高い評価を得ておりますが、Parasolid V17.0の機能拡充は、そうした評価をさらに強固にするでしょう。新規/継続を問わず、Parasolidを採用するお客様は、業界一の信頼性を誇る3次元モデリング・プラットフォームをベースに、革新的で生産性の高いアプリケーションを作成することができます。」

UGS社
オープンツール担当バイスプレジデント
Bruce Feldt

また、Parasolidの相互運用性ツールである、Parasolid BodyshopとParasolid Translatorsの新バージョンも併せて利用できます。この2つのツールを併用すると、Parasolidと他の主要な独自フォーマットや標準フォーマットとの間で確実性の高いデータ交換が可能になります。

Parasolidについて

ParasolidはUGSが提供するPLMコンポーネント製品の中でも重要なソフトウェア製品であり、世界トップクラスの多くのCAD/CAM/CAEアプリケーションに幾何形状モデリングの基盤を提供しています。UGSが開発し、自社のさまざまな製品開発アプリケーションに組み込むとともに、独立系ソフトウェア・ベンダー(ISV)やエンドユーザにライセンス供与を行っています。ライセンス供与は「平等な競争」という方針に基づいて行われており、どのライセンスでも、Parasolidのアップデートや機能拡張に等しくアクセスすることができます。

UGSについて

UGSは、世界全体でおよそ400万本の販売ライセンス数と46,000社の顧客数を誇り、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスおいて世界をリードするPLMプロバイダです。同社は、本社をテキサス州Planoに置き、技術の公開や標準化を推進するとともに、顧客との密接なコラボレーションを行うことにより、プロセス改革を可能にするさまざまなソリューションの提供を行っており、数多くのお客様がPLMの有効性を認識し始めています。UGS製品やサービスに関する詳細はhttp://www.ugs.jphttp://www.ugs.com(英文) にてご覧いただけます。