本文へ移動

16 October 2008

シーメンスPLMソフトウェア、Solid Edge 2D Draftingの最新版を無償配布

【2008年10月16日米国テキサス州PLANO発】

シーメンス産業オートメーション事業部のビジネスユニットであり、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダである、シーメンスPLMソフトウェアは本日、無償配布のSolid Edge® 2D Draftingソフトウェアの最新版をリリースしたことを発表しました。同最新版は10ヵ国語に対応し、今すぐダウンロードして使用することができます。

シーメンスPLMソフトウェアは、中堅・中小企業が2Dから3Dへの設計に簡単に移行できることを目的に、2年前からSolid Edge 2D Draftingソフトウェアを無償配布しています。これまで18万のユーザがこのソフトウェアをダウンロードし、そのうち21%がすぐにでも3Dに移行する計画であると答えています。

「当社はボート業界向けの特注排気システムの設計にSolid Edge 2D Draftingを使い始めました。このソフトウェアは無償であり、3Dへの移行を保証していました。実際、3Dに移行してみたら、その主張が本当であることを実感しました。今では、2D設計を直接3Dシステムにインポートして使用しています。3Dシステムの操作もすぐに覚えられました。Solid Edge 2D Draftingでスケッチ操作やユーザ・インターフェースのナビゲート操作を学習していたからです。これまで4ヵ月を要していた設計時間がなんと2日に短縮し、設計プロセスを大幅に効率化することができました」と、K & B Performanceの社長、Dan Buckley氏は述べています。

Solid Edge 2D Draftingは、Velocity Series™製品ポートフォリオに含まれているスタンドアロンの2D CADソフトウェア・コンポーネントです。ISO、ANSI、BSI、DIN、JIS、UNIなどの製図規格に自動的に準拠する作図レイアウト、ダイアグラミング、注記、寸法制御など、実際の設計現場で高い評価を得ている2D作図機能を搭載しています。Solid Edge 2D Draftingは、業界初のノン・ヒストリ型フィーチャ・ベースの3D CADシステムであるSolid Edgeとの完全な互換性が保証されています。

Solid Edge 2D Draftingの最新版は次のような機能を提供して、3Dシステムへの移行をさらに容易にします。

  • パラメータによる2Dスケッチング・コンセプトの導入。プロファイルの作成が簡単で、3Dモデルに直接展開して再利用することができます。
  • Solid EdgeのGoal Seek機能を搭載。未知のパラメータを最適化して決定するGoal Seek機能により、2D設計をさらに洗練させることができます。
  • 整合性のある新しいユーザ・インターフェースの採用。Microsoft Office™ 2007製品と同じルック&フィールで操作することができます。

「このソフトウェアが好評を得ていることは、何千もの2Dユーザが3Dシステムに移行して生産性を上げたいとのニーズがあることを示しています」と、シーメンスPLMソフトウェアのVelocity Seriesグローバル・マーケティング担当バイスプレジデントのBruce Boesは述べています。

Solid Edge 2D Draftingはライセンス・フリーであり、無償でダウンロードして使用することができます。また、わずかな費用で本製品のオプションのサポート・サービスと自動更新サービスを受けることができます。本製品の詳細またはダウンロードについては、Solid Edge 2D Drafting (日本語版)をご覧ください。

シーメンスPLMソフトウェアについて

シーメンスPLMソフトウェアは、シーメンス産業オートメーション事業部のビジネスユニットで、PLM(製品ライフサイクル管理)ソフトウェアおよび関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダです。これまで世界5万1,000社のお客さまにサービスを提供し、550万ライセンスにおよぶソフトウェア販売実績を上げています。米国テキサス州プラノを本拠地として、オープンなエンタープライズ・ソリューションの提供を通じてグローバルなイノベーション・ネットワーク環境を実現し、企業間・パートナー間のコラボレーションを促進させ、ワールドクラスの製品・サービスの供給・普及に貢献しています。シーメンスPLMソフトウェアの製品やサービスに関する詳細はwww.siemens.com/plmにてご覧いただけます。

シーメンス産業オートメーション事業部について

シーメンスインダストリーセクターに属するシーメンス産業オートメーション事業部(ドイツ・ニュルンベルク)は、オートメーション・システム、低圧制御機器、産業用ソフトウェアの分野で世界をリードしています。製造・加工業界向けの標準製品から、自動車生産設備や化学工場全体の自動化を含む全産業、全システムに向けたソリューションまで、その取り扱い品目は多岐にわたっています。産業オートメーション事業部は業界屈指のソフトウェア・サプライヤとして、製品の設計、開発、製造、販売、各種保守サービスに至るまで、製造企業のバリューチェーン全体を最適化します。

注意:SiemensおよびSiemensのロゴは、Siemens AGの登録商標です。Solid EdgeおよびVelocity Seriesは、米国およびその他の国におけるSiemens Product Lifecycle Management Software Inc.またはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft Office™はMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。その他の商標、登録商標、サービス・マークはそれぞれ各所有者に帰属します。

【お客様からのお問い合わせ先】
シーメンスPLMソフトウェア お問い合わせ窓口
Tel:0066-3386-1032
E-Mail:jp_marcom.plm@siemens.com
URL:http://www.siemens.com/plm