本文へ移動

23 July 2007

UGS PLM Software、UGS Femapへのアップグレード・プログラムを発表

【2007年7月23日 米国テキサス州PLANO発】

シーメンス オートメーション&ドライブ(A&D)の一部門であり、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダUGS PLM Softwareは本日、Algor、CosmosDesignStar、Ansys DesignSpaceなどのミッドマーケット向けスタンドアロン型の有限要素解析ソフトウェアを使用している全ユーザを対象に、UGS FemapTMソフトウェアへのアップグレード・サービスを提供することを発表しました。これらの他社製品に投資してきたユーザは、それまでの投資を無駄にすることなく、現在使用している製品やレベルによっては、Femap® with NXTM Nastranを新規に購入することに比べ、ライセンス当たり最大で75%もコストを節約することができます。

このアップグレード・プログラムを利用してFemapに移行すれば、例えば、非常に簡単なプロセス・ウィザードを使うだけで高度なシミュレーション機能を利用できるようになるだけでなく、NX® Nastranソルバーによって製品の最終品質が保証されます。

「他のソフトウェアだと操作が強制的で選択の自由がありませんが、Femap with NX Nastranなら、ステップ・バイ・ステップで解析の実行を選択、制御できるため、ソフトウェアの論理ではなく、自分がしたい目的に合わせて解析することができます。Femapは、極めて直感的で、最も効率的なソリューションであると実感しています。」とMDT(Mc Drill Technology)社構造設計マネージャのGianluca Camparini氏は述べています。

Femapは、UGS Velocity Series®製品ポートフォリオに含まれているCAEコンポーネントです。特定のCADシステムやソルバーに依存しない高度なエンジニアリング解析環境を提供します。マルチCAD環境を抱え込んでいる中小企業がこの単一のスタンドアロン型シミュレーション・ソリューションを導入すれば、既存のマルチCADシステムのデータの解析にそのまま利用できるため、多大なメリットを享受することができます。

Femapは高度な解析機能とともに、有限要素モデリングのすべてのエンティティとメソッドにも対応しているため、使い慣れたモデリング・ツールを存分に使いこなすことができます。Femapのこうした卓越した機能を活用すれば、リアルな世界で起こり得る複雑なエンジニアリング上の問題を効率よく、かつ正確にシミュレートすることができます。Femap with NX Nastranは、信頼性と堅牢性を誇る世界クラスのソルバーと、エンジニアのために特別設計された豊富なシミュレーション環境を提供するクラス最高のソリューションです。

この移行サービスは期間限定で提供されます。詳細については、http://www.ugs.jp/femapをご覧ください。

UGS PLM Softwareについて

UGS PLM Softwareは、シーメンスオートメーション&ドライブの一部門であり、PLM(製品ライフサイクル管理)ソフトウェアおよび関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダです。これまで世界4万7,000社のお客さまにサービスを提供し、440万ライセンスに及ぶソフトウェア販売実績を上げています。米国テキサス州プラノを本拠地として、オープンなエンタープライズ・ソリューションの提供を通じてグローバルなイノベーション・ネットワーク環境を実現し、企業間・パートナー間のコラボレーションを促進させ、ワールドクラスの製品・サービスの供給・普及に貢献しています。UGS PLM Softwareの製品やサービスに関する詳細は、http://www.ugs.jphttp://www.ugs.com/(英文)にてご覧いただけます。

シーメンス オートメーション&ドライブグループ(A&D)について

シーメンスオートメーション&ドライブグループ(A&D)(ドイツ・ニュルンベルク)は産業オートメーション分野における世界の主要メーカーです。 A&Dの製品には、製造業とプロセス産業および電気設備産業向け汎用製品、工作機向けシステムソリューション、自動車工場・化学プラント全体の自動化などの産業向けソリューションが含まれます。この製品群とサービスに加え、A&Dは、製造と管理(横と縦のIT統合)を繋ぎ、製造過程を最適化するためのソフトウェアを提供しています。A&Dは世界におよそ7万600人の従業員を擁し、2006年度(9月30日終了)の営業利益(米国会計基準)は15億7,200万ユーロ、売上高は128億4,800万ユーロ、受注高は141億800万ユーロでした。A&Dに関する詳細は、www.siemens.com/automationにてご覧いただけます。

注意:SiemensおよびSiemensのロゴは、Siemens AGの登録商標です。UGS、UGS NX、UGS Femap、およびSolid Edgeは、米国およびその他の国におけるUGS Corp.またはその子会社の商標または登録商標です。

ご質問はありますか?