本文へ移動

24 July 2008

シーメンスPLMソフトウェア、Parasolidバージョン20.0をリリース

【2008年7月24日米国テキサス州PLANO発】

シーメンス産業オートメーション事業部のビジネスユニットであり、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダである、シーメンスPLMソフトウェアは本日、PLM業界をリードする3D幾何形状モデリング・コンポーネントであるParasolid®の最新バージョン20.0(V20.0)をリリースしたと発表しました。

今回リリースした最新バージョンでは、シーメンスPLMソフトウェアは、Parasolidを使用して世界で主要なPLMアプリケーションを開発しているユーザ・コミュニティと密接に協力し、製品の設計と開発で実際に起こる複雑な問題を解決できるようさらに機能強化しています。

また、Parasolid V20.0では、モデリングの機能と生産性を大きく向上させる数々の機能強化が図られています。

  • フェースの削除機能と変更機能が強化され、さらに複雑なトポロジをサポートできるようになりました。これによって、さらにパワフルでありながら使い勝手に優れた高度なダイレクト・エディティングが可能となり、モデルの編集時間を大幅に削減することができます。
  • 新しいブレンド・キャッピング・コントロール機能が追加されました。これによって、複雑なブレンド設定が簡単かつ迅速に行えるようになりました。
  • SMP(対称型マルチ・プロセッシング)によってファセット・データの生成を高速化できるようになりました。これによって、データ表示や下流プロセスへの対応が加速化され、設計検証と製造を早めることができます。
  • モデル・トレランスが自動的に最適化されるようにブレンディング機能が強化されました。これによって、設計の品質と生産性が向上します。

「Parasolid V20.0は、ますます複雑化する設計をさらに効率的かつ迅速にモデリングしたいという製造企業のニーズに応えられるよう大幅な機能拡張が行われています。Parasolidを使用しているお客様と密接に協力して、当社が持つあらゆる技術を全面的に投入しました。ひとつひとつの機能拡張についても、独立系ソフトウェア・ベンダや製造業のお客様に最大の利益を享受してもらえるよう慎重に決定しました」と、シーメンスPLMソフトウェアのオープン・ツール担当バイスプレジデントであるBruce Feldtは述べています。

Parasolidについて

Parasolidは、世界の主要なCAD、CAM、CAEアプリケーションに採用されて幾何形状モデリングの基盤となっているPLM Componentsの主要なソフトウェア製品です。ParasolidはシーメンスPLMソフトウェアによって開発され、自社の広範な製品開発アプリケーションに利用されているほか、独立系ソフトウェア・ベンダ(ISV)やエンド・ユーザにもライセンス供与され、世界を代表するPLM業界の3Dモデリング・プラットフォームとなっています。

シーメンスPLMソフトウェアについて

シーメンスPLMソフトウェアは、シーメンス産業オートメーション事業部のビジネスユニットで、PLM(製品ライフサイクル管理)ソフトウェアおよび関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダです。これまで世界5万1,000社のお客さまにサービスを提供し、550万ライセンスにおよぶソフトウェア販売実績を上げています。米国テキサス州プラノを本拠地として、オープンなエンタープライズ・ソリューションの提供を通じてグローバルなイノベーション・ネットワーク環境を実現し、企業間・パートナー間のコラボレーションを促進させ、ワールドクラスの製品・サービスの供給・普及に貢献しています。シーメンスPLMソフトウェアの製品やサービスに関する詳細はwww.siemens.com/plmにてご覧いただけます。

シーメンス産業オートメーション事業部について

シーメンスインダストリーセクターに属するシーメンス産業オートメーション事業部(ドイツ・ニュルンベルク)は、オートメーション・システム、低圧制御機器、産業用ソフトウェアの分野で世界をリードしています。製造・加工業界向けの標準製品から、自動車生産設備や化学工場全体の自動化を含む全産業、全システムに向けたソリューションまで、その取り扱い品目は多岐にわたっています。産業オートメーション事業部は業界屈指のソフトウェア・サプライヤとして、製品の設計、開発、製造、販売、各種保守サービスに至るまで、製造企業のバリューチェーン全体を最適化します。

注意:SiemensおよびSiemensのロゴは、Siemens AGの登録商標です。Parasolidは、米国およびその他の国におけるSiemens Product Lifecycle Management Software Inc.の商標です。その他の商標、登録商標、サービス・マークはそれぞれ各所有者に帰属します。