本文へ移動

Siemens PLM Connection Americas 2016 (米国フロリダ州オーランド), 16 May 2016

シーメンスの6$以下の新アプリ、個人のスケッチアイデアを設計図に

  • Catchbookは最大手の法人向けソフトウェアベンダーによる初の個人消費者向けアプリ
  • スケッチやトレース図を正確な2次元の図面に
  • 大人も直感的に使えるアプリ

シーメンスは、タブレットとスマートフォン向けに手書きのスケッチから正確な2D設計図を作成できる新しいパワフルなドローイング/トレース・アプリ、Catchbook™ ソフトウェアを発表しました。Catchbookは、タッチ&スタイラス対応のAndroid™、iOS、Windows ® OS搭載デバイスで利用でき、シンプルなユーザーインターフェースを提供します。Catchbookは、多くの素晴らしい発明が紙ナプキンに描かれたスケッチから生まれているという「ナプキン・スケッチ」のデジタル版として設計されており、その機能は自宅のリフォームをスケッチするだけに止まりません。Catchbookは、鉛筆と紙を使って作業するように、アイデアを簡単にスケッチできるだけでなく、リフォームの施工にそのまま使用できる正確な縮尺の図面を作成できるアプリです。さらにCatchbookは、プッシュ&プルの簡単操作で自在な編集ができるため、紙を使う場合よりも遥かにパワフルです。シーメンスの製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアのビジネスユニットによって開発されたCatchbookには、その業界随一のスケッチ技術が組み込まれています。Catchbookは今すぐダウンロードして利用でき、無料版と5.99ドルのフル機能版があります。

Catchbookはアイデアを正確に、迅速に描画するニーズに完全に応えます。パーソナルユースとして、または他者とのコミュニケーションやコラボレーションに活用することができます。スケッチを描いたり、部分的な切取図を作成したり、子供向けの形状学習ツールとして、あるいは家具の設計、家のリフォーム設計ツールとして使用することができます。

シーメンスPLMソフトウェアのプレジデント兼CEOのChuck Grindstaffは、「Catchbookはシンプルでありながら非常にパワフルなアプリとして設計されています。直感的で自然な使い勝手が特徴です。当社社員の子供たちにCatchbookを使ってもらったときのことです。6歳児の幼い子供も含まれていましたが、彼らはCatchbookを受け取るやいなや、すぐに絵を描き始めたのです。特にトレースに夢中でした。一方、私の友人にも試してみたのですが、彼らも同じように簡単に使いこなしました。これを見て、当社の目的は達成されたと実感しました。非常に簡単に操作でき、大人も喜んで使えるアプリなのです」と述べています。

Catchbookは誰もが自由に描画できるだけでなく、画像や写真をインポート、その上にスケッチしてディテールを追加することもできます。メニューやコマンドを起動する必要はほとんどありません。指やスタイラスを使って直接操作するだけです。芸術的なビジュアル表現を容易に作成するアプリは市場に多く出回っていますが、手書きしたスケッチを数学的な曲線に変換して正確な図面を表現できるのはCatchbookだけです。Catchbookは手書きスケッチのシンプルさとCADのパワーを兼ね備えています。ユーザーは自身のアイデアをCADシステムでも使える正確な図面へと変えることができるのです。

Catchbookは、ときどき利用するホームユーザーからプロフェッショナルなエンジニアまで、誰でもアイデアを正確かつ効率的に描画できます。DIY(何事も自分でやってみたい人)好きやエンジニアの卵のならば、CADの知識や経験がまったくなくてもスケッチから正確な2D図面を作成することができます。同時に、プロフェッショナルな設計エンジニアならば、Catchbookを使ってアイデアを迅速に形にして、CADを使用していないユーザーともっと手軽にコラボレーションすることができます。これにより、アイデアの描画と初期の設計段階とを結び付けて、その後の設計サイクルへと落とし込むことができます。アイデアの描画から設計までのギャップを埋めるツールを望んでいた製造業の顧客ニーズに対応するため、Catchbookは迅速な開発が進められ、誰もが使えるツールとして誕生しました。

Catchbookには、直感的なユーザーインターフェースに加えて、世界の主要なCADアプリケーションの多くに使用されているのと同じ最先端技術が組み込まれています。例えば、ジオメトリ間の関係性を指定、拘束する2D幾何拘束エンジンとして、シーメンスのD-Cubed™ ソフトウェア・コンポーネントが使用されています。これが機能する事で、Catchbookで図面をインタラクティブに操作できます。こうして作成した図面はソーシャルメディアや電子メールを介して情報共有したり、画像としてエクスポートすることができます。また、ほとんどすべてのグラフィック・デザイン・システムやシーメンスのNX™ やSolid Edge®などの市販のCADシステムにスケッチとして直接的にエクスポートすることができます。

Catchbookの詳細については、 www.catchbook.com をご覧ください。

シーメンスPLMソフトウェアについて
シーメンスPLMソフトウェアは、シーメンスデジタルファクトリー事業本部のビジネスユニットで、PLM(製品ライフサイクル管理)とMOM(製造オペレーション管理)のソフトウェア、システムおよび関連サービスにおいて世界をリードするグローバル・プロバイダーです。これまで世界77,000社以上のお客さまにサービスを提供し、900万ライセンス以上のソフトウェアの販売実績を上げています。米国テキサス州プラノを本拠地とし、数多くのお客様と協働して各種産業向けソフトウェア・ソリューションを提供しています。これによりお客様がイノベーションを実現し、世界中で競争優位性を常に確保できるよう支援しています。シーメンスPLMソフトウェアの製品やサービスに関する詳細はhttp://www.plm.automation.siemens.com/ja_jp/にてご覧いただけます。

シーメンスAG について
シーメンスAG(本社:ベルリンおよびミュンヘン)は、165年以上もの間、卓越したエンジニアリングとイノベーション、品質と信頼性、そして国際性を象徴するグローバルなテクノロジー企業であり続けています。電化、自動化、デジタル化の分野を中心に世界200カ国以上で事業を展開しています。シーメンスはエネルギー効率に優れた省資源技術を世界でもっとも多く提供している企業のひとつであり、海洋風力発電の建造では世界一、コンバインドサイクル発電では主要サプライヤー、送電ソリューションでは大手プロバイダー、そしてインフラストラクチャー・ソリューションならびに産業向け自動化ソリューションとソフトウェア・ソリューションのパイオニアです。さらにシーメンスは、コンピューター断層撮影や磁気共鳴画像診断システムなどの医用画像診断装置の大手サプライヤーでもあり、また臨床診断および臨床情報技術のリーダーでもあります。2015年9月30日を期末とする2015年度における売上は756億ユーロ、営業利益は74億ユーロでした。2015年9月末現在の全世界の社員数は348,000人です。シーメンスに関する詳細はhttp://www.siemens.com/entry/cc/en/にてご覧いただけます。

注意:SiemensおよびSiemensのロゴはSiemens AGの登録商標です。NXおよびTeamcenterは、米国およびその他の国におけるSiemens Product Lifecycle Management Software Inc.またはその子会社の商標または登録商標です。その他の商標、登録商標、サービス・マークはそれぞれ各所有者に帰属します。