ドイツ・ニュルンベルク, 27 August 2013

シーメンス、Solid Edgeを月単位で利用可能なサブスクリプション・ライセンスの提供を開始

シーメンスは、同社のメインストリームCADソフトウェアであるSolid Edge®の新しいライセンス・オプションを発表しました。Solid Edgeを月単位で利用できるサブスクリプション・ライセンスは、本日より一部の国で提供を開始します。この新しいライセンス・オプションを利用すれば、自社のプロジェクトや予算に適宜合わせてSolid Edgeを使用することができます。これにより、Solid EdgeユーザーはCADソフトウェアの総所有コストを抑えながら生産性を向上させて、製品の市場投入期間を短縮することができます。

「Solid Edgeは、コスト効率に優れた使い易いCADソリューションとして業界に広く知れ渡っています。このソフトウェアをサブスクリプション・ライセンスでさらに柔軟に活用できるようになれば、業務コストを常時低く抑えられるというメリットが生まれます」と、大手PLMコンサルティング会社のCIMdataのエグゼクティブ・コンサルタントであるDr. Ken Versprilleは述べています。

Solid Edgeの月額サブスクリプション・ライセンスは、ユーザーのニーズにベストマッチする機能別に4タイプが用意され、Solid Edgeオンラインストアから月単位で購入することができます。この独自の柔軟なライセンス・オプションにより、企業はプロジェクトのニーズを満たし、必要なときに必要な数のライセンスを購入することで、制限のある費用の支出を抑えて事業コストを管理できるようになります。

「つい最近、この新しいサブスクリプション・ライセンスを使い始めました。このライセンスの柔軟性により、キャッシュフローを管理しつつ、エンジニアリング・リソースを拡大することができます。今までにない方法で費用対効果を上げられる機会が得られます。例えば、機械エンジニアにSolid Edgeを使って設計済みの部品の編集を担当させることで、製造プロセスが迅速化します。さらに、この専門的なCADソフトウェアは短期就労のインターン生にも手頃な価格で利用可能で、かつベンダーにもプロジェクトの期間中同じソフトウェアを利用できコラボレーションの強化につなげることができます」と、事前に利用を開始してもらった一部の顧客のひとつであるEdison2のCEO、Oliver Kuttner氏は述べています。

「他のサブスクリプション・モデルと違って、Solid Edgeのサブスクリプション・ライセンスは長期の使用条件が課せられません。シーメンスPLMソフトウェアは、設計上の問題を解決するのに必要な専門的なCADソフトウェアをB2Bのお客様が最も柔軟な形で利用できるよう、このライセンス・モデルの提供を始めました。Solid Edgeは、その使い易さ、抜きんでたスピード、他のCADソフトウェアとのユニークな互換性を特徴として広く知れ渡っています。事業規模や予算の大小にかかわらず、広く多くのユーザーにご利用いただけます」と、シーメンスPLMソフトウェアのメインストリーム・エンジニアリング・ソフトウェア担当ジェネラル・マネージャー兼シニア・バイスプレジデントのKarsten Newburyは述べています。

Solid Edgeはこれまで世界中で50万ライセンスを超える販売実績を持つパワフルで専門的なエンジニアリング・ソフトウェア・ソリューションであり、Groupe SEB(Krups、Tefal、Moulinexなどの有名ブランドのメーカー)、Kimball International、Edison2などの数多くの企業に、メインストリーム市場で最も柔軟性の高いCADシステムを提供しています。この新しい月額サブスクリプション・ライセンスは、そのデスクトップ・アプリケーションとしての完全性を保持しつつ、この専門的なCADソフトウェアの利用の扉を大きく開くものです。ソフトウェアの購入形態にかかわらず、専門家による同じユーザー・サポートと保守サービスをシーメンスのチャネル・ネットワークから利用することができます。

この新しい月額サブスクリプション・ライセンスは、アメリカ、イギリス、日本での先行販売となります。ライセンスの内容や初回特別価格に関する詳細はSolid Edgeオンラインストア www.siemens.com/plm/buy-solid-edgeをご覧ください。

For further information on PLM software, please see www.siemens.com/plm.

Follow us on Twitter at www.twitter.com/siemens_press.

シーメンス インダストリーセクターについて(ドイツ・エアランゲン)は、産業向けに革新的で環境にやさしい技術とソリューションを提供している世界的なサプライヤーです。統合オートメーション技術と産業用ソフトウェア、各産業に特化した豊富な専門知識、技術に基づく各種サービスを提供して、お客様の生産性、効率性、柔軟性の向上に貢献しています。シーメンス インダストリーセクターは、産業オートメーション事業部、ドライブテクノロジ事業部、カスタマー・サービス事業部、金属テクノロジーのビネスユニットからなり、全世界で100,000人を超える従業員を擁しています。詳細はhttp://www.siemens.com/industryをご覧ください。

シーメンスインダストリーセクターに属する産業オートメーション事業部(ドイツ・ニュルンベルク)は、オートメーション技術、工業用制御技術、産業用ソフトウェアを相互に組み合わせた多岐にわたる取り扱い品目を提供し、製品の設計から製造、サービスに至る製造企業のバリューチェーン全体を支援しています。産業オートメーション事業部が提供するソフトウェア・ソリューションを活用することにより、新製品の市場投入期間を最大で約50%も短縮させることができます。産業オートメーション事業部は、産業オートメーションシステム、制御機器とシステムエンジニアリング、センサと通信、シーメンスPLMソフトウェア、水処理技術の5つのビジネスユニットから構成されています。詳細はwww.siemens.com/industryautomationをご覧ください。

注意:SiemensおよびSiemensのロゴはSiemens AGの登録商標です。Solid Edgeは、米国およびその他の国におけるSiemens Product Lifecycle Management Software Inc.またはその子会社の商標または登録商標です。その他の商標、登録商標、サービス・マークはそれぞれ各所有者に帰属します。

【お客様からのお問い合わせ先】
シーメンスPLMソフトウェア お問い合わせ窓口
Tel:03-5354-6700
E-Mail:enterprise.japan.plm@siemens.com
URL:http://www.siemens.com/plm
Twitter:http://twitter.com/SiemensPLM_JP