本文へ移動

03 October 2011

シーメンスPLMソフトウェア、Solid EdgeとFemapをフル機能搭載で無償提供する初のダウンロード・サービスを開始

【2011年10月3日 米国テキサス州PLANO発】

シーメンス産業オートメーション事業部のビジネスユニットであり、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダである、シーメンスPLMソフトウェアは本日、フル機能搭載のSolid Edge®とFemap™ with NX™ NASTRAN®の最新バージョンを、無償で45日間試用できる初めてのダウンロード・サービスを発表しました。このサービスは、Solid Edge ST4とFemap最新版の評価用ライセンスを無償提供するほか、広範な学習リソースへのアクセスも可能になっています。登録ユーザは、両方もしくはどちらかのアプリケーションを選択しダウンロードすることができます。

Solid Edge ST4は、ダイレクト・モデリングによるスピードと柔軟性、さらに寸法駆動設計による高精度な制御を兼ね備えたユニークな特徴を持つ、シンクロナス・テクノロジを搭載した最先端の3D CADシステムです。一方、Femapは非常に強力な機能を搭載し使い勝手にも優れたCAEシステムであり、これらの製品を実際に使うことで、その価値を体験することができます。いずれのアプリケーションも多言語に対応しており、Solid Edgeは www.plm.automation.siemens.com/ja_jp/products/velocity/solidedge/free-solid-edge.shtml 、Femapは www.plm.automation.siemens.com/ja_jp/products/velocity/femap/free-femap.shtml にそれぞれ詳細な製品説明、および無償ダウンロードサイトへのリンクも張られています。

「CADおよびCAEソフトウェアを最も効率的に評価するには、フル機能搭載のバージョンを自分の環境で実際に使ってみることです。Solid EdgeとFemapの無償ダウンロード・サービスに加え、チュートリアルやユーザ・フォーラムなどのさまざまなリソースへのアクセスを可能にすることにより、ソフトウェア評価はより容易になると共に、これまでにないユーザ・エクスペリエンスがもたらされます。費用を一切かけずに、誰でもフル機能搭載のSolid EdgeとFemapをダウンロードすることができ、登録ユーザは実際に自分で使用して、どのようにしてエンジニアリングのより高い生産性、より優れた独創性、よりシンプルな高品質設計を実現できるのかを発見することができるでしょう」と、シーメンスPLMソフトウェアのVelocity Seriesマーケティング担当バイスプレジデントのJohn Foxは述べています。

フル機能搭載のソフトウェアと効果的なトレーニングの提供

Solid Edgeの評価版は、部品のモデリング、サーフェシング、板金設計、アセンブリ設計、製図、アセンブリ・アプリケーション、シミュレーション、レンダリング、金型設計、ウェブ・パブリッシャー、データ・トランスレータなど、メインストリームのCADシステムならではのフル機能を提供します。また、Solid Edgeに搭載の画期的なシンクロナス・テクノロジもフル活用できます。

Femapの評価版は、NX Nastran有限要素解析(FEA)ソルバーがバンドルされ、これを必要とするすべての有限要素モデリング(FEM)のプリポストプロセッシング機能も提供します。さらに、NX Nastranのアドオン製品であるDynamic ResponseとOptimizationも含まれています。保存容量や部品サイズの制約など、完全な製品設計の構築を制限するような制約は一切ありません。

さらに、試用期間中にこれらのソフトウェアを最大限に活用してもらうために、さまざまなトレーニング・リソースへのアクセスも可能になっています。ソフトウェアの使い方に慣れてもらうために、また他のユーザとのコラボレーションを促進するために、すべての登録ユーザは、Solid EdgeとFemapの専門技術者も参加している専用のユーザ・フォーラムへのアクセスが可能になります。この他、Solid EdgeとFemapをよりうまく使いこなしてもらうためのインタラクティブなチュートリアルやビデオも利用できます。

Solid EdgeとFemapの45日間無償評価版は、本日より入手可能です。詳細な情報やソフトウェアのダウンロードについては、 www.plm.automation.siemens.com/ja_jp/products/velocity/solidedge/free-solid-edge.shtml および www.plm.automation.siemens.com/ja_jp/products/velocity/femap/free-femap.shtml をご覧ください。

シーメンスPLMソフトウェアについて

シーメンスPLMソフトウェアは、シーメンス産業オートメーション事業部のビジネスユニットで、PLM(製品ライフサイクル管理)ソフトウェアおよび関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダです。これまで世界6万9,500社のお客さまにサービスを提供し、約670万ライセンスにおよぶソフトウェア販売実績を上げています。米国テキサス州プラノを本拠地として、数多くの企業と協働して、豊富なアイデアを価値ある製品に変えるオープンなソリューションを提供しています。シーメンスPLMソフトウェアの製品やサービスに関する詳細は www.siemens.com/plmにてご覧いただけます。

シーメンス産業オートメーション事業部について

シーメンスインダストリーセクターに属する産業オートメーション事業部(ドイツ・ニュルンベルク)は、オートメーション技術、工業用制御技術、産業用ソフトウェアを相互に組み合わせた多岐にわたる取り扱い品目を提供し、製品の設計から製造、サービスに至る製造企業のバリューチェーン全体を支援しています。産業オートメーション事業部が提供するソフトウェア・ソリューションを活用することにより、新製品の市場投入期間を最大で約50%も短縮させることができます。産業オートメーション事業部は、産業オートメーションシステム、制御機器とシステムエンジニアリング、センサと通信、シーメンスPLMソフトウェア、水処理技術の5つのビジネスユニットから構成されています。詳細は www.siemens.com/industryautomationをご覧ください。


注意:SiemensおよびSiemensのロゴはSiemens AGの登録商標です。Solid Edge、FemapおよびNXは、米国およびその他の国におけるSiemens Product Lifecycle Management Software Inc.またはその子会社の商標または登録商標です。NASTRANは、National Aeronautics and Space Administrationの登録商標です。その他の商標、登録商標、サービス・マークはそれぞれ各所有者に帰属します。

【お客様からのお問い合わせ先】
シーメンスPLMソフトウェア お問い合わせ窓口
Tel:03-5354-6700
E-Mail:jp_marcom.plm@siemens.com
URL:http://www.siemens.com/plm
Twitter:http://twitter.com/SiemensPLM_JP