革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
シーメンスの産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界向けプロジェクト・ライフサイクル管理ソリューションは、プログラム管理、プロジェクト管理、製品ライフサイクル管理とプロジェクト / 製品ポートフォリオの管理機能を統合的に組み合わせることのできるプラットフォームを提供します。従来は別々のシステムで管理していた情報を組み合わせる統合的なアプローチで、関連するすべての詳細を洞察することが可能です。これにより、カスタム化の需要増加と短納期化に直面している機械メーカーも、ETO (受注設計生産) やCTO (受注仕様生産) を増やすことができます。
シーメンスの産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界向けプロジェクト・ライフサイクル管理ソリューションは、プログラム管理、プロジェクト管理、製品ライフサイクル管理とプロジェクト / 製品ポートフォリオの管理機能を統合的に組み合わせることのできるプラットフォームを提供します。従来は別々のシステムで管理していた情報を組み合わせる統合的なアプローチで、関連するすべての詳細を洞察することが可能です。これにより、カスタム化の需要増加と短納期化に直面している機械メーカーも、ETO (受注設計生産) やCTO (受注仕様生産) を増やすことができます。
市場動向が読みにくいなか、メーカーは需要の見極めだけでなく、需要の変動に対応しつつ、需要ピーク時であってもETO (受注設計生産) やCTO (受注仕様生産) の機械を短時間で納入することを求められています。多くの企業は、市場投入期間を短縮するために、製品のライフサイクル全体を短縮することを余儀なくされています。顧客の期待と競合他社からのプレッシャーを受けて、さらに高品質でカスタム度の高い機械をETO (受注設計生産) で供給する必要性に迫られています。
シーメンスの産業機械 / 重機業界向けプロジェクトライフサイクル管理ソリューションは、製造制約を守りながら目標を確実に達成する手法を提供するとともに、複数のプロジェクトを同時に実行できるよう支援します。複数のプロジェクトが関連している場合は特に、相互の調整が困難を極めます。
シーメンスのソリューションには、プロジェクトやプログラムを表現する要素があります。機械 / 重機メーカーが自社のビジネスプロセスを製品レベルで進めることは稀であるため、この要素は単なる部品表 (BOM) のコンポーネントに留まらず、情報の取得や統合、プロセスの管理といった用途に適しています。
組織全体で共通のBOM情報ソースを使用して、製品のアーキテクチャ、プラットフォーム、構造の定義と構成を調整し、プログラムの目標と成果物に対応できます。
変更をプログラム / プロジェクト計画に直接関連付けて、その変更がプログラムのリソースやタイミングに及ぼす影響を正確に予測することで、製品の変更管理を最適化します。
ワークフローを作成してビジネス・ロジックに組み込み、さらに標準プロセス・テンプレートを定義することで、ベスト・プラクティスが実行されるようになり、ミスもなくなります。
単一のPLMシステムで、プログラムのドキュメント成果物のライフサイクルを管理し、製品の設計とドキュメントが常に最新のプログラム / 製品変更を反映するようにします。
使いやすいプログラム計画ツールを使用すると、接続された単一のプラットフォームで製品プログラムを計画、管理、実行でき、全社レベルですべてのチームが同一の可視性を得られるようになります。
このソリューションは、戦略的な方向性、プロジェクト情報、評価ツールを一元的に提供して製品ポートフォリオの計画を改善し、プロジェクトを効率化します。
関連するすべての製品、プロジェクト、プログラム要件を取得します。機械の仕様と顧客要件に関連付けて追跡することで、プログラムの全期間を通してすべての処理が顧客要件に基づいて行われるようにします。
重機産業向けの製品 / ポートフォリオ管理は、戦略的な方向性、プロジェクト情報、評価ツールを一元的に提供し、製品ポートフォリオ計画の改善とプロジェクトの効率化を可能にする包括的なポートフォリオ管理ソリューションです。
ワークフローを作成してビジネス・ロジックに組み込み、さらに標準プロセス・テンプレートを定義することで、ベスト・プラクティスが実行されるようになり、ミスもなくなります。
With the integrated Advanced Machine Engineering solution from Siemens, digitalization can find its way into even small medium-sized companies. STi...
製品と開発プロセスが複雑化する市場環境にあって、設計情報は安全かつ使いやすい方法で格納されなくてはなりません。しかし、このタスクが管理上の重荷になっているアプリケーションがほとんどであり、結果的にエンジニアや設計者がイノベーションに費やす時間を大きく損ねています。こうした状況では、マルチドメイ...
Reducing the time to go from idea to real machine by up to 30 percent.