革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
厳格な燃費 / 排出ガス規制により、効率的な空力設計の重要性が増しています。プロセスのできるだけ早い段階に正しい設計を実現しておくことは、パッケージ全体だけでなく、ブランドイメージにも影響を及ぼします。外部空力部品の開発プロセスを効率化するには、空力性能を評価して理解するツールとしてCFDを使用することが重要です。
クラス最高の3D CFD機能を提供するシーメンスPLMソフトウェアは、厳しい性能目標を追求するなかで設計変更の空気力学的影響を理解するのに役立ちます。
厳格な燃費 / 排出ガス規制により、効率的な空力設計の重要性が増しています。プロセスのできるだけ早い段階に正しい設計を実現しておくことは、パッケージ全体だけでなく、ブランドイメージにも影響を及ぼします。外部空力部品の開発プロセスを効率化するには、空力性能を評価して理解するツールとしてCFDを使用することが重要です。
クラス最高の3D CFD機能を提供するシーメンスPLMソフトウェアは、厳しい性能目標を追求するなかで設計変更の空気力学的影響を理解するのに役立ちます。
設計プロセスの初期段階に車両の空力性能を最適化することで、空気抵抗の低減に必要な燃料の量を最小限に抑え、さらに乗員や歩行者への騒音特性の影響も削減することができます。クラス最高のCFDツールで、より多くの設計反復作業を初期段階に行えるため、風洞検証に進む前に、高いレベルの空力特性を実現することができます。
シーメンスPLMソフトウェアソリューションに組み込まれた自動形状最適化機能を使用すると、内部冷却要件や外部抗力などのトレードオフ検討の際にガイドに従ってインテリジェントな設計判断を行うことができます。また、マルチフィジックス機能により、同じソフトウェア内から水管理と汚れ解析も実行することも可能です。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
Flow induced noise is a significant component of the acoustic signature of a vehicle (or other product). Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including: steady state models, direct models (DES/LES), propagation models and acoustic perturbation equations (APE) solver.
Simcenter supports hybrid aero-acoustic methods in which at first, a CFD simulation is used for capturing flow turbulences, which are translated into aero-acoustic sources to be plugged into a second acoustic (FEM) simulation model. The latter then predicts the acoustic propagation of these sources, including reflections and absorption in the environment. As such, for instance the cooling noise of electronic equipment of the HVAC noise in a car can be predicted.
液体や気体 (または混合物) の流れに関わるほぼすべてのエンジニアリング問題を、関連するすべての物理特性と共にシミュレーションします。
さまざまな流体相と固体相の物理的挙動を正確に表現して、製品の実際の性能を把握します。
骨材、食物粒子、金属粉、錠剤、カプセル、小麦や草の粒子流など、相互作用を伴う多数の離散物体 (粒子) の動きをシミュレーションすることができます。
乱流場と、反応流体に内在する化学物質の相互作用についての知見を得られるため、性能と排出物のトレードオフを動作条件ごとに改善できます。
車両電動化は、自動車業界で現在巻き起こっている変革の原動力となっています。ユーザーにとって魅力的でありながら、採算性の高い電気自動車を短期間で製造することはきわめて困難です。シーメンスは、電気自動車開発のための統合的で高精度のデジタル・ツインを提供し、車両分野のあらゆる課題を解決します。業界トップクラスのこのソリューションを活用すると、自動車メーカーおよび車両電動化サプライチェーンは、開発時間を短縮でき、開発プロセスの初期段階で容易に変更を適用できる高品質のソリューションを提供できます。
Flow induced noise is a significant component of the acoustic signature of a vehicle (or other product). Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including: steady state models, direct models (DES/LES), propagation models and acoustic perturbation equations (APE) solver.
Simcenter supports hybrid aero-acoustic methods in which at first, a CFD simulation is used for capturing flow turbulences, which are translated into aero-acoustic sources to be plugged into a second acoustic (FEM) simulation model. The latter then predicts the acoustic propagation of these sources, including reflections and absorption in the environment. As such, for instance the cooling noise of electronic equipment of the HVAC noise in a car can be predicted.
数値流体力学 (CFD) を使用して短い時間でより良い設計を作成
Discover how NASCAR’s Hendrick Motorsports leverages CFD simulation on Microsoft Azure
How to capture the physics of wind-induced acoustics focusing on side mirror noise
Explore hundreds of design variants in a week and accelerate design innovations to meet regulation-driven performance levels