航空機エンジンのデジタライゼーション

航空機エンジンOEMは、性能や燃費の向上とともに新たな環境規制への対応を迫られています。グローバルなサプライチェーンで常に変化する生産スケジュールに対応しなければならず、効率や性能を向上してより静かなエンジンを製造するために、新しい革新的な材料や構造、システムを採用する必要があります。競争力を高めるためには、機敏で柔軟に対応できなければなりません。

航空機エンジンのデジタライゼーション

航空機エンジンOEMは、性能や燃費の向上とともに新たな環境規制への対応を迫られています。グローバルなサプライチェーンで常に変化する生産スケジュールに対応しなければならず、効率や性能を向上してより静かなエンジンを製造するために、新しい革新的な材料や構造、システムを採用する必要があります。競争力を高めるためには、機敏で柔軟に対応できなければなりません。

航空宇宙 / 防衛業界のデジタル・トランスフォーメーション

航空宇宙企業に課された任務は、実験室や地球上に存在しないような条件に対応した製品を設計、製造することです。複雑化する要求や、厳しくなる納期、高まるリスクの中で競争力を維持するためには、真のイノベーションを追求したデジタライゼーションが必須です。

この業界向けソリューションの詳細をご確認ください。

レポートと解析

シーメンスのソリューションのダッシュボードカスタマイズ機能によって、航空宇宙/防衛関連企業は、組織全体の可視化を進められるだけでなく、新たなレベルのトレーサビリティが可能になるため、ミスを削減し、終盤での問題発覚を回避できるようになります。また、現場のアセットから取得するIoT(Internet of Things)データ(現実世界の「フィジカル・ツイン」)とエンジニアリングデータ(仮想世界の「デジタル・ツイン」)を統合して実現する高度な解析により、製品の有用性とパフォーマンスを向上させることができます。

要件管理

シーメンスのソリューションを使用することで企業は、要件を取り込んで順守し、製品開発プロセスに関わる全メンバーに伝達できるため、正しい判断に基づいた正しい製品を製造できます。

IP保護と輸出管理

航空宇宙/防衛といった高度に規制された産業が直面する最も深刻な課題として、グローバルIPを保護したり、国際武器取引規則(ITAR:International Traffic in Arms Regulations)などの輸出規制を順守しながら、プロジェクトの目標を達成しなければならない難しさがあります。もう1つの課題は、グローバル規模のコラボレーションとイノベーションを実現させることです。どちらの場合も、すべての関係者(サプライヤー、パートナー、請負業者、顧客、子会社、ジョイントベンチャーなど)が、セキュアで協調的な環境で企業や製品の機密情報を共有できるようになることが必須です。

Engineering Data Management for Aerospace & Defense

Today’s aerospace and defense companies must deliver programs that meet all technical, regulatory and performance requirements at cost and on schedule, while also ensuring that design and manufacturing practices are documented and traceable. Our multi-disciplinary platform integrates requirements management, secure supplier collaboration and engineering management into a single repository for mechanical, electronic, software and simulation data to help you meet these challenges.

航空宇宙 / 防衛関連サプライヤーの製品設計

航空宇宙および防衛関連プログラムは、多くの企業が関わっており、複数領域にまたがる性質上、効率的なデータ交換が求められるため、さまざまなCADフォーマットに対応できなければなりません。シーメンスの広範な各種データ交換ツールは、ベンダーに依存しない標準交換フォーマット、データ・トランスレーター、CADファイル変換ツールをサポートしており、システム間の正確なデータ転送が可能です。

Software Management

As customers demand more sophisticated functionality, the increasing amount of software required to provide it presents unique challenges in the delivery of aerospace and defense systems. Challenges include producing code faster and with better quality, as well as compliance with all regulations to minimize risk and ensure safety. Our unified collaborative solution framework enables all software development processes to be managed in one place, accelerating development and minimizing risk.

アディティブ・デザインおよびアディティブ・マニュファクチャリング

シーメンスのアディティブ・マニュファクチャリング用の統合ソフトウェアを利用すると、コストを削減しながら、最適なパフォーマンスとなるように製品を見直し、製造を改革してビジネスモデルを再考できます。

航空宇宙/防衛業界のサプライチェーン・コラボレーションと管理

航空宇宙/防衛(A&D)企業は、複数のパートナーやサプライヤーと協力することで、製品開発によるリスク分担と利益の共有を進めています。ところが、製品の複雑さと統合の需要が増大するにつれて、サードパーティへの依存が、問題を解決するどころか問題を引き起こす要因となってきました。サプライチェーン・コラボレーションと管理のデジタルスレッドで可能になる、コラボレーション型の安全なデジタル環境でリアルタイムの可視化とコラボレーションを実現すれば、OEMとサプライヤーのパートナーシップは成功します。

テクニカル・パブリッシング

航空宇宙/防衛関連システムの補足的なテクニカルドキュメントを作成するには、多種多様な企業やチームからのデータ取得やコラボレーションが必要です。シーメンスのソリューションは、ドキュメント作成プロセスをPLM環境に組み込んでおり、市場や言語、製品ごとにドキュメントを容易にカスタマイズできるようにしています。

Assembly Manufacturing Engineering

Aerospace and defense programs are becoming more complex and the need for greater program performance has never been so critical. To win business in today's highly competitive environment, companies must submit attractive bids that include the demonstrated ability to deliver on program targets, requirements and production schedules. Our solutions digitalize the manufacturing process so you can maximize productivity, increase profitability and execute more efficiently than your competition to drive business growth in today’s tough markets.

製造データ管理

製造技術の大幅な進歩とIndustry 4.0への移行によって、航空宇宙関連システム開発が変わろうとしています。これによって、各企業はOEMの要求に応える方法を模索しなければならないため、サプライチェーン全体に新たな課題が生じています。シーメンスのソリューションを利用することでメーカーは、バリューチェーン全体を統合してデジタル化できるため、製造プロセスの敏捷性、柔軟性、効率性を向上させ、競争力を高められます。

製品実現のための高度な製造

航空宇宙/防衛関連企業は、かつてないほどの競争圧力と、プログラムのパフォーマンスにおいて、より明確なアカウンタビリティを求める顧客の厳しい要求に直面しています。競争を優位に持ち込み、優れたプログラムを実現するには、製造をプログラム開発プロセスの重要な部分として捉える必要があります。統合されたコラボラティブな環境により、CAD/CAMからCNCの機械加工と品質検査に拡張するモデル指向のプロセスが可能になり、新たなレベルの生産性が実現されます。

Electronics Manufacturing Planning for Aerospace & Defense

The future of the aerospace and defense industry is exciting. Next-generation aircraft – powered by advanced electronics, sensors and Internet of Things (IoT) – will differ significantly from what we are seeing today. Aerospace and defense electronics and avionics manufacturers must rely on digital technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions enable electronic manufacturers to cope with the demanding needs of the industry today.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Aerospace & Defense

Without the ability to optimize factory operations based on data obtained during manufacturing engineering, inefficiency can ripple throughout a company’s production systems. Our advanced software for factory layout and optimization lets you create 3D virtual models of production systems to ensure that factors such as line efficiency, line rate, manpower limitations, learning curve, clearance, energy, noise and safety are considered before starting production. Use our solution to digitalize the entire manufacturing process and achieve aerospace and defense program performance goals.

Production Planning & Scheduling for Aerospace & Defense

Production planning for long, medium and short-term scheduling is critical to the success of facilities and field operations. Planners must analyze complex situations, taking into account a range of constraints and business rules, then generate and evaluate multiple scenarios to react quickly and intelligently to change. Our production planning suite for aerospace and defense OEMs and suppliers can be tightly integrated with other enterprise systems to help increase the efficiency, accuracy, and agility of manufacturing operations.

Integrated Quality Management for Aerospace & Defense

Whether it’s a commercial program or a government contract, the challenge for aerospace and defense companies today is to deliver a product that meets all technical and performance requirements at cost and on schedule. Our quality management solution delivers the ability to improve quality and reduce costs along the entire product lifecycle (ideation, realization and utilization). It can be used as a comprehensive system, or with single modules or combinations of modules.

インサービス・データ管理

航空宇宙/防衛関連の製品は非常に複雑で、過酷な環境でも稼動できなければなりません。また、最高レベルの安全性や信頼性基準を満たすだけでなく、非常に長期間の寿命が求められます。シーメンスのインサービス(稼働中)ライフサイクル管理ソリューションは、装置の物理構成を管理して、部品の除去/設置/検査のステータスや履歴に基づいてメンテナンスをサポートします。セキュリティ、ワークフロー、変更およびドキュメント管理といったPLMの主要な機能を駆使したシーメンスのアプローチは、アセットBOMとナレッジを実際のアセット構造に一致させ、サービス強化を図ります。

Maintenance Planning

Keeping equipment operational by minimizing maintenance-related downtime is critical in the aerospace and defense industry. By using product knowledge taken from design and simulation to determine service requirements, service plans and instructions can be developed, validated, and documented prior to equipment delivery. Our maintenance planning solution, which is based on allowable product configurations, analysis (RAM and FMEA) and simulation (product and service), lets you reduce the impact of service on aerospace products in the field.

Maintenance, Repair & Overhaul

Highly engineered aerospace and defense products with long useful lives are valuable to both the companies that buy them and the companies that service and support them. Getting the most from these products means maximizing their availability and reliability. Our solution enables service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.

統合されたプログラム計画と実施

一貫したプログラムを計画して効果的に実行する能力は、新規事業の獲得に欠かせません。シーメンスのソリューションは、綿密な計画に基づいて十分なリソースと予算を確保したプログラム管理システムを使って、コスト、スケジュール、技術要件を統合することで、体系的なプログラム計画と実施を可能にしています。このソリューションは容易に維持できるだけでなく、あらゆる規模の商用プログラムや公的機関向けプログラムにも拡張が可能です。プログラムの成果物をすべて管理する統合システムを利用して、コストやスケジュールを遵守しながらプログラムを実行できます。

航空機エンジン設計

燃費、推進力、排出ガス制御を改善し、熱管理を格段に向上させ、市場投入期間を短縮し、「Power-by-the-Hour」と呼ばれる従量課金サービス契約を有利に締結することがすべて実現されることを、航空宇宙/防衛業界向けのエンジンメーカーは切望しています。弊社のソリューションを活用すると、航空機エンジンの困難なサービス登録の要件に対処できます。弊社は、航空機エンジンのOEMが、適切なエンジンをより迅速に市場に投入し、顧客の期待以上の製品の提供を可能にする、業界トップクラスの設計ソリューションを用意しています。

複合材航空機エンジンのエンジニアリングと製造

弊社の航空機エンジンの複合材設計と製造ソリューションを活用すると、エンジニアはロバストな航空機エンジンコンポーネントを迅速に自信を持って開発できます。弊社のこのソリューションを活用すると、OEMは、多くのチャレンジに立ち向かう航空機エンジン開発におけるスケジュール、強度、重量、耐久性、製造の初回歩留まり率、フィールド修理の各要件に応えることができます。

航空機エンジンの性能エンジニアリング

複雑な航空機エンジン・システムの性能要件 (排出、騒音、エネルギー効率、安全、信頼性など) を実現するには、多くの分野を統合したビューを表示できるプラットフォームが必要です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのポートフォリオは、堅牢な設計領域探索、拡張性の高いマルチフィジックス、ダイナミクス、CFD機能、業界をリードする物理試験、経験豊富なエンジニアリング・サービスを独自に組み合わせ、すべてのレベルで技術的知見を提供します。

大型モデルの3Dビジュアル化

今日の航空宇宙 / 防衛関連のプログラムは、世界各地に分散したサプライヤーやパートナーとともに、すべての技術要件と性能要件を満たした製品を、決められたコストとスケジュールの範囲内で提供しなければなりません。サプライヤーやパートナーはそれぞれ異なるエンジニアリングアプリケーションを使用していることもあります。シーメンスのソリューションは、全員が設計データとプロセスデータにアクセスして連携し、十分な情報に基づいた決定ができるように、デジタル・モックアップ機能とマルチCADアセンブリのビジュアル化機能を備えています。

製品エンジニアリングおよび設計

航空宇宙・防衛関連企業が直面している問題には、複雑化する製品やカスタマイズの増加、グローバル競争の破壊的な変化などがあります。多くの企業では、いまだにドキュメント中心の非効率的なプロセスに頼っており、こうした課題への対応を遅らせています。エンジニアリングおよび設計の考え方とプロセスを変革することが避けられません。シーメンスのオープンで拡張性のあるソリューションは、標準規格に適合し、複数分野に対応したものであり、革新的な航空宇宙関連製品開発に必要なすべてのツールを備えています。

製品サービス計画と管理

航空宇宙・防衛関連企業は、製品のサポートや運用コストの削減を求められています。この分野の製品は寿命が長く、メンテナンス費用がコスト全体に占める割合が大きくなるため、信頼性を向上してメンテナンスに伴うダウンタイムを最小限に抑えることが重要です。シーメンスのサービス計画および管理ソリューションは、設計やシミュレーションで得た製品知識を活用することで、製品の出荷前にサービス要件やサービス計画を開発、検証、文書化できます。

製品の具現化

航空宇宙 / 防衛関連企業は、プログラムの複雑化、競争の激化、規制要件の厳格化、顧客の優先順位の変化など、さまざまな課題に直面しています。こうした環境でプログラムを成功させるには、製造の問題を製品ライフサイクルの初期段階にシフトして解決する戦略が必要です。シーメンスは、入札から始まり、製品のライフサイクル全体にわたって継続する航空宇宙プログラムのあらゆる側面に、製造エンジニアリングを統合するプロセス主導型PLMアプローチを提供します。

電気的なコンプライアンス

電気的なモデルベース開発環境 (MBE) は、構成済みの電気的デジタル・ツインを使用して、コンプライアンスに適合しているかどうかを迅速かつ高精度に解析します。

E/Eシステム開発

シーメンスの電気/電子 (E/E) システム開発ソリューションは、モデルベースのアプローチに基づいており、確実なデジタルデータの継続性によって、電気設計全体のバリューチェーン (プラットフォームの電気システムの定義から設計、認証、製造、さらには利用ライフサイクルのサポートまでを含む) を網羅しています。

モデルベースのシステムエンジニアリング

モデリングを使用して技術プログラムを調整し、製品アーキテクチャと要件を定義して設計領域を探索します。仮想でテストして製品アーキテクチャからインターフェースを設計し、統合を管理して最終的に製品が要件を満たしていることを確認します。

Aircraft certification for aerospace & defense

Airworthiness is everything in aerospace and defense. It touches all aspects of aircraft development, everywhere in the supply chain. From type certification to production certification and continued airworthiness, future success depends on a digital approach to reducing challenges and uncertainty.

Maximize the chances of getting to market faster with a well-designed, certifiable aircraft. When you incorporate certification requirements into your plans from the beginning, airworthiness certification and compliance requirements are efficiently understood, distributed and verified during every step of development within all functional areas.

Displaying of solutions.

航空機のパフォーマンスエンジニアリング

空力、構造、システムに関して今日どのような選択をするかによって、明日の航空機の性能が決まり、10〜40年先の航空機プログラムの成否が分かれる可能性があります。統合デジタライゼーション戦略を実行すると、航空機プログラムが加速し、エンジニアリングのリスクも低減してより良い設計を迅速に作成できるようになります。このため、設計サイクルの後半に発生するとコストが高くつく問題も予め排除することができます。

部品製造

航空宇宙業界の製造プロセスには、課題が次々と現れています。複合材などの高度な材料や、アディティブ・マニュファクチャリングなどの先進的なテクノロジーが登場し、製造はますます複雑になっています。また、工場では手間のかかるアプリケーションに代わる自動プロセスの導入が進み、専門性の高い特殊ツールの必要性が高まっています。シーメンスの提供する包括的な製造ソリューションには、CAD/CAM、ロボティクス、CNC加工、CMM検査、3Dプリントなど、部品の製造に必要なあらゆるツールが統合されています。

CAM、工作機械、冶具

航空宇宙 / 防衛産業向けの工作機械は、複雑で厳しい要求が課せられるうえ、最終製品の品質や製造再現性にも影響を及ぼすため、重要な役割を担っています。工作機械設計には、生産時の条件に対する深い理解が求められます。シーメンスは金型と治具の設計製造プロセス全体 (設計、シミュレーション、CNC、CMM、3Dプリンティング) をサポートするツール群を完全に統合した包括的な設計および製造ソリューションを提供します。

材料とコンプライアンス管理

材料データを管理し、製品ライフサイクルに統合することは、複雑で革新的な製品開発に重要です。航空宇宙関連製品での使用を検討している材料と製品BOMを緊密に統合するシーメンスのソリューションは、規制に準拠した革新的な製品の市場投入を成功させるうえで欠かせません。

航空機エンジンの性能エンジニアリング

複雑な航空機エンジン・システムの性能要件 (排出、騒音、エネルギー効率、安全、信頼性など) を実現するには、多くの分野を統合したビューを表示できるプラットフォームが必要です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのポートフォリオは、堅牢な設計領域探索、拡張性の高いマルチフィジックス、ダイナミクス、CFD機能、業界をリードする物理試験、経験豊富なエンジニアリング・サービスを独自に組み合わせ、すべてのレベルで技術的知見を提供します。

Aerodynamic Performance Engineering

Aerodynamic performance engineering affects not just the airframe but a multitude of other aircraft systems. The design and performance of systems including propulsion, environmental controls, landing gears, ice protection, and avionics depend on optimal aerodynamic performance. Simcenter solutions offer accurate, multi-disciplinary simulations, testing, and automated design space exploration, helping engineers discover better aerodynamic designs, faster.

熱管理

現代の航空機開発において、熱平衡のエンジニアリングは難しい課題です。システムの安全性と乗客の快適性を確保しつつ、電動化や、革新的なデザイン、軽量素材に対応して熱遮断を強化する必要があるからです。シーメンスのソリューションポートフォリオでは、 熱負荷や乗客の快適性を最適化し、システムと機器の統合を前倒しして、設計初期に熱のトレードオフ解析を実行することにより、仮想熱管理解析を一元化しています。このようにシステムエンジニアリング、モデリングとシミュレーション、テストと検証を一体化することが、航空機の熱に関するイノベーションのエンジニアリングへの鍵なのです。

構造の性能エンジニアリング

今日、航空機の構造の複雑化が進むにつれて、構造解析の需要が増大し、トレーサビリティと全体的な解析のワークフローを改善する必要性が高まっています。ワークフローの改善は、構造設計で発生する経常外費用の削減につながる可能性があるからです。

システム性能エンジニアリング

航空機システムの性能を改善します。設計の初期段階に航空機システムの複雑化に対応し、システムの相互作用を評価することで、コストのかかるトラブルシューティングを回避します。

シーメンスは、航空機システムの拡張可能なデジタル・ツインを使用した強力なシステムシミュレーション / CAEソリューション・スイートを提供しており、開発コストの削減とプログラム全体の効率化を支援をします。

大型モデルの3Dビジュアル化

今日の航空宇宙 / 防衛関連のプログラムは、世界各地に分散したサプライヤーやパートナーとともに、すべての技術要件と性能要件を満たした製品を、決められたコストとスケジュールの範囲内で提供しなければなりません。サプライヤーやパートナーはそれぞれ異なるエンジニアリングアプリケーションを使用していることもあります。シーメンスのソリューションは、全員が設計データとプロセスデータにアクセスして連携し、十分な情報に基づいた決定ができるように、デジタル・モックアップ機能とマルチCADアセンブリのビジュアル化機能を備えています。

製品エンジニアリングおよび設計

航空宇宙・防衛関連企業が直面している問題には、複雑化する製品やカスタマイズの増加、グローバル競争の破壊的な変化などがあります。多くの企業では、いまだにドキュメント中心の非効率的なプロセスに頼っており、こうした課題への対応を遅らせています。エンジニアリングおよび設計の考え方とプロセスを変革することが避けられません。シーメンスのオープンで拡張性のあるソリューションは、標準規格に適合し、複数分野に対応したものであり、革新的な航空宇宙関連製品開発に必要なすべてのツールを備えています。

製品サービス計画と管理

航空宇宙・防衛関連企業は、製品のサポートや運用コストの削減を求められています。この分野の製品は寿命が長く、メンテナンス費用がコスト全体に占める割合が大きくなるため、信頼性を向上してメンテナンスに伴うダウンタイムを最小限に抑えることが重要です。シーメンスのサービス計画および管理ソリューションは、設計やシミュレーションで得た製品知識を活用することで、製品の出荷前にサービス要件やサービス計画を開発、検証、文書化できます。

製品の具現化

航空宇宙 / 防衛関連企業は、プログラムの複雑化、競争の激化、規制要件の厳格化、顧客の優先順位の変化など、さまざまな課題に直面しています。こうした環境でプログラムを成功させるには、製造の問題を製品ライフサイクルの初期段階にシフトして解決する戦略が必要です。シーメンスは、入札から始まり、製品のライフサイクル全体にわたって継続する航空宇宙プログラムのあらゆる側面に、製造エンジニアリングを統合するプロセス主導型PLMアプローチを提供します。

電気的なコンプライアンス

電気的なモデルベース開発環境 (MBE) は、構成済みの電気的デジタル・ツインを使用して、コンプライアンスに適合しているかどうかを迅速かつ高精度に解析します。

E/Eシステム開発

シーメンスの電気/電子 (E/E) システム開発ソリューションは、モデルベースのアプローチに基づいており、確実なデジタルデータの継続性によって、電気設計全体のバリューチェーン (プラットフォームの電気システムの定義から設計、認証、製造、さらには利用ライフサイクルのサポートまでを含む) を網羅しています。

モデルベースのシステムエンジニアリング

モデリングを使用して技術プログラムを調整し、製品アーキテクチャと要件を定義して設計領域を探索します。仮想でテストして製品アーキテクチャからインターフェースを設計し、統合を管理して最終的に製品が要件を満たしていることを確認します。

Design, optimize and validate with convergent modeling and topology optimization software

Motivated by performance and sustainability demands, aerospace and defense companies are exploring new designs, composite materials, and alternative production methods. While new approaches lead to more innovative products in the marketplace, speed could suffer without the right tools and processes. By adding convergent modeling and topology optimization software to the process, development teams can rapidly generate designs and explore alternatives to bolster strength, reduce weight, or incorporate new materials and manufacturing methods.

Aircraft certification for aerospace & defense

Airworthiness is everything in aerospace and defense. It touches all aspects of aircraft development, everywhere in the supply chain. From type certification to production certification and continued airworthiness, future success depends on a digital approach to reducing challenges and uncertainty.

Maximize the chances of getting to market faster with a well-designed, certifiable aircraft. When you incorporate certification requirements into your plans from the beginning, airworthiness certification and compliance requirements are efficiently understood, distributed and verified during every step of development within all functional areas.

Displaying of solutions.