Webinar on-demand

Best practice per creare simulazioni precise di turbomacchine utilizzando il software CFD

Ottenere simulazioni CFD di turbomacchine precise e di qualità

Tempo di visione stimato: 52 minuti

Condividi

Dimostrazione di come il software CFD possa essere utilizzato per creare e perfezionare le simulazioni di turbomacchine.

<p>Le turbomacchine trasferiscono energia tra i rotori e i fluidi. Queste macchine sono essenziali per la fornitura di energia da fonti eoliche e idroelettriche, nonché per le turbine a vapore e a gas. Iscriviti al webinar per vedere Simcenter STAR-CCM+ in azione. Apprenderai inoltre le best practice per migliorare la qualità e la precisione delle simulazioni di turbomacchine.</p>
<p>Tra gli argomenti trattati nel webinar:<ul><li>Flussi di lavoro delle turbomacchine, compresa la selezione dei modelli, la garanzia di qualità e le scelte progettuali</li><li>Considerazioni sulla mesh, compresa la precisione numerica, la qualità e la risoluzione dello strato di taglio</li><li>Modelli di turbolenza e interazione rotore-statore</li><li>Condizioni al contorno</li></ul></p><h2>Perfezionare lo stato stazionario per ottenere coerenza</h2><p>Nel webinar, è possibile assistere ad una dimostrazione del flusso turbolento statisticamente stazionario, che consiste nelle equazioni della massa media, della quantità di moto e dell'entalpia totale. Include l'applicazione dell'algoritmo implicito del piano di miscelazione di Simcenter STAR-CCM+ per modellare l'interazione tra i rotori come un processo di stato stazionario. Scopri come il processo in regime stazionario consenta di migliorare la simulazione. </p><h2>Migliorare la qualità delle turbomacchine con la mesh agli elementi finiti</h2><p>La generazione delle mesh è una fase essenziale del processo di simulazione ed è fondamentale per ottenere risultati di alta qualità. Il webinar esamina gli elementi considerati quando si generano le mesh, compresa la precisione numerica. Per tutti i metodi discreti, compreso il meshing a elementi finiti, gli errori numerici diminuiscono in proporzione alla dimensione della mesh. Scopri come Simcenter STAR-CCM+ quantifica gli errori numerici per contribuire a fornire risultati attendibili.</p><h2>Misurare con precisione le condizioni al contorno della pressione per migliorare la progettazione delle turbine</h2><p>La misurazione delle condizioni al contorno è impegnativa nella progettazione delle turbine. Il webinar presenta Simcenter STAR-CCM+ che confronta il rapporto di pressione totale con la portata massica. Partecipa al webinar per scoprire gli aspetti essenziali dei processi CFD e osservare le nuove funzioni di post-processing delle turbomacchine. </p>

Relatore

ISimQ

Georg Scheuerer

Managing Director

Georg Scheuerer ha studiato Ingegneria meccanica alla Technische Universität München e ha conseguito un dottorato di ricerca sulla modellazione delle turbolenze alla Universität Karlsruhe. Dopo la tesi di laurea, Georg è entrato a far parte della Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, fondando e dirigendo un gruppo di ricerca sulla fluidodinamica computazionale (CFD). Dopo un breve soggiorno presso la Gesellschaft für Reaktorsicherheit, Georg ha fondato la società Advanced Scientific Computing GmbH, che è diventata il predecessore di ANSYS Germany GmbH. In ANSYS Germania, Georg ha ricoperto ruoli di sviluppo del prodotto, assistenza clienti, consulenza e gestione. Dal 2016, Georg è amministratore delegato di ISimQ GmbH, un'azienda specializzata in consulenza e applicazioni CFD. Il background tecnico di Georg riguarda la turbolenza, lo scambio termico e la modellazione dei flussi multifase.

Risorse correlate