Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
La gestione termica è un aspetto fondamentale per una vasta gamma di prodotti, tra cui quelli appartenenti al settore della meccanica industriale, automobilistico e dell'elettronica di consumo. Tutte le soluzioni di gestione termica hanno lo scopo di mantenere la temperatura del prodotto entro un intervallo ottimale per le prestazioni. A tale scopo, può essere necessario aggiungere o sottrarre calore, passivamente o con modalità gestite attivamente, e questo aspetto può essere valutato utilizzando il software di simulazione termica.
Simcenter include esaustive funzionalità di simulazione termica all'avanguardia, che permettono di comprendere le caratteristiche termiche del prodotto e quindi adattare la soluzione di gestione termica per ottimizzare le prestazioni.
La gestione termica è un aspetto fondamentale per una vasta gamma di prodotti, tra cui quelli appartenenti al settore della meccanica industriale, automobilistico e dell'elettronica di consumo. Tutte le soluzioni di gestione termica hanno lo scopo di mantenere la temperatura del prodotto entro un intervallo ottimale per le prestazioni. A tale scopo, può essere necessario aggiungere o sottrarre calore, passivamente o con modalità gestite attivamente, e questo aspetto può essere valutato utilizzando il software di simulazione termica.
Simcenter include esaustive funzionalità di simulazione termica all'avanguardia, che permettono di comprendere le caratteristiche termiche del prodotto e quindi adattare la soluzione di gestione termica per ottimizzare le prestazioni.
Thermal conduction occurs when heat transfers through a solid, from the higher-temperature to lower-temperature regions. This happens spontaneously, and continues until a state of thermal equilibrium is attained. Typical examples of conduction in everyday life include the handle of a pot of boiling water getting hot, the increase in temperature of the outer wall of a copper pipe as hot water passes through it, or the spontaneous chill you experience when you consume a spoonful of ice cream.
Understanding conduction behavior can help you design safer, more dependable and better performing products. Simcenter places robust conductive heat transfer analysis capabilities at your fingertips.
Radiative heat transfer occurs when objects radiate electromagnetic energy due to temperature. This energy, typically located in the infra-red region of the wave spectrum, is also known as thermal radiation.
Simcenter provides you with capabilities to solve most complex problems involving radiative heat transfer.
Model preparation can account for up to 80 percent of the overall CAE process. This is often the result of tedious geometry clean-up and preparation. Simcenter offers sophisticated capabilities for model preparation including surface wrapping techniques for extracting fluid volumes and for boundary layer meshing.
Consider boiling phenomena in your heat transfer applications with wall and bulk boiling models, improving accuracy of heat transfer and phase-change simulation in your application.
Convection is a major heat transfer pathway that is present in a wide range of applications, processes and natural phenomena. Many products rely on a robust heat management strategy for optimal performance and durability. Optimizing convective heat transfer in these devices, either by strategic placement of components or the use of other working fluids, is a complex problem. Simcenter offers robust capabilities for addressing convection in the design of products.
Duplicate section - please remove
The comprehensive heat transfer models in Simcenter extend to solid energy models including conduction in solid shells and exothermic solids.
Simcenter offers single and dual stream heat exchanger models to model the heat transfer between two fluid streams
Some types of thermal simulation involve a change in state of materials. Examples include freezing of water on a cold windshield, de-fogging of interior volumes, and condensation and boiling that may occur where a fluid meets a structural boundary. Simcenter provides advanced capabilities to account for phase change in thermal and fluid-thermal simulations.
Duplicate section - please remove
Understand and predict thermal physics for space-bound, orbiting and interplanetary vehicles. Use a comprehensive set of tools to perform orbital thermal analyses to resolve engineering challenges early in the design process.
Thermal loads will usually result in stresses in components that add to the stresses resulting from other types of loads such as contact, force, and pressure. Thermal stresses are caused by changes in temperature in a structure where expansion or contraction is constrained. Simcenter includes advanced capabilities for evaluating thermo-mechanical stress in structures.
A simplified approach for simulating ice or fog layer formation, thickness and distribution, offering quick results with minimal turnaround time. Applications include deicing and defogging.
Siemens Digital Industries Software solutions enable Sanden to lower development costs and maximize product performance
See all Success StoriesScopri come i test termici, la simulazione del raffreddamento dei componenti elettronici e la calibrazione accurata del modello consentono di migli...
Electric powertrains introduce wide-band, high-level electromagnetic interference (EMI) that can compromise susceptible electronic and radiofrequen...
Scopri come ottimizzare il progetto complessivo del sistema termico per i gruppi motopropulsori delle attrezzature pesanti con la simulazione
Learn more about the benefits and capabilities of Simcenter 3D Thermal Multiphysics simulation.