Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
I clienti richiedono prodotti più silenziosi? I concorrenti guadagnano terreno utilizzando la qualità del suono come caratteristica distintiva? Le normative più severe sui livelli di rumore incidono sulle vendite dei prodotti? Non ti piacerebbe ridurre il tempo dedicato a prevedere i campi sonori o eliminare intere settimane di operazioni complesse, come il collaudo di un motore a terra?
L'analisi acustica può aiutarti a vincere queste sfide. Simcenter offre l'analisi acustica interna ed esterna all'interno di una soluzione integrata che aiuta a prendere decisioni informate durante le prime fasi di progettazione, per consentire l'ottimizzazione delle prestazioni acustiche del prodotto. Un ambiente di modellazione unificato e scalabile, con solutori efficienti e funzionalità di visualizzazione facili da interpretare, permette di ottenere rapidamente informazioni dettagliate sulle prestazioni acustiche del prodotto.
I clienti richiedono prodotti più silenziosi? I concorrenti guadagnano terreno utilizzando la qualità del suono come caratteristica distintiva? Le normative più severe sui livelli di rumore incidono sulle vendite dei prodotti? Non ti piacerebbe ridurre il tempo dedicato a prevedere i campi sonori o eliminare intere settimane di operazioni complesse, come il collaudo di un motore a terra?
L'analisi acustica può aiutarti a vincere queste sfide. Simcenter offre l'analisi acustica interna ed esterna all'interno di una soluzione integrata che aiuta a prendere decisioni informate durante le prime fasi di progettazione, per consentire l'ottimizzazione delle prestazioni acustiche del prodotto. Un ambiente di modellazione unificato e scalabile, con solutori efficienti e funzionalità di visualizzazione facili da interpretare, permette di ottenere rapidamente informazioni dettagliate sulle prestazioni acustiche del prodotto.
Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including steady-state models, direct models (DES/LES), propagation models, and acoustic perturbation equations (APE) solver.
Create aero-acoustic sources close to noise-emitting turbulent flows as computed from a CFD solution and compute their acoustic response in the exterior or interior environment. For example, you can predict cabin noise inside cars and aircraft, due to wind loads acting on the vehilce's windows and structural body. Other applications let you evaluate noise from heating, ventilation and air conditioning (HVAC) and environmental control system (ECS) ducts, train boogies and pantographs, cooling fans, ship and aircraft propellers and more.
Often used for exterior acoustics problems, the boundary element method (BEM) is ideal for problems involving very complex geometry that may be a challenge to model for the FEM method. The BEM method helps simplify exterior acoustics simulation since only the outer surface mesh of the geometry is needed. This simplifies both the modeling process and reduces the degrees of freedom in the simulation model which will result in easier analysis.
The finite element method (FEM) for acoustics analysis is ideal for simulating interior acoustics problems. In addition to FEM being the more efficient method in terms of solution speed, FEM acoustics lets you perform coupled vibro-acoustics analyses that take structural modes and soundproofing materials into consideration. FEM acoustics can be easily used to solve exterior acoustics problems as well, such as for noise radiation analysis for powertrain components like air induction systems or gearboxes.
Performing acoustic simulations up to high-frequency ranges is not always possible with standard finite element method (FEM) and boundary element method (BEM) technologies. Ray Acoustics allows you to competently and accurately perform acoustic analysis for high frequencies and allows you to efficiently and accurately perform various audio and in-vehicle acoustic comfort simulations, covering the entire hearing frequency range. Parking sensors and nearfield ADAS sensors are a good example use case where ray acoustics can help you quickly assess performance of these ultrasonic transducers and sensors which operate at frequencies of 40 kHz and beyond.
Knowles practically eliminates physical testing with Simcenter 3D for acoustics simulation
See all Success StoriesWebinar su richiesta | 57 minuti
Emission norms and increasing fuel prices are driving automotive OEMs and suppliers to look for breakthrough innovations in powertrain design for internal combustion engines. Join us for an educational webinar that will cover the topic of simulating powertrain acoustics.
Le pressioni sull’ingegneria NVH (Noise, Vibration, Harshness) sono in continuo aumento. Con l’introduzione di leggi e normative sempre più severe,...
Learn how latest aeroacoustic measurement technologies in wind tunnels can give precious insights for developing more efficient and quieter aircraft.
Emission norms and increasing fuel prices are driving automotive OEMs and suppliers to look for breakthrough innovations in powertrain design for i...
Register to join the free event to learn more about the fundamentals of acoustic testing!