Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Quale soluzione di sviluppo del prodotto più potente, flessibile e innovativa nel settore, NX per la progettazione vanta le caratteristiche, le prestazioni e le funzionalità richieste per immettere il prodotto nel mercato con una velocità mai vista prima.
NX per la progettazione consente di distribuire il prodotto “direttamente nel mercato per la prima volta” utilizzando un numero maggiore di modelli di prodotto virtuali e riducendo la quantità di costosi prototipi fisici impiegati. Ciò assicura maggiori guadagni di mercato, minori costi di sviluppo e migliore qualità dei prodotti.
Quale soluzione di sviluppo del prodotto più potente, flessibile e innovativa nel settore, NX per la progettazione vanta le caratteristiche, le prestazioni e le funzionalità richieste per immettere il prodotto nel mercato con una velocità mai vista prima.
NX per la progettazione consente di distribuire il prodotto “direttamente nel mercato per la prima volta” utilizzando un numero maggiore di modelli di prodotto virtuali e riducendo la quantità di costosi prototipi fisici impiegati. Ciò assicura maggiori guadagni di mercato, minori costi di sviluppo e migliore qualità dei prodotti.
Our products enable a wholistic engineering of production systems from mechanical concept through to complete PLC code. Discover a whole new level of collaboration with a toolset that enables a complete machine and plant design workflow, providing the highest level of design quality in the shortest time possible. Automation Designer offers a one-of-a-kind engineering toolset, designed from the ground up to enable controls engineers to complete their work with the highest efficiency, quality and speed possible.
Non è un segreto che i prodotti di oggi siano sempre più complessi e significativamente, se non principalmente, basati sull’integrazione di componenti elettronici. La collaborazione fra i progettisti di entrambi i sistemi nel corso di tutto il processo di sviluppo è cruciale per evitare conflitti e garantire l’allineamento fra i sistemi prima del completamento del progetto.
I nostri prodotti offrono strumenti visuali di analisi e convalida che consentono di sintetizzare rapidamente le informazioni, verificare la conformità ai requisiti dei progetti e prendere decisioni informate.
I nostri prodotti includono potenti funzionalità di produzione per la modellazione, il layout, la messa in tavola, l'annotazione e la documentazione 2D, ideali per gli ambienti di modellazione 2D, ibrida 2D/3D e 3D. Creazione rapida e facile di disegni tecnici da modelli 3D tramite strumenti per la messa in tavola altamente efficienti. Il software per la messa in tavola crea automaticamente le viste di disegno da modelli di assiemi e parti 3D e consente di allineare e ridimensionare le viste e di organizzare i fogli di disegno.
Design e stile distintivi conferiscono alle aziende produttrici un vantaggio competitivo. I nostri prodotti offrono strumenti software computer-aided, flessibili e affidabili per la creazione dell’industrial design e dello stile che accelerano la progettazione assicurando una rapida ideazione del progetto direttamente utilizzabile in fase di modellazione.
The complete design of production systems requires the design of their electrical systems. Our products enable the complete electrical design of machines and production lines in the integrated NX environment for the most efficient overall system design.
I nostri prodotti offrono soluzioni esaustive di riutilizzo della conoscenza per consentire all’azienda di accelerare la fase di progettazione del prodotto riducendo i costi. Le nostre soluzioni massimizzano il valore della conoscenza del prodotto consentendone il riutilizzo ripetuto.
I nostri prodotti consentono un approccio multi-disciplinare alla progettazione di macchinari che abbatte le barriere esistenti fra progettisti di sistemi elettrici, meccanici e automazione.
La Model Based Definition (MBD, definizione basata sul modello) consente di realizzare una definizione digitale completa di un prodotto nell’ambito di un modello 3D, sostituendo il disegno tradizionale.
Fornire maggiore innovazione e qualità superiore a costi inferiori. Il software NX di progettazione del prodotto da Siemens PLM Software assicura potenza, efficienza e capacità di risparmio sui costi che si estendono oltre il processo di progettazione e coprono ogni fase dello sviluppo del prodotto.
Anticipa la simulazione nel ciclo di progettazione e sposta ancora più a sinistra i processi di sviluppo. Ora puoi integrare la simulazione direttamente nell'ambiente e nei processi di progettazione, per garantire veramente una progettazione guidata dalla simulazione.
Le soluzioni NX per lo sviluppo di prodotti digitali includono una suite integrata di strumenti che facilita l’intero processo di progettazione di impianti di distribuzione, fra cui cablaggi, stesa di cavi, tubazioni, condotti e canalizzazioni.
Siemens PLM Software offre soluzioni per flussi di lavoro sviluppate in base alle specifiche esigenze dei singoli settori. Sulla base di anni di esperienza nella comprensione dei requisiti industriali strategici, le soluzioni NX consentono alle aziende di ottenere una rapida realizzazione del valore nei rispettivi processi e prodotti.
Il digital twin ha accelerato le trasformazioni all'interno dell'industria manifatturiera e i costruttori di macchinari e attrezzature stanno imple...
With each new release of NX, we are continuing to innovate, creating the most productive modeling environment for all. Keeping the feedback from ou...
Un avanzato software di nuova generazione per il processo di progettazione meccatronica.
Scopri come gestire la complessità e battere la concorrenza sfruttando la digitalizzazione per fornire puntualmente nuovi utensili di alta qualità