Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Terapie sempre più orientate al paziente e personalizzate richiedono la progettazione e la produzione innovativa di strumenti e apparecchiature medicali. Le nostre soluzioni offrono aggiornamenti e perfezionamenti più semplici e rapidi lungo il percorso per l’approvazione di conformità alle normative e in corso di produzione. Sapendo che l'ambiente di progettazione, sviluppo e produzione sarà in grado di produrre dispositivi medicali all'avanguardia potrete introdurre innovazioni con grande rapidità e affidabilità.
NX rende più rapida e semplice ogni attività sui dati digitalizzati poiché può essere utilizzato e modificato per vari processi a valle, quali ad esempio la stampa 3D e studi clinici virtuali, senza l’onere di pesanti rilavorazioni. Ciò significa che un cliente è in grado di digitalizzare una struttura anatomica e creare un modello di un dispositivo medico basato su di essa in un tempo molto inferiore rispetto a prima. NX è una soluzione CAD/CAM/CAE integrata in grado di eseguire ogni attività necessaria, dai dati digitalizzati al prodotto finito.
Terapie sempre più orientate al paziente e personalizzate richiedono la progettazione e la produzione innovativa di strumenti e apparecchiature medicali. Le nostre soluzioni offrono aggiornamenti e perfezionamenti più semplici e rapidi lungo il percorso per l’approvazione di conformità alle normative e in corso di produzione. Sapendo che l'ambiente di progettazione, sviluppo e produzione sarà in grado di produrre dispositivi medicali all'avanguardia potrete introdurre innovazioni con grande rapidità e affidabilità.
NX rende più rapida e semplice ogni attività sui dati digitalizzati poiché può essere utilizzato e modificato per vari processi a valle, quali ad esempio la stampa 3D e studi clinici virtuali, senza l’onere di pesanti rilavorazioni. Ciò significa che un cliente è in grado di digitalizzare una struttura anatomica e creare un modello di un dispositivo medico basato su di essa in un tempo molto inferiore rispetto a prima. NX è una soluzione CAD/CAM/CAE integrata in grado di eseguire ogni attività necessaria, dai dati digitalizzati al prodotto finito.
Convergent Modeling is a brand new modeling paradigm which greatly simplifies the ability to work with geometry consisting of a combination of facets, surfaces and solids, without the need for time-consuming data conversion. The first technology of its kind, it enables engineers to optimize part design for 3D printing, speed up the overall design process and make reverse engineering a far more common and efficient practice in product design
Once the scanned data is in NX, it can be used and modified for various downstream purposes, such as 3D printing and virtual clinical trials, where a device can be test-fit in the virtual environment before the design is finalized.
The medical industry is experiencing increasing personalization in the medical field, including patient-specific structures. This drives a need for CAD models that conform to anatomical structures. This requires existing structures to be scanned into 3D, after which the model is built around them.
NX with Convergent Modeling makes working with scanned data much faster and easier because it can be used and modified without extensive rework. This means that a client can scan an anatomical structure and build a model of a medical device based on it in much less time than before. By using a design tool that can easily modify scanned-in data, they can complete their designs more quickly and accurately.
Use of NX helps enable flexible, integrated development of complex micromechanical parts
See all Success StoriesWith this video series, viewers will learn how next generation design enables users to create designs in a fraction of the time with many built-in ...
Watch this video on how Polar Electro overcomes their biggest challenges like complexity and connectivity, by aiming to be more efficient, having f...
I produttori di dispositivi medici e i relativi fornitori devono superare una serie di ostacoli interni ed esterni che possono influire negativamen...
In a world where the healthcare industry is experiencing rapid and massive change, medical device manufacturers have many opportunities but also fa...