Grazie all'interfaccia touch, NX è accessibile sempre e ovunque
La nuova versione del software NX™ di Siemens (NX 10) introduce nuove funzionalità che offrono maggiore flessibilità nello sviluppo dei prodotti e produttività fino a tre volte superiore. Grazie a nuovi strumenti come la soluzione di sviluppo concettuale in 2D, la creazione di progetti diventa più facile e veloce, mentre le migliorie al software NX Realize Shape™, un ambiente pienamente integrato per la modellazione con superfici di suddivisione, offre ai progettisti tutta la flessibilità necessaria per realizzare forme uniche. Una nuova interfaccia touch opzionale amplia le possibilità di accesso a tutte le funzionalità di NX. L’integrazione più stretta con il software per la gestione di ciclo di vita del prodotto (PLM), attraverso l’ambiente Active Workspace di Siemens, riduce la quantità di tempo impiegato nella ricerca delle informazioni di prodotto. NX 10 introduce anche numerose migliorie in tutti gli ambiti della soluzione integrata di progettazione, produzione e ingegnerizzazione (CAD/CAM/CAE).
“NX 10 migliora ulteriormente le funzionalità di cui i clienti hanno bisogno per gestire progetti di prodotti sempre più complessi,” afferma Jim Rusk, Senior Vice President, Product Engineering Software, Siemens PLM Software. “Grazie a queste funzionalità nuove e migliorate, la fase concettuale iniziale, una delle fasi più importanti di ogni progetto, diventa più semplice e veloce. La nuova interfaccia touch e l’integrazione più stretta con Active Workspace regalano a NX 10 una versatilità senza precedenti, consentendo di accedere ai dati di prodotto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Con questo accesso avanzato i clienti possono prendere decisioni più efficaci per realizzare prodotti migliori.”
Con prodotti sempre più complessi, la modellazione 3D è ormai il metodo di progettazione preferito in tutto il mondo. Tuttavia, in alcuni settori come i macchinari industriali e l’elettronica, è più facile e veloce creare il layout iniziale di un progetto in 2D. La nuova soluzione per lo sviluppo concettuale in 2D consente ai progettisti di studiare un’idea in 2D, riducendo fino a tre volte i tempi di creazione di nuovi progetti. Una volta finalizzato, il progetto può essere facilmente trasferito al 3D per completare il modello.
Le migliorie alla soluzione NX Realize Shape consentono ai progettisti di controllare con più precisione la modellazione delle geometrie, per realizzare prodotti con forme stilisticamente sofisticate o superfici complesse. NX Realize Shape sfrutta la modellazione con superfici di suddivisione, un metodo matematico per creare geometrie tridimensionali con forme sinuose, adottato inizialmente dall’industria dell’intrattenimento. Lo strumento è integrato direttamente con NX, che contribuisce ad accorciare i tempi di sviluppo del prodotto, eliminando i numerosi passaggi legati all’utilizzo di strumenti diversi per la progettazione a forme libere e lo sviluppo ingegneristico.
La nuova interfaccia touch opzionale di NX 10 favorisce l'accesso a NX da tablet con sistema operativo Microsoft Windows®. Diventa così più facile utilizzare NX dove e quando necessario, a beneficio della collaborazione e della produttività. L’accesso esteso a NX, unito alla più stretta integrazione con il PLM attraverso Active Workspace, l’innovativa interfaccia con il software Teamcenter® di Siemens, consente di trovare velocemente le informazioni rilevanti, anche attingendo a diverse fonti di dati esterne. Active Workspace è accessibile via Web su qualsiasi dispositivo in qualsiasi luogo.
NX 10 offre molte altre migliorie CAD/CAM/CAE, fra cui il nuovo ambiente multifisico NX CAE che migliora notevolmente l’integrazione della simulazione collegando due o più solutori in modo da semplificare il processo di esecuzione di simulazioni complesse. L’ambiente multifisico presenta un aspetto (look-and-feel) omogeneo per l’esecuzione di simulazioni multifisiche, grazie al quale gli ingegneri possono facilmente costruire soluzioni accoppiate sulla stessa mesh utilizzando tipi di elementi comuni, proprietà, condizioni al contorno, comandi e opzioni del solutore.
Le nuove funzionalità di NX CAM per settori industriali specifici aiutano gli ingegneri a programmare più velocemente e a lavorare componenti di qualità superiore. Le nuove strategie di sgrossatura con regolazione dinamica si adattano alla geometria della parte per consentire una migliore lavorazione di stampi e matrici. Le nuove funzionalità di NX CMM (macchina di misura a coordinate) per la programmazione dell’ispezione consentono di utilizzare i dati di produzione (PMI-Product Manufacturing Information) per creare percorsi di lettura a scopo di ispezione. Questo metodo velocizza notevolmente il processo di ispezione rispetto al sistema attuale con sonde a contatto.
NX 10 offre anche nuove funzionalità per la progettazione di linee di produzione e assemblaggio nell'industria automobilistica. Con la nuova applicazione, gli ingegneri possono progettare e visualizzare le linee di produzione in NX, utilizzando Teamcenter e il software Tecnomatix® di Siemens per gestire i progetti, validare e ottimizzare i processi produttivi.
NX 10 sarà disponibile a dicembre. Per maggiori informazioni su tutte le nuove funzionalità di NX 10, visitate il sito www.siemens.com/plm/nx10.
Siemens PLM Software, business unit di Siemens Digital Factory Division, è leader nella fornitura di software, sistemi e servizi per la gestione del ciclo di vita dei prodotti (PLM), con nove milioni di licenze e 77.000 clienti in tutto il mondo. Con sede a Plano, Texas, Siemens PLM Software aiuta migliaia di aziende a realizzare prodotti eccellenti ottimizzando i loro processi di ciclo di vita, dalla pianificazione allo sviluppo, dalla produzione all’assistenza. La visione dell’HD-PLM è dare a tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione di un prodotto le informazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno, per prendere le decisioni più efficaci. Per maggiori informazioni sui prodotti e i servizi di Siemens PLM Software, visitate il sito www.siemens.it/plm
Per maggiori informazioni su Siemens PLM Software, visitate www.siemens.it/plm
Per maggiori informazioni su NX 10, visitate www.siemens.com/plm/nx10
Contatti per la stampa:
Federica Gilardi, telefono: 02.21057.1
email: federica.gilardi@siemens.com
Elisa Rattotti, telefono: 02.36531375
email: elisa.rattotti@lewispr.com
Segui su Twitter: www.twitter.com/siemens_press
Siemens AG (Berlino e Monaco è una multinazionale che si distingue da oltre 165 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, affidabilità e presenza internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti fornitori a livello globale di tecnologie per l’ uso efficiente dell’energia, Siemens è la n° 1 nella costruzione di turbine eoliche per il mercato offshore, è fornitore leader di turbine a ciclo combinato per la generazione di energia e di soluzioni per la trasmissione di energia, e pioniere nelle soluzioni per le infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La società è leader anche nella fornitura di apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, diagnostica di laboratorio e IT in ambito clinico. Con circa 362.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre l’esercizio fiscale 2013 con un fatturato di 75,9 miliardi di Euro e un utile netto di 4,2 miliardi di Euro. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.siemens.com.
Note: Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. NX, NX Realize Shape, Teamcenter and Tecnomatix are trademarks or registered trademarks of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks, registered trademarks or service marks belong to their respective holders.