Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Eccellenza operativa e innovazione sono requisiti cruciali per avere successo e primeggiare nei settori chimico e petrolchimico di oggi. Le nostre soluzioni di simulazione integrate per multifisica e test consentono ai team di progettazione di prevedere le prestazioni di processo, ottimizzare efficienza energetica e di processo, ridurre sottoprodotti e sprechi e risolvere i problemi dei processi non ottimali.
Eccellenza operativa e innovazione sono requisiti cruciali per avere successo e primeggiare nei settori chimico e petrolchimico di oggi. Le nostre soluzioni di simulazione integrate per multifisica e test consentono ai team di progettazione di prevedere le prestazioni di processo, ottimizzare efficienza energetica e di processo, ridurre sottoprodotti e sprechi e risolvere i problemi dei processi non ottimali.
Chemical & Process Industry Special Report
Maintaining profitability in the chemical and process industry requires a sustained focus on operational excellence and innovation. Multiphysics simulation is a key enabling technology for achieving operational excellence, and leading companies have deployed simulation across several areas of their businesses. The articles in this Special Report highlight a few examples of this, covering a range of applications that demonstrate the value of simulation in the industry.
L'eccellenza operativa è la chiave per una maggiore rimuneratività nelle industrie chimiche. Con la domanda costante di nuovi materiali innovativi, ogni fase del processo di conversione delle materie prime in prodotti di maggiore valore richiede una profonda comprensione dei complessi fenomeni multifase e di reazione. L'obiettivo potrebbe essere quello di migliorare un impianto con prestazioni non ottimali o sostituirlo con progetti interamente nuovi, in grado di ridurre gli sprechi e il consumo di energia con un rendimento maggiore. Oppure si potrebbe desiderare un’evoluzione dei processi per renderli più sostenibili ed ecocompatibili.
Per ottenere risultati eccellenti nell'industria di trasformazione competitiva di oggi, gli ingegneri hanno bisogno di strumenti in grado di consentire lo sviluppo di una conoscenza approfondita dei complessi processi fisici e chimici che si verificano nelle apparecchiature progettate e sottoposte a diagnostica; livelli di conoscenza molto superiori a quelli forniti da esperimenti o da nozioni ingegneristiche di base.
La nostra gamma di soluzioni unisce:
Insieme, questi strumenti offrono un ambiente virtuale di progettazione e analisi per la previsione delle prestazioni globali dei processi, la convalida dei progetti o la risoluzione dei problemi riguardanti processi non ottimali, che consente ai team di ingegneri di ottenere con maggiore rapidità l'eccellenza operativa.
Scoprite le principali caratteristiche di questa soluzione.
Progettate e ottimizzate i processi coinvolti in estrusione, coestrusione, termoformatura, rivestimento, trafilatura e formatura del calcestruzzo per materiali non newtoniani con caratteristiche reologiche complesse.
Dai separatori ciclonici ed elettrostatici alle colonne di distillazione, le nostre soluzioni di simulazione consentono di monitorare una vasta gamma di indicatori di prestazioni per progettare e ottimizzare distribuzione dei flussi, impianti di separazione e processi.
Migliorate l'efficienza termica e di combustione per ridurre il consumo di energia aumentando al contempo produzione, selettività e sostenibilità. Rispettate i regolamenti governativi senza compromettere il profitto o l'efficienza del processo.
Le sofisticate simulazioni multifisiche permettono di migliorare l'efficienza energetica, aumentare la produzione, ridurre il costo legato a un aumento graduale dei processi e rendere realizzabili complesse interazioni di fase per schemi di reazione innovativi.
Con l'uso di simulazioni multifisiche dei processi di trasporto del particolato potete risparmiare energia e aumentare l'efficienza operativa scalando al contempo verticalmente, oltre a ottenere l'efficienza prestazionale necessaria per mantenere la qualità del prodotto.
Dai separatori ciclonici ed elettrostatici alle colonne di distillazione, le nostre soluzioni di simulazione consentono di monitorare una vasta gamma di indicatori di prestazioni per progettare e ottimizzare distribuzione dei flussi, impianti di separazione e processi.
Nel settore petrolifero e del gas, i prezzi si stanno assestando su un andamento “lower for longer”, e gli operatori cercano soluzioni per ottimizz...
In the consumer products industry, consumers are now the primary influencers in the innovation process. As such, manufacturers must keep up with th...
Accelerare l’innovazione automatizzando l’esplorazione dello spazio progettuale nel settore dell’energia.
Design optimization enables efficient use of local resources