Progettazione di nuova generazione

Progettazione di nuova generazione

I veicoli del futuro richiedono una soluzione di progettazione all'avanguardia, in grado di eliminare gli ostacoli all'innovazione tramite un insieme integrato di strumenti per la progettazione e la convalida. Le nostre soluzioni offrono il set completo di strumenti necessari per creare i veicoli di nuova generazione.

I veicoli del futuro richiedono una soluzione di progettazione all'avanguardia, in grado di eliminare gli ostacoli all'innovazione tramite un insieme integrato di strumenti per la progettazione e la convalida. Le nostre soluzioni offrono il set completo di strumenti necessari per creare i veicoli di nuova generazione.

Prova gratuita di 30 giorni. Inizia a progettare in pochi minuti.

Scopri la potenza e la flessibilità di NX Cloud Connected Products

Prova gratuitamente il software di progettazione Siemens NX per 30 giorni

Inizia a progettare oggi stesso con la prova gratuita di NX Cloud Connected Products e scopri come sviluppare prodotti di livello assoluto sfruttando le potenti funzionalità CAD di NX. I prodotti NX Cloud Connected offrono le funzionalità di progettazione ad alte prestazioni di NX, la soluzione leader per la progettazione di prodotti. La versione di prova online gratuita permette di provare qualsiasi prodotto NX Cloud Connected prima di acquistarlo. Non è richiesta alcuna installazione; inizia a progettare in pochi minuti.

Progettazione di nuova generazione

Learn More

Il settore dei trasporti sta cambiando rapidamente con la crescita di tipi di propulsione alternativi, come quelli autonomi ed elettrici. La pressione normativa e le preferenze dei clienti costituiscono lo stimolo per la creazione di una nuova generazione di veicoli leggeri con migliori caratteristiche di connettività. I veicoli elettrici, oltre a rispondere all'esigenza di riduzione delle emissioni e del consumo di carburante fossile, introducono nuove problematiche in termini di caratteristiche NVH e packaging, nonché una maggior complessità elettromeccanica. Le aziende in grado di risolvere queste difficoltà con sinergie affidabili di progettazione dell'interfaccia e infrastruttura otterranno un vantaggio significativo.

I veicoli leggeri richiedono meno energia per spostarsi e favoriscono il rispetto dei requisiti di clienti e autorità governative. Per creare progetti leggeri capaci di soddisfare anche gli standard di sicurezza e offrire le funzionalità desiderate dai clienti sono necessari materiali e tecniche di produzione innovativi, nonché processi di progettazione ottimizzati. Tutto ciò richiede una soluzione di progettazione integrata che affronti i diversi ambiti in un unico prodotto.

Progettazione di nuova generazione
Successi dei clienti in primo piano

Roush Fenway Racing

Accelerating race car development with Siemens solutions

Accelerating race car development with Siemens solutions

NX and Teamcenter help improve productivity and reduce time to market

Leggi di più

Webinar su richiesta | 52 minuti

Scalable Next Generation CAD design solution drives innovation for auto suppliers

A high-quality rendering of the front side view of a corvette. high-end rendering is a vital tool for understand designs.

Leading, scalable, integrated product development solution for auto suppliers

Guarda il webinar

Funzionalità della soluzione

Esplorate le principali caratteristiche di questa soluzione.

Body Design & Engineering

Affidatevi a una soluzione integrata di progettazione, simulazione e produzione di sistemi di carrozzerie per auto in un ambiente gestito per rispondere rapidamente all'evoluzione delle richieste del mercato.

Automotive Chassis Design

Forniamo una piattaforma integrata per la progettazione del telaio, la simulazione ingegneristica e la convalida della produzione dei componenti del telaio. La nostra soluzione consente di ottenere prestazioni elevate nella progettazione, simulazione, documentazione e produzione dei telai e nello sviluppo delle attrezzature.

Automotive Concept Design & Styling

I nostri strumenti per progettazione concettuale, reverse engineering e rendering di alta gamma offrono, in un unico sistema, tutto ciò che serve per dare libero sfogo alla creatività.

Automotive Interior & Exterior Trim Design Solution

Mantenete una posizione di vantaggio sulla concorrenza con un set completo di strumenti per la progettazione delle finiture interne ed esterne. Potete lavorare nel contesto dell'intero veicolo o di un sottosistema per creare componenti stampati e pannelli decorativi di qualità elevata.

Design for Additive Manufacture

L'additive manufacturing si sta industrializzando. NX permette di passare dai prototipi alla produzione di massa in un unico sistema con funzioni di gestione delle modifiche e registrazione dei requisiti.

Engineering Data Management for Automotive & Truck OEMs

Un sistema integrato per la gestione del ciclo di vita di progettazione che sfrutta le funzioni di gestione dei requisiti, collaborazione sicura fra fornitori e una piattaforma di gestione ingegneristica in grado di riunire i dati meccanici, elettronici, software e di simulazione in un unico ambiente collaborativo.

Generative Engineering

A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.

Instrument Panel & HVAC Design

Dalla progettazione concettuale al progetto finito e fino alla produzione, potete lavorare nel contesto del veicolo, definire gli spazi e gli ingombri per la parte elettrica e meccanica, interagire direttamente con soluzioni ECAD per integrare i sistemi elettronici e verificare continuamente la conformità rispetto ai requisiti dei clienti e normativi.

Modeling Technology Platform

La progettazione generativa in NX, che comprende l'ottimizzazione della topologia e dei parametri delle feature e la tecnologia Convergent Modeling, crea nuove opportunità per il design. Una piattaforma di simulazione e modellazione integrata supporta l'analisi di sistemi multidominio.