Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Le preferenze dei consumatori in costante cambiamento e la forte pressione normativa impongono alle aziende automobilistiche di trovare nuovi metodi per ottimizzare l'aerodinamica dei veicoli, migliorare l'estetica e aumentare lo spazio interno. Oggi, le aziende automobilistiche si affidano ad un approccio sistematico per la progettazione e la produzione di carrozzerie innovative. Siemens Digital Industries Software offre una soluzione integrata per la progettazione, simulazione e produzione di carrozzerie in un ambiente gestito, per aiutarti a rispondere rapidamente alle nuove richieste del mercato.
Le preferenze dei consumatori in costante cambiamento e la forte pressione normativa impongono alle aziende automobilistiche di trovare nuovi metodi per ottimizzare l'aerodinamica dei veicoli, migliorare l'estetica e aumentare lo spazio interno. Oggi, le aziende automobilistiche si affidano ad un approccio sistematico per la progettazione e la produzione di carrozzerie innovative. Siemens Digital Industries Software offre una soluzione integrata per la progettazione, simulazione e produzione di carrozzerie in un ambiente gestito, per aiutarti a rispondere rapidamente alle nuove richieste del mercato.
Le preferenze dei consumatori in costante cambiamento e la forte pressione normativa impongono alle aziende automobilistiche di trovare nuovi metodi per ottimizzare l'aerodinamica dei veicoli, migliorare l'estetica e aumentare lo spazio interno. Tutto questo ha un profondo impatto sui processi di progettazione e ingegnerizzazione di carrozzerie. L'approccio sequenziale allo sviluppo dei veicoli, dove lo stile della carrozzeria, la progettazione e lo sviluppo strutturale, nonché i processi di produzione sono discipline funzionali separate che completano ogni fase del processo, sta cedendo il posto a un metodo più integrato. Oggi, le aziende automobilistiche si affidano ad un approccio sistematico per la progettazione e la produzione di carrozzerie, che riunisce tutti gli aspetti della progettazione di carrozzerie in modo olistico e rende facile rintracciare i requisiti (clienti, normativi, legali e altri) durante l’intero processo di progettazione con una costante validazione.
Siemens Digital Industries Software offre una soluzione completa per la progettazione, la simulazione e la produzione di carrozzerie in un ambiente gestito, che consente di ottenere accesso immediato alle informazioni chiave dei prodotti. È possibile rispondere molto più rapidamente alle mutevoli richieste del mercato, lavorare in modo efficiente pur essendo in aree geografiche diverse e collaborare efficacemente durante il processo di progettazione di carrozzerie.
Adotta una strategia di gestione delle BOM flessibile, che favorisce una definizione di prodotto unica e precisa per tutti coloro che interagiscono con la BOM, per assicurare una fonte di informazioni completa e aggiornata nel thread digitale.
Realizza i veicoli del futuro con una soluzione di progettazione e produzione avanzata, completamente integrata. Collabora agevolmente con i partner, sfrutta il patrimonio di conoscenze e valida il progetto mentre lo crei.
Adotta un approccio senza compromessi alla modellazione fisica, utilizzando strumenti di simulazione all'avanguardia.
Genera automaticamente dati di produzione di materiali compositi, come gli sviluppi lamiere, per azionare macchine da taglio automatiche, sistemi di proiezione laser, macchinari per il posizionamento delle fibre e dei nastri, per poi condividerli a valle e in tutta l'azienda.
Le nostre soluzioni supportano la collaborazione nell’intero processo di sviluppo, per evitare conflitti e garantire l’allineamento tra i sistemi prima del completamento del progetto.
Risparmia tempo e riduci gli errori, realizzando i componenti della carrozzeria nel contesto di un progetto più ampio, in un ambiente multi-CAD veloce.
Crea, valida e comunica in modo efficiente i dispositivi di fissaggio negli assiemi complessi, in particolare quelli relativi ai giunti critici e alle posizioni storicamente complesse.
Consenti ai progettisti di creare superfici di alta qualità in un ambiente di sviluppo per superfici di Classe A perfettamente integrato, tramite manipolazione diretta, modellazione basata su feature e validazione continua in tempo reale.
Valorizza al massimo la proprietà intellettuale, favorendo il riutilizzo di piattaforme, conoscenze e competenze. Gli strumenti grafici senza codice con template avanzati consentono di acquisire facilmente le informazioni sui progetti.
Genera automaticamente dati di produzione di materiali compositi, come gli sviluppi lamiere, per azionare macchine da taglio automatiche, sistemi di proiezione laser, macchinari per il posizionamento delle fibre e dei nastri, per poi condividerli a valle e in tutta l'azienda.
See how Creo users can use simulation
An end-to-end integrated approach from vehicle concept, through engineering development, to production
The vehicle design automation solution is a suite of tools within NX to aid in the design of vehicles, enabling engineers to validate automotive de...
Fast, efficient design helps automotive companies comply with changing regulatory standards and to capitalize on growth in emerging markets.