Aerodinamica

I rigorosi regolamenti in materia di emissioni e risparmio di carburante danno sempre più importanza a un'efficiente progettazione aerodinamica. Ottenere un progetto corretto nelle fasi iniziali del processo non influirà unicamente sul prodotto nel complesso, ma anche sull'immagine del brand. Per rendere più efficiente il processo di sviluppo delle parti aerodinamiche esterne, l’utilizzo della CFD come strumento per comprendere e valutare le prestazioni aerodinamiche diventa sempre più importante.

Siemens PLM Software offre le migliori funzionalità CFD 3D della categoria, per aiutarti a comprendere meglio l'impatto aerodinamico delle modifiche progettuali e a raggiungere obiettivi di prestazioni sempre più ambiziosi.

I rigorosi regolamenti in materia di emissioni e risparmio di carburante danno sempre più importanza a un'efficiente progettazione aerodinamica. Ottenere un progetto corretto nelle fasi iniziali del processo non influirà unicamente sul prodotto nel complesso, ma anche sull'immagine del brand. Per rendere più efficiente il processo di sviluppo delle parti aerodinamiche esterne, l’utilizzo della CFD come strumento per comprendere e valutare le prestazioni aerodinamiche diventa sempre più importante.

Siemens PLM Software offre le migliori funzionalità CFD 3D della categoria, per aiutarti a comprendere meglio l'impatto aerodinamico delle modifiche progettuali e a raggiungere obiettivi di prestazioni sempre più ambiziosi.

Learn More

Ottimizzando le prestazioni aerodinamiche del veicolo, fin dalle prime fasi del processo di progettazione, è possibile ridurre al minimo la quantità di carburante necessaria per superare la resistenza aerodinamica, nonché ridurre l'impatto della segnatura acustica su passeggeri e pedoni. L’utilizzo dei migliori strumenti CFD della categoria consentirà una maggiore iterazione progettuale in anticipo, in modo che le prestazioni aerodinamiche siano in una fase avanzata di perfezionamento, prima di procedere alla validazione nella galleria del vento.

Le nostre soluzioni Siemens PLM Software offrono funzionalità di ottimizzazione automatica delle forme, che ti guidano nel prendere decisioni progettuali informate quando bisogna scegliere il miglior compromesso, come i requisiti di raffreddamento interno e il trascinamento esterno, e la capacità multifisica che consente la gestione dell'acqua e l'analisi dello sporco all'interno dello stesso software.

Webinar su richiesta

Accelerate aerodynamics innovation using digital wind tunnels

Accelerate aerodynamics innovation using digital wind tunnels

Create better designs faster with computational fluid dynamics (CFD)

Guarda il webinar

Funzionalità della soluzione

Scopri le principali caratteristiche della soluzione.

Aero-acoustic Modeling

Flow induced noise is a significant component of the acoustic signature of a vehicle (or other product). Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including: steady state models, direct models (DES/LES), propagation models and acoustic perturbation equations (APE) solver. 

Simcenter supports hybrid aero-acoustic methods in which at first, a CFD simulation is used for capturing flow turbulences, which are translated into aero-acoustic sources to be plugged into a second acoustic (FEM) simulation model. The latter then predicts the acoustic propagation of these sources, including reflections and absorption in the environment. As such, for instance the cooling noise of electronic equipment of the HVAC noise in a car can be predicted.

Elettrificazione dei veicoli

L'elettrificazione dei veicoli costituisce una forza trainante nell'attuale rivoluzione dell'industria automobilistica. Progettare veicoli elettrici in modo rapido e redditizio, rendendoli appetibili per i consumatori, è una sfida difficile. La nostra offerta di Digital Twin (gemello digitale) integrato e preciso per veicoli elettrici consente di risolvere problematiche in tutte le aree della progettazione. Grazie alle nostre soluzioni all'avanguardia, i produttori di auto e la supply chain di elettrificazione dei veicoli sono in grado di ridurre i tempi di sviluppo e fornire prodotti di alta qualità, con la capacità di adattarsi facilmente alle modifiche in ogni fase del processo.

Fluid Dynamics Simulation

Simula pressoché qualunque problema di ingegneria che interessa il flusso di liquidi e gas (o una combinazione di essi) insieme a tutta la fisica associata.

Multiphase Flow

Rappresenta con precisione il comportamento fisico delle diverse fasi fluide e solide, e rileva le prestazioni reali del prodotto.

Particle Flows

Simula il movimento di un gran numero di oggetti discreti (particelle) che interagiscono tra loro, come il flusso granulare di aggregati, particelle alimentari, polveri metalliche, compresse e capsule, grano o erba.

Reacting Flow

Ottieni insight sulle interazioni tra campi di moto turbolenti e le reazioni chimiche sottostanti dei flussi reagenti, per migliorare il compromesso tra prestazioni ed emissioni per diverse condizioni operative.

Sei interessato a [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Iscriviti agli aggiornamenti relativi a [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Errore

Spiacenti, non è stato possibile acquisire i dati inviati. Riprovare.

Grazie per la registrazione. È la prima sottoscrizione? Assicurati di controllare l’e-mail per confermare la sottoscrizione.

Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido
Campo obbligatorio Il valore non è valido o supera la lunghezza consentita
Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido