Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Una pianificazione coerente e un’esecuzione eccellente dei programmi sono essenziali per espandere il business. La nostra soluzione fornisce un approccio sistematico per la pianificazione e l’esecuzione dei programmi, costituito dall’integrazione di costi, schedulazioni e requisiti tecnici in un sistema di gestione dei programmi completamente pianificato, che tiene conto di budget e risorse. Oltre che facile da gestire, questa soluzione è anche scalabile, per programmi commerciali e governativi di ogni dimensione. Migliorate la vostra capacità di rispettare costi e schedulazioni, attraverso un sistema integrato che consente di gestire tutti gli elementi del programma.
Una pianificazione coerente e un’esecuzione eccellente dei programmi sono essenziali per espandere il business. La nostra soluzione fornisce un approccio sistematico per la pianificazione e l’esecuzione dei programmi, costituito dall’integrazione di costi, schedulazioni e requisiti tecnici in un sistema di gestione dei programmi completamente pianificato, che tiene conto di budget e risorse. Oltre che facile da gestire, questa soluzione è anche scalabile, per programmi commerciali e governativi di ogni dimensione. Migliorate la vostra capacità di rispettare costi e schedulazioni, attraverso un sistema integrato che consente di gestire tutti gli elementi del programma.
On-demand webinar
Today's aerospace & defense companies want to improve their program planning and execution to provide accurate and complete bids, reduce bid and proposal expenses, and control program costs and schedules. Improving program performance directly impacts the probability of winning new business, and embracing program discipline results in fewer unexpected increases in program costs during execution.
This webinar will show a systems approach to project planning and execution that integrates cost, schedule, risk, and technical requirements in a fully planned, resourced, and budgeted program management solution.
Per affermarsi nel settore aerospaziale e della difesa sono oggi essenziali una pianificazione coerente e un’esecuzione eccellente dei programmi. La comparsa di nuovi fornitori più reattivi e a basso costo costituisce una minaccia crescente, perché i programmi falliscono sempre più spesso gli obiettivi di costi e consegna. Costretti ad aumentare l'efficienza e a ridurre i costi diretti e indiretti, i fornitori stanno adottando sistemi integrati per la pianificazione e l'esecuzione dei programmi, che garantiscono offerte precise ed esaustive, riducono i costi di offerta e proposta, oltre a consentire il controllo dei costi e della schedulazione dei programmi.
La nostra soluzione consente di pianificare ed eseguire i programmi in base a una struttura WBS comune. Permette di creare stime basate sulle prestazioni passate, oltre che di integrare costi, schedulazione, requisiti, processi, input e output per la definizione di un pacchetto di lavoro completo. Costituisce una singola fonte di tutte le informazioni necessarie per la stima e l'esecuzione del programma, inclusa la gestione di rischi e opportunità. Supporta la pianificazione master integrata, la schedulazione master integrata e la gestione del valore realizzato. Questa soluzione permette di completare con successo i programmi nell'ambiente attuale, migliorando in ultima analisi profitti, reputazione e capacità di investire in nuovi programmi e acquisire nuove commesse.
Create una rappresentazione concettuale del prodotto (logica/fisica) e associatela agli elementi WBS ai fini della pianificazione. Utilizzate questa rappresentazione per definire la BOM dettagliata durante la fase di esecuzione.
Associate le modifiche ai programmi direttamente nei piani di progetto. Coordinate la progettazione e il rilascio di componenti nel contesto di un controllo della configurazione su molteplici progetti, spesso non correlati.
Assicurate l'allineamento di progettazione e documentazione con le modifiche al prodotto, per ridurre i tempi e costi di sviluppo migliorando al tempo stesso la precisione e l'efficacia dei documenti. Rispettate i requisiti contrattuali relativi ai dati.
Gestite una libreria di elementi WBS. Potete creare gli elementi WBS per un programma specifico copiando gli elementi applicabili dagli elementi WBS comuni. Definite pacchetti di lavoro, stime di risorse e risultati finali.
Create un IMP di programma con eventi, obiettivi e criteri. Identificate, collegate e riportate gli elementi WBS associati a ciascun criterio.
Generate automaticamente le schedulazioni utilizzando gli elementi di lavoro degli elementi WBS e l'IMP del programma. Assegnate le risorse e gestite i risultati finali. Aggiornate la schedulazione in base alle modifiche apportate agli elementi WBS, a scopo di ripristino e contenimento dei rischi.
Registrate tutti i requisiti rilevanti di programmi e progetti. Associate i requisiti ai componenti di programma, per monitorare e garantire un’esecuzione conforme.
Gestite l’evoluzione del piano di programma e utilizzate i flussi di lavoro per controllare l’esecuzione degli elementi o delle attività di modifica per un programma.
Gestite una libreria di elementi WBS. Potete creare gli elementi WBS per un programma specifico copiando gli elementi applicabili dagli elementi WBS comuni. Definite pacchetti di lavoro, stime di risorse e risultati finali.
Generate automaticamente le schedulazioni utilizzando gli elementi di lavoro degli elementi WBS e l'IMP del programma. Assegnate le risorse e gestite i risultati finali. Aggiornate la schedulazione in base alle modifiche apportate agli elementi WBS, a scopo di ripristino e contenimento dei rischi.
Gestite l’evoluzione del piano di programma e utilizzate i flussi di lavoro per controllare l’esecuzione degli elementi o delle attività di modifica per un programma.
Completare i programmi rispettando i costi, la pianificazione e i requisiti tecnici
Disruptive forces are part of our lives – most of us have lived through a few and managed to be the wiser as a result.
Download this white paper to learn about a systems approach to project planning and execution that integrates cost, schedule, risk and technical re...
No question, program management means different things to different people. It’s a critical function that’s been around for eons. But what if I tol...