Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Concevez, coordonnez et suivez toutes vos activités de gestion des tests dans un environnement d’assurance qualité unique et collaboratif.
Tirez parti de la flexibilité de notre plate-forme de test unifiée Polarion pour tout type de méthodologie, d’outil et d’équipe de test. Les petits groupes bénéficient d’une organisation rapide de l’équipe dans un environnement unique. Démarrez rapidement vos projets avec des modèles prédéfinis, légers et personnalisables.
Concevez, coordonnez et suivez toutes vos activités de gestion des tests dans un environnement d’assurance qualité unique et collaboratif.
Tirez parti de la flexibilité de notre plate-forme de test unifiée Polarion pour tout type de méthodologie, d’outil et d’équipe de test. Les petits groupes bénéficient d’une organisation rapide de l’équipe dans un environnement unique. Démarrez rapidement vos projets avec des modèles prédéfinis, légers et personnalisables.
Polarion automates error and defect tracking & reporting throughout the test execution lifecycle in one central location by automatically creating and notifying developers of defect type Work Items on test failures.
Polarion accurately and consistently automates verification and verification tasks with electronic signatures. Polarion projects can be configured with workflow control for test runs. Test run transition actions can be configured to require U.S. 21 CFR Part 11 compliant electronic signatures to verify and ensure compliance.
Polarion offers full support for third generation test automation software that deploy xUnit or jUnit testing frameworks, allowing execution to occur manually or automatically. Polarion’s ability to create baseline testing templates allow test runs based derivative custom test cases.
Polarion Automation infrastructure comes with the following features to facilitate integration with xUnit.Test Automation results can easily be captured and synchronized with Polarion test cases.
Create and Link Work Items together to create deep granular relationships and to perform impact analysis. Work Item Link rules are the semantics for traceability and describe how two or more linked items relate to one another. With Polarion, it is possible to employ any variation of semantic linkages to reflect any business processes. With relation to the software development lifecycle Polarion has the ability to:
With the Polarion parameterized testing feature, test case authors can specify generic manual test cases where test parameters can be inserted into testing steps enabling the same test case to be executed multiple times with an infinite number of variables and variations in the test procedure. Test parameters can be saved to a central library and reused by test case authors and test planners.
While Polarion provides solutions that encompass all aspects of the application lifecycle, it may not always be possible or realistic for organizations to adopt Polarion solutions for the full spectrum. To that extent Polarion natively & seamlessly integrates with HP Quality Center & HP ALM for offline test management and execution.
Siemens PLM Software helps Cercacor create visibility and accountability across testing programs
See all Success StoriesLearn how you can effectively and intuitively gather, author, approve and manage requirements across the entire project lifecycle.
Learn how embedded software development can evolve successfully through a unified Application Lifecycle Management (ALM) -- to be unlike your devel...