1. Home
Communiqué de presse

Siemens lance mPower, sa solution de vérification de l’intégrité d’alimentation pour les conceptions de circuits intégrés à signaux analogiques, numériques et mixtes

28 septembre 2021
Plano, TX, USA

mPower aide les concepteurs à améliorer de façon spectaculaire la qualité et la fiabilité des circuits et à accélérer leur mise sur le marché en réduisant la durée des analyses d’intégrité de l’alimentation.
  • Siemens fait son entrée sur le marché à croissance rapide de l’analyse de l’alimentation des circuits intégrés (CI), en lançant la seule solution du secteur de la CAO électronique permettant d’analyser l’intégrité de l’alimentation des circuits intégrés analogiques, numériques et mixtes, quelle que soit leur taille.
  • mPower aide les concepteurs à améliorer de façon spectaculaire la qualité et la fiabilité des circuits et à accélérer leur mise sur le marché en réduisant la durée des analyses d’intégrité de l’alimentation.

Siemens Digital Industries Software annonce le lancement de mPower™, son nouveau logiciel de vérification de l’intégrité des alimentations des CI, qu’ils soient analogiques, numériques ou mixtes. Disponible immédiatement, ce nouveau logiciel est la première et l’unique solution permettant la vérification de l’intégrité des alimentations des CI. Il est doté d’une une excellente scalabilité, ce qui le rend exploitable pour tous les CI analogiques, numériques et mixtes de toutes taille et complexité. Il permet de vérifier que  le ou les alimentations respectent les contraintes  d’électromigration (EM) et de chutes de tension (IR) définies par le cahier des charges.

Le logiciel mPower permet d’analyser l’intégrité des alimentations de toutes les familles de conceptions, du 2D au 2,5D/3D de toute taille, et s’intègre aisément dans tous les processus de conception existants. Avec mPower, les concepteurs de CI peuvent vérifier de façon plus rapide et plus complète que leurs conceptions atteignent les objectifs fixés en matière d’alimentation. Ses fonctionnalités peuvent donc aider les fabricants de CI à booster la qualité de façon spectaculaire, à améliorer la fiabilité, et à accélérer la mise sur le marché.

Fonctionnalités analogiques inégalées et performances numériques de haut niveau

Les CI analogiques convertissent des données physiques issues du « monde réel » — telles que des sons, des vidéos et des mouvements — en données numériques, ce qui rend ces circuits de plus en plus vitaux dans des secteurs-clés très variés, tels que l’électronique grand public, les véhicules autonomes, l’Internet des objets et d’autres grands marchés à croissance rapide.

mPower permet aux concepteurs de CI analogiques de remplacer leurs simulations SPICE et leurs analyses statiques sommaires de certaines connexions par une solution dynamique innovante capable d’effectuer des analyses EM/IR basées sur la simulation et extrêmement précises, et ce même pour les blocs et les puces les plus grands. Par rapport à leur solution de vérification actuelle, les utilisateurs de mPower ont constaté des améliorations globales qui vont d’une exécution deux fois plus rapide à l’analyse EM/IR en une seule passe de grands blocs de propriété intellectuelle analogique — des performances qui étaient hors d’atteinte auparavant.

« Le logiciel mPower de Siemens nous permet de faire quelque chose que nous n’avons jamais pu faire auparavant : évaluer avec confiance l’EM et l’IR lors de la mise en production de grands circuits analogiques. », déclare le docteur Paolo Miliozzi, vice-président responsable de l’entité SoC Design and Technology chez MaxLinear.

En plus d’offrir des fonctionnalités analogiques exceptionnelles, les nouveaux moteurs d’EM/IR numériques évolutifs du logiciel mPower de Siemens permettent d’analyser sans aucun compromis toutes les conceptions de CI 100 % numériques. Cette solution numérique s’intègre aisément dans les processus de conception existants, offre des fonctionnalités haut de gamme d’analyse de l’alimentation et requiert peu de mémoire par machine – tout en permettant aux concepteurs de vérifier complètement tous les CI numériques, même les plus grands.

« Avant d’utiliser mPower, nous ne pouvions pas réaliser l’analyse EM/IR d’une puce entière en une seule passe sur notre puce RISC-V AI 64-bit contenant plus de 1000 cœurs. », explique Darren Jones, vice-président responsable de l’entité VLSI chez Esperanto, un développeur de premier plan de solutions de calcul d’IA. « Avec mPower, nous pouvons vérifier sur notre grappe de serveurs notre puce d’IA gravée en 7 nm et comportant 24 milliards de transistors, en utilisant moins de ressources et plus vite que nous ne l’aurions cru possible auparavant. »

La solution mPower de vérification de l’intégrité de l’alimentation vient compléter la suite de validation électrophysique globale de Siemens en permettant d’analyser l’alimentation, les performances et la fiabilité. Cette suite inclut également les logiciels Calibre® PERC, PowerPro™ et HyperLynx™, ainsi que les plateformes Analog FastSPICE. Grâce à cette suite de validation complète, les concepteurs peuvent désormais utiliser un processus de conception intégralement basé sur des outils Siemens pour garantir l’intégrité de l’alimentation de leurs CI.

« Les sociétés de conception de CI doivent procéder à l’analyse EM/IR non seulement des blocs mais aussi des puces tout entières pour s’assurer que le réseau d’alimentation électrique fournit bien le courant nécessaire aux sous-ensembles et que les connexions ne connaîtront pas de défaillance prématurée. », commente Joe Sawicki, vice-président exécutif de l’entité IC EDA de Siemens. « Grâce à notre solution innovante mPower, elles disposent désormais d’un outil d’analyse dynamique rapide et évolutif pour vérifier leurs conceptions de CI analogiques, numériques et mixtes de toute taille. mPower permet des itérations de conception rapides, et les résultats obtenus en production ont amplement prouvé sa précision, même pour les puces numériques les plus grandes. »

Disponibilité

mPower, la solution Siemens de vérification de l’intégrité de l’alimentation des conceptions de CI analogiques, numériques et mixtes, est disponible immédiatement.

Siemens Digital Industries Software fait progresser la transformation afin de permettre l’avènement d’une entreprise d’un genre nouveau – l’entreprise numérique –, dans laquelle l’ingénierie, la fabrication et la conception électronique utilisent les technologies de demain. La gamme Xcelerator aide les entreprises de toute taille à créer et exploiter des jumeaux numériques, qui fournissent de nouvelles informations, de nouvelles opportunités ainsi que des niveaux d’automatisation encore jamais atteints afin de stimuler l’innovation. Pour en savoir plus sur les produits et les services de Siemens Digital Industries Software, visitez le site Web siemens.com/software ou suivez-nous sur LinkedInTwitterFacebook et Instagram. Siemens Digital Industries Software – Where today meets tomorrow.

Siemens Digital Industries (DI) est un des leaders de l’innovation en automatisation et en digitalisation. En collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI mène la transformation digitale dans les industries de procédés et autres secteurs. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles une gamme complète de produits, solutions et services pour intégrer et digitaliser l’intégralité de leur chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques de chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à optimiser leur productivité et à gagner en flexibilité. DI enrichit constamment son portefeuille d’innovations afin d’intégrer les dernières technologies de pointe. Siemens Digital Industries, dont le siège social mondial se situe à Nuremberg, en Allemagne, compte environ 76 000 employés à travers le monde.

Siemens AG (Berlin et Munich) est un géant mondial de la technologie. Depuis la création de l’entreprise il y a plus de 170 ans, son nom est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence internationale. Active dans le monde entier, l’entreprise est spécialisée dans les infrastructures intelligentes pour les bâtiments et pour les systèmes énergétiques décentralisés, ainsi que dans l’automatisation et la digitalisation dans le secteur manufacturier et les industries de la transformation. Siemens réunit le monde numérique et le monde physique pour le bien des consommateurs et de la société. Avec sa filiale Mobility, un important fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour les transports routier et ferroviaire, Siemens contribue à faire évoluer le marché mondial des services de transport de passagers et de fret. En tant qu’actionnaire majoritaire de la société Siemens Healthineers, cotée en bourse, Siemens est aussi l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies médicales et de services de santé numériques. Siemens possède également une participation minoritaire dans Siemens Energy, un leader mondial de la production et du transport d’énergie électrique, coté en bourse depuis le 28 septembre 2020. Au cours de son exercice 2020, clos le 30 septembre 2020, le groupe Siemens a réalisé un chiffre d’affaires de 57,1 milliards d’euros, pour un résultat net de 4,2 milliards d’euros. Au 30 septembre 2020, l’entreprise comptait près de 293.000 employés dans le monde entier. Pour de plus amples informations, consultez le site www.siemens.com.

Remarque : la liste des marques Siemens en lien avec ce communiqué est consultable ici. Les autres marques citées dans ce communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Contact presse

Service RP de Siemens Digital Industries Software
E-mail : press.software.sisw@siemens.com