Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
La fabrication de machines devient beaucoup plus complexe en raison de l'intégration croissante des logiciels et des systèmes électriques des machines dans leur environnement de fabrication. Notre solution Intelligent Performance Engineering permet d'automatiser les processus de partage d'informations entre les équipes de conception, les analystes, les équipes chargées des tests de production et les ingénieurs chargés de la maintenance. Ils peuvent donc évaluer les possibilités et les limites des variations de produits plus efficacement.
La fabrication de machines devient beaucoup plus complexe en raison de l'intégration croissante des logiciels et des systèmes électriques des machines dans leur environnement de fabrication. Notre solution Intelligent Performance Engineering permet d'automatiser les processus de partage d'informations entre les équipes de conception, les analystes, les équipes chargées des tests de production et les ingénieurs chargés de la maintenance. Ils peuvent donc évaluer les possibilités et les limites des variations de produits plus efficacement.
Les fabricants sont confrontés à des perturbations majeures dans leurs opérations. Ils risquent de se laisser submerger par la complexité s'ils continuent d'utiliser des processus manuels et des silos de travail déconnectés. Notre solution Intelligent Performance Engineering est axée sur l'amélioration de la simulation, de la conception et de la connectivité pour les constructeurs de machine, ce qui comprend :
Pour optimiser la performance des machines intelligentes, il faut réunir un large éventail de disciplines dans un environnement collaboratif. Cela vous donne la possibilité de capturer les complexités des différents types de physiques et de lancer des simulations multiphysiques qui couvrent différents aspects.
Les ingénieurs peuvent utiliser un concept de modèle principal pour les mêmes modèles dans tous les outils, et maintenir la synchronisation des données de simulation avec la conception.Ils peuvent alors utiliser des bibliothèques de composants enrichies au fil des décennies pour simuler divers scénarios de simulation dès la phase de conception.
Les processus en boucle fermée permettent de vérifier les simulations en capturant et en validant les relations entre les exigences, notamment la disposition fonctionnelle de la machine, l'implémentation logique du code d'automatisation et l'implémentation physique du module.
Moderniser le processus de planification-production peut s'avérer complexe. Avec la solution de conception de machines de Siemens Digital Industries Software, Advanced Machine Engineering, votre entreprise est prête à se lancer dans l'innovation numérique et à améliorer sa productivité. Notre solution garantit une plus grande fiabilité dans le développement de machines plus matures, en réduisant le temps de mise en production grâce à la conception et à la mise en service virtuelles, ce qui se traduit par une meilleure validation initiale, des temps de mise en service plus courts et une productivité plus rapide.
Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.
Gain better insight into HVAC systems for performance and efficiency, noise and vibration, and cooling than you can achieve with physical testing alone.
Combine différentes sources de données et des informations fragmentées pour aider vos clients ait une visibilité sur la conception, l'innovation produit, les performances et le développement de la machine.
L'ingénierie des machines de production avancées exige que les systèmes mécaniques, électriques, électroniques et logiciels soient connectés. Ils vous permettent de concevoir, de simuler et de mettre en service virtuellement les machines, du concept au déploiement.
Gain better insight into rotating equipment like pumps, compressors, motors and more for performance and efficiency, noise and vibration, and cooling than you can achieve with physical testing alone.
Moderniser le processus de planification-production peut s'avérer complexe. Avec la solution de conception de machines de Siemens Digital Industries Software, Advanced Machine Engineering, votre entreprise est prête à se lancer dans l'innovation numérique et à améliorer sa productivité. Notre solution garantit une plus grande fiabilité dans le développement de machines plus matures, en réduisant le temps de mise en production grâce à la conception et à la mise en service virtuelles, ce qui se traduit par une meilleure validation initiale, des temps de mise en service plus courts et une productivité plus rapide.
Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.
L'ingénierie des machines de production avancées exige que les systèmes mécaniques, électriques, électroniques et logiciels soient connectés. Ils vous permettent de concevoir, de simuler et de mettre en service virtuellement les machines, du concept au déploiement.
Balance Productivity & Energy Efficiency of Industrial Machinery
Machine builders can use intelligent performance engineering (IPE) to overcome challenges and excel.
Les entreprises industrielles sont à la recherche de moyens leur permettant d'innover, face à la demande de leurs clients qui souhaitent disposer d...