Gestion de la qualité en boucle fermée de la conception à la fabrication

Deux personnes dans un environnement de travail regardant un moniteur qui affiche des données de performances

Dans la construction automobile, une qualité élevée et constante est la principale composante de l'excellence opérationnelle. Cependant, à mesure que l'évolution de l'industrie automobile s'accélère, la capacité d'un constructeur à atteindre des objectifs de qualité ambitieux est de plus en plus menacée. Les constructeurs et les fournisseurs automobiles doivent aujourd'hui faire face à des exigences plus strictes en matière de durabilité et de réglementation, à la demande des consommateurs en matière de connectivité et de personnalisation des véhicules, et à la nécessité d'innover rapidement pour intégrer des groupes motopropulseurs alternatifs et l'autonomisation. Les constructeurs qui conservent un état d'esprit traditionnel avec une approche cloisonnée de la qualité connaîtront des retards de lancement, des coûts de reprise et des garanties plus élevées. En incorporant une solution de qualité de fabrication intelligente et intégrée, une transformation numérique permet de connecter les processus de qualité généralement déconnectés au sein d'une organisation. Cela garantit une gestion de la qualité efficace de bout en bout, avec une marge d'innovation.

Dans la construction automobile, une qualité élevée et constante est la principale composante de l'excellence opérationnelle. Cependant, à mesure que l'évolution de l'industrie automobile s'accélère, la capacité d'un constructeur à atteindre des objectifs de qualité ambitieux est de plus en plus menacée. Les constructeurs et les fournisseurs automobiles doivent aujourd'hui faire face à des exigences plus strictes en matière de durabilité et de réglementation, à la demande des consommateurs en matière de connectivité et de personnalisation des véhicules, et à la nécessité d'innover rapidement pour intégrer des groupes motopropulseurs alternatifs et l'autonomisation. Les constructeurs qui conservent un état d'esprit traditionnel avec une approche cloisonnée de la qualité connaîtront des retards de lancement, des coûts de reprise et des garanties plus élevées. En incorporant une solution de qualité de fabrication intelligente et intégrée, une transformation numérique permet de connecter les processus de qualité généralement déconnectés au sein d'une organisation. Cela garantit une gestion de la qualité efficace de bout en bout, avec une marge d'innovation.

Personne se tenant à côté d'un bras robotique dans une usine qui travaille sur une tablette pour vérifier les performances

Learn More

La numérisation de la gestion de la qualité

Avec la popularité croissante des véhicules électriques et de la conduite autonome, et l'apparition de multiples réglementations pour compenser le changement climatique, la conception des véhicules est plus compliquée que jamais. Les constructeurs et fournisseurs tournés vers l'avenir reconnaissent qu'ils obtiendront un avantage concurrentiel en utilisant la numérisation pour tirer parti de cette complexité au lieu de la combattre. La dernière révolution industrielle a remodelé la façon dont les véhicules sont conçus et construits grâce à de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets industriel (IIoT). L'assurance qualité est essentielle à la transformation numérique de la production. En appliquant stratégiquement des technologies innovantes au système de gestion de la qualité, les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs accéléreront la qualité grâce à des informations et des améliorations dérivées des données obtenues dans l'atelier et réinjectées dans la boucle.

La conformité grâce à la qualité en boucle fermée

La gestion de la qualité en boucle fermée est idéale pour répondre aux directives et normes internationales, notamment ISO 9001, IATF 16949, les normes du Groupe d'action de l'industrie automobile (AIAG), les normes de l'Union de l'industrie automobile allemande (VDA), etc. Cette solution numérique combinée commence par les besoins du client. Elle permet un accès continu à des informations actualisées tout au long de la chaîne de valeur et du cycle de vie du produit, évitant ainsi des cas de non-conformité coûteux et inefficaces. Grâce à une base numérique qui traverse l'ensemble de l'écosystème, le processus de gestion des changements distribue les modifications et les spécifications techniques à venir à toutes les parties prenantes pour une coordination et une exécution appropriées.

Une approche holistique de la gestion de la qualité

Le portefeuille de fabrication intelligente de Siemens Digital Industries Software comprend une solution de qualité en boucle fermée qui permet aux équipementiers et aux fournisseurs d'éliminer les obstacles et d'ajuster les processus en fonction des enseignements tirés afin d'éliminer les erreurs avant qu'elles ne se produisent. Les processus et certifications de qualité, notamment APQP, FMEA, PFMEA et PPAP, sont pris en charge de manière transparente, ce qui permet aux fabricants d'intégrer la gestion de la qualité dans tous les domaines et de prendre en charge efficacement les audits internes et externes. La solution de gestion de la qualité de Siemens aide les équipementiers et les fournisseurs à réduire les dépassements de coûts, à respecter le calendrier, à se conformer aux normes et directives internationales et à se démarquer de la concurrence.

Personne se tenant à côté d'un bras robotique dans une usine qui travaille sur une tablette pour vérifier les performances

Produits