Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Sector aeroespacial y defensa
Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Conocer el sectorAutomotive & Transportation
Integration of mechanical, software and electronic systems technologies for vehicle systems
Conocer el sectorProductos de consumo y comercio minorista
Innovación de productos mediante una gestión eficaz de las formulaciones integradas, el embalaje y los procesos de fabricación
Conoce el sectorComponentes electrónicos y semiconductores
El nuevo proceso de desarrollo de productos aprovecha los datos para mejorar la calidad y la rentabilidad y reducir el tiempo y los costes de comercialización.
Conocer el sectorEnergía y Utilidades
Supply chain collaboration in design, construction, maintenance and retirement of mission-critical assets
Conocer el sectorHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryMaquinaria industrial y maquinaria pesada
Integration of manufacturing process planning with design and engineering for today’s machine complexity
Descubra el sectorInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustrySector naval
Innovación en la construcción naval para reducir de manera sostenible los costes de desarrollo de la flota futura.
Conocer el sectorMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryDispositivos médicos y productos farmacéuticos
Innovación de los productos personalizados mediante la digitalización para satisfacer las exigencias del mercado y reducir los costes.
Conocer el sectorSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustryRotor dynamics analysis using leading CAE software
Rotor dynamics analysis using leading CAE software
Engineer rotating machines performance faster
Rotor dynamics analysis helps engineers to predict and prevent critical operating conditions of rotating machines.
Rotor dynamics analysis software provides a digital model to assess the survivability of the rotating system in a wide range of situations, evaluate complex vibrations and instabilities under real operating loads. Rotor dynamics analysis software from Siemens provides powerful geometry editing functionalities, meshing, and solver technologies combined with user-friendly postprocessing capabilities to perform analyses efficiently.
Join this webinar and discover how an integrated multi-physics simulation solution addresses the rotating machinery manufacturer’s engineering challenges accurately and effectively while accelerating product time-to-market.
In this webinar, we demonstrate different types of rotor dynamics analysis in an integrated CAE environment, including:
The critical speed is the speed at which the system can become unstable, engineers must be able to accurately predict those speeds as well as to detect possible resonance problems before real commissioning.
Campbell's diagram is used to identify critical speeds and shows how the frequencies of the complex modes change with the rotational speed of the rotor.
Perform synchronous and asynchronous rotor dynamic analysis to generate Campbell diagram data, predict whirl frequencies and critical speeds, and detect instability
Rotor instability is a dangerous phenomenon and reliable prediction of rotor stability is a challenging task especially due to the increased complexity of the system and component interdependence. Rotor dynamics analysis helps the engineer to get detailed insight into the origins of imbalance, its cause, and eliminate instability.
Suppressing unnecessary vibration of a finished prototype is often cumbersome and complex. Using a flexible rotor dynamics simulation software engineers can analyze rotor stability, vibration issues, and imbalance issues along the design cycle.
Rotating machines undergo torsional, axial, and lateral vibrations. Engineers need to perform sensitivity analyses i.e., analyze the vibration amplitudes during static and transient excitation of the system. The rotor dynamics simulation software permits users to evaluate the design modification impact on machine vibration before building an expensive physical prototype.
Hola Bob (este nombre será reemplazado por el nombre real cuando tenga lugar la visita al sitio web)
Nos gustaría saber más sobre usted.
Se ha producido un error en el envío de la página. Por favor, vuelva a intentarlo.
¿Es la primera vez que se suscribe a los correos electrónicos de Siemens Digital Industries Software? Asegúrese de confirmar su suscripción en el correo electrónico que recibirá en breve.
Hola Bob (este nombre será reemplazado por el nombre real cuando tenga lugar la visita al sitio web)
Podrá acceder a este webinar durante 90 días. Pulse abajo para iniciar la visualización.
Engineer rotating machines performance faster
Rotor dynamics analysis helps engineers to predict and prevent critical operating conditions of rotating machines.
Rotor dynamics analysis software provides a digital model to assess the survivability of the rotating system in a wide range of situations, evaluate complex vibrations and instabilities under real operating loads. Rotor dynamics analysis software from Siemens provides powerful geometry editing functionalities, meshing, and solver technologies combined with user-friendly postprocessing capabilities to perform analyses efficiently.
Join this webinar and discover how an integrated multi-physics simulation solution addresses the rotating machinery manufacturer’s engineering challenges accurately and effectively while accelerating product time-to-market.
In this webinar, we demonstrate different types of rotor dynamics analysis in an integrated CAE environment, including:
The critical speed is the speed at which the system can become unstable, engineers must be able to accurately predict those speeds as well as to detect possible resonance problems before real commissioning.
Campbell's diagram is used to identify critical speeds and shows how the frequencies of the complex modes change with the rotational speed of the rotor.
Perform synchronous and asynchronous rotor dynamic analysis to generate Campbell diagram data, predict whirl frequencies and critical speeds, and detect instability
Rotor instability is a dangerous phenomenon and reliable prediction of rotor stability is a challenging task especially due to the increased complexity of the system and component interdependence. Rotor dynamics analysis helps the engineer to get detailed insight into the origins of imbalance, its cause, and eliminate instability.
Suppressing unnecessary vibration of a finished prototype is often cumbersome and complex. Using a flexible rotor dynamics simulation software engineers can analyze rotor stability, vibration issues, and imbalance issues along the design cycle.
Rotating machines undergo torsional, axial, and lateral vibrations. Engineers need to perform sensitivity analyses i.e., analyze the vibration amplitudes during static and transient excitation of the system. The rotor dynamics simulation software permits users to evaluate the design modification impact on machine vibration before building an expensive physical prototype.