Para eliminar la ansiedad de autonomía en los coches eléctricos, la reducción del tiempo de carga es fundamental así como el aumento de la densidad de energía de las baterías. En los últimos años, los OEMs del sector y las empresas que se ocupan del desarrollo de la infraestructura han puesto cada vez más énfasis en la implementación de cargadores rápidos (150-350 kW) que pueden cargar la batería al 80 % en unos 15-30 minutos. Crear un sistema fiable de carga rápida que cumpla con el requisito de tiempo de carga deseado requiere superar muchos desafíos relacionados con la alta densidad de energía o con los cables y conectores de refrigeración líquida. También es necesario optimizar el sistema de gestión térmica del vehículo e integrar el cargador rápido con el sistema local de almacenamiento de energía.
En este webinar, mostremos cómo las empresas abordan los retos de diseño e integración para la carga rápida de vehículos eléctricos con las soluciones de simulación y ensayos.
Obtener más información sobre cómo:
Gestión de energía y aplicaciones térmicas
Thomas es el business developer de aplicaciones térmicas en Francia. Durante cinco años, ha sido mánager de un equipo de ingenieros de aplicaciones 1D, cuya principal actividad se centraba en la industria ferroviaria y de automoción.
Energy Management and Thermal Applications
Thomas is the thermal applications business developer based in France. He became the manager of the 1D application engineers team in France for over five years with successive specific focus on territory, train and automotive market.